Loading
Pressemitteilung | Juni 18, 2025

IMA E-COMMERCE rationalisiert Forschung & Entwicklung und Maschinenkonstruktion mit einer Automatisierungslösung auf einer Plattform

Eng integrierte Steuerungsplattform hilft globalem Verpackungsmaschinenhersteller, Produktentwicklungen zu vereinfachen, um den sich schnell änderden Marktanforderungen gerecht zu werden

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
ima logo

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute bekannt gegeben, dass IMA E-COMMERCE sein gesamtes Portfolio an automatisierten E-Commerce-Verpackungsmaschinen auf eine digitalisierte Steuerungs- und Automatisierungsarchitektur von Rockwell Automation umstellt.

IMA E-COMMERCE, ein Geschäftsbereich der IMA-Gruppe, bietet eine Reihe von fortschrittlichen automatisierten Packstationen, Kartonaufrichtern und Kartonverschließern mit der Bezeichnung E-CO Flex für die Bereiche E-Fulfillment, Intralogistik und Drittlogistik (3PL).

„Fulfillment-Anwendungen stellen Maschinenbauer vor besondere Herausforderungen, da sie eine größere Vielfalt an Produkten und Formaten mit einer einzigen Maschine und mit minimalen Ausfallzeiten zwischen den Chargen verarbeiten müssen“, sagt Evan Kaiser, Vice President, Global OEMs, Rockwell Automation. „Dieses Maß an Agilität und Maschinenverfügbarkeit kann nur mit einer hochflexiblen und eng integrierten digitalisierten Automatisierungsinfrastruktur erreicht werden.“

Durch die Standardisierung auf eine einzige Steuerungsplattform werden die Automatisierungstechnologie und die Softwareprogrammierung durch die Wiederverwendung von Code/Komponenten und die Vertrautheit mit dem Produkt erheblich rationalisiert. IMA E-COMMERCE nutzt auch seine eigene Objektbibliothek - die Bausteine für die Automatisierungsprogrammierung - um einfacher und schneller Verpackungsmaschinenkonzepte zu erstellen, die genau auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

Ursprünglich entwickelt, um die gestiegene Nachfrage in den Vereinigten Staaten nach E-Commerce während der Pandemie zu befriedigen, haben sich das Maschinenangebot und ihr geografischer Einsatz erheblich erweitert, da E-Commerce und der daraus resultierende Bedarf an Verpackungsautomatisierung weltweit immer mehr zur Regel werden.

„Neben der Einfachheit und Schnelligkeit der Programmierung macht die starke Position von Rockwell Automation auf dem US-Markt und sein Ansehen im globalen E-Commerce- und Logistiksektor das Unternehmen zu einem idealen Technologielieferanten, um unsere zukünftigen Bestrebungen zu unterstützen“, so Simone Capponcelli, Divisionskoordinator bei IMA E-COMMERCE. „Die Technologie von IMA E-COMMERCE dient auch als solide digitale Grundlage für künftige Entwicklungen, da wir unsere Verpackungstechnologie im Einklang mit den sich ändernden Marktanforderungen weiterentwickeln werden.“

Diese Ankündigung ist ein weiteres Kapitel in der engen Zusammenarbeit zwischen Rockwell Automation und IMA. IMA setzt seine digitale Innovation fort und ist das erste Unternehmen, das die Rockwell Automation RapidLaunch Automotive Solution einsetzt.

Veröffentlicht 18. Juni 2025

Über Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 26.000 Mitarbeiter, die sich zum Ende des Geschäftsjahres 2025 Kunden in mehr als 100 Ländern widmen. Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise® in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.


Medienkontakt

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Kontakt:

Themen: Front End Engineering & Design
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen
  5. Chevron LeftChevron Left IMA E-COMMERCE standardisiert Automatisierung auf einer Plattform
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: