Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die neuen Funktionen VisionStream™ und VisionLink™ seiner Lösung FactoryTalk® Analytics™ VisionAI™ vorgestellt. Diese helfen Herstellern dabei, die Einführung von optischen Inspektionen zu vereinfachen, die Qualitätskontrolle zu verbessern und den Nutzen bestehender Investitionen in die Bildverarbeitung zu steigern.
FactoryTalk Analytics VisionAI ist eine KI-gestützte Sichtprüfungslösung, die Herstellern dabei hilft, die Produktqualität zu verbessern, den Ertrag zu maximieren und wichtige Erkenntnisse aus Produktionsdaten zu gewinnen. Die No-Code-Plattform ermöglicht es Mitarbeitern des Qualitätsmanagements und Anlagenbetreibern, KI-basierte Inspektionsmodelle zu trainieren, einzusetzen und zu verwalten, ohne dass spezielle Fachkenntnisse der Bildverarbeitung erforderlich sind.
Mit der neuesten Version wird VisionStream eingeführt, das Produktmerkmale automatisch direkt aus Live-Produktionsdaten erlernt und Anomalien erkennt, ohne dass ein manuelles Labeln von Bildern erforderlich ist. Die neue Funktion vereinfacht Bereitstellungen und beschleunigt die Amortisationszeit, indem sie den Zeitaufwand und die erforderliche Expertise reduziert, die üblicherweise für die Erstellung und Pflege von Modellen für optische Inspektionen benötigt werden.
Die jüngste Veröffentlichung enthält zudem die neue Funktion VisionLink, mit der Hersteller bestehende Kameras und Systeme zur Bildverarbeitung um KI-gestützte Inspektionen erweitern können. Durch die Anbindung von Kameras von Drittanbietern an FactoryTalk Analytics VisionAI, das auf Edge-Hardware von Rockwell Automation läuft, können Hersteller die Inspektionsleistung verbessern, auf erweiterte Analysen zugreifen, cloudbasierte Backup- und Verwaltungsfunktionen schaffen und den Lebenszyklus installierter Bildverarbeitungs-Assets verlängern, ohne bestehende Hardware ersetzen zu müssen.
„Hersteller suchen zunehmend nach praktischen Möglichkeiten, KI einzuführen und gleichzeitig den Wert ihrer bestehenden Investitionen in die Automatisierung zu maximieren“, sagte Jan Van Den Bossche, Regional Vice President, Software and Control, EMEA, bei Rockwell Automation. „Mit VisionStream und VisionLink macht FactoryTalk Analytics VisionAI KI-gestützte Inspektionen zugänglicher, indem es die Komplexität der Bereitstellung reduziert, Selbstlernfunktionen ermöglicht und Herstellern die Erweiterung bestehender Bildverarbeitungssysteme um fortschrittliche KI-Inspektionen und -Analysen erlaubt.“
Zu den wichtigsten Funktionen von FactoryTalk Analytics VisionAI gehören:
- VisionStream-Autotraining: Erlernt Produktmerkmale automatisch aus Live-Produktionsdaten und erkennt Fehler, ohne dass ein manuelles Labeln von Bildern erforderlich ist. Dies beschleunigt die Bereitstellung und vereinfacht die Modellerstellung.
- VisionLink-KI-Upgrades: Erweitert bestehende FTP-fähige Bildverarbeitungskameras von Drittanbietern um KI-Prüffunktionen und hilft Herstellern so, die Prüfleistung zu verbessern und gleichzeitig den Wert der installierten Anlagen zu steigern.
- Verbesserte Inspektionsgenauigkeit: Unterstützt eine verbesserte Inspektionsleistung bei komplexen und hochgradig variablen Produktionsanwendungen durch fortschrittliche Erkennung von Anomalien und konfigurierbare Lernraten.
- Nahtlose Automatisierungsintegration: Lässt sich in Steuerungssysteme von Rockwell Automation integrieren, darunter Logix-Controller und Visualisierungstechnologien, und unterstützt so geschlossene Qualitätsprozesse.
- Flexible Edge-to-Cloud-Architektur: Kombiniert Auswertungen auf Edge-Basis mit cloudbasiertem Modelltraining, Deployment und Management über das Cloud-Fertigungsportal FactoryTalk® Hub™.
FactoryTalk Analytics VisionAI hilft Herstellern dabei, häufige Herausforderungen im Zusammenhang mit herkömmlichen regelbasierten Bildverarbeitungssystemen zu bewältigen, darunter die komplexe Einrichtung, ein fortlaufender Wartungsaufwand und begrenzte Skalierbarkeit. Die Lösung richtet sich an Steuerungsingenieure und Fertigungsteams und ermöglicht KI-gestützte Inspektionen, ohne dass Vorkenntnisse im Bereich der künstlichen Intelligenz oder zur Bildverarbeitung erforderlich sind.
Weitere Informationen zu FactoryTalk Analytics VisionAI, einschließlich der neuen VisionStream- und VisionLink-Funktionen, finden Sie auf der FactoryTalk Analytics VisionAI-Webseite.