Loading
Pressemitteilung | 7. Oktober 2025

Rockwell Automation läutet mit der ControlLogix 5590-Steuerung ein neues Zeitalter der Industriesteuerung ein

Leistungs- und sicherheitsorientierte integrierte Plattform zum Optimieren von Betriebsabläufen und Skalieren intelligenterer Systeme

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
An industrial automation module labeled 1756-L98OTPSXT featuring dual Ethernet ports, multiple status indicators, and a front panel with “XT” branding. The module is photographed in a bright indoor setting with a blurred green and white background.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die mit Spannung erwartete Einführung seiner neuesten Steuerung, ControlLogix® 5590, bekannt gegeben, die das Herzstück der Logix-Plattform bildet. Diese All-in-one-Steuerung wurde entwickelt, um die dynamischen Anforderungen in der modernen Fertigungslandschaft zu erfüllen. Sie gewährleistet eine nahtlose Softwareintegration und interdisziplinäre, unternehmensweite Kontrolle für eine beispiellose Optimierung von Betriebsabläufen.

Hersteller haben mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen, von zunehmendem globalen Wettbewerb und Fachkräftemangel bis hin zu wachsenden Sicherheitsrisiken. Erschwerend hinzu kommen noch isolierte Steuerungs- und Datensysteme, die auf proprietären Technologien basieren und somit die Flexibilität einschränken und Kosten auf einem hohen Niveau halten. Die ControlLogix 5590-Steuerung ist eine speziell entwickelte Lösung, mit der Hersteller diese Herausforderungen mühelos meistern und die Kontrolle über ihre Betriebsabläufe erlangen.

„Bei der ControlLogix 5590-Steuerung handelt es sich nicht einfach nur um ein Upgrade, sondern um eine zentrale Komponente für die Zukunft der industriellen Automatisierung“, sagt Dan DeYoung, Global Vice President und General Manager, Production Design & Control bei Rockwell Automation. „Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, direkt intelligentere und sicherere Systeme aufzubauen – mit einer Plattform, die sowohl auf aktuelle Anforderungen als auch auf zukünftige Skalierungen ausgelegt ist.“

Zu den wesentlichen Funktionen der ControlLogix 5590-Steuerung gehört Folgendes:

  • Integrierte Sicherheit: Jede ControlLogix 5590-Steuerung umfasst erweiterte, integrierte funktionale Sicherheit zum Schutz von Mitarbeitern, Ausrüstung und Betriebsabläufen, wobei keine separaten Sicherheitsmodelle erforderlich sind. Sie wurde im Hinblick auf die Einhaltung strenger globaler Standards zertifiziert und hilft Kunden dabei, sicherere Systeme zu entwickeln – und das auf unkompliziertere, zuverlässigere Weise.
  • Hohe Leistung für anspruchsvolle Anwendungen: Die Steuerung unterstützt Hochgeschwindigkeitsverarbeitung und verfügt über erweiterte Speicherkapazität für komplexe Abläufe. Von Prozess- und Batch- bis hin zu diskreten, Achssteuerungs- und Robotikanwendungen: Die ControlLogix 5590-Steuerung eignet sich ideal für Hersteller, die eine skalierbare Architektur entwerfen, den Durchsatz optimieren und die Effizienz auf einer zentralen, leistungsstarken und interoperablen Plattform steigern möchten.
  • Integrierte Cybersicherheit: Integrierte Sicherheitsfunktionen schützen Systeme vor aktuellen und künftigen Cyberbedrohungen. Diese Schutzmaßnahmen basieren auf globalen Normen (IEC 62443) und tragen zu vernetzten Betriebsabläufen und der Erfüllung moderner Sicherheitsanforderungen bei.
  • Optimierte Engineering-Erfahrung mit einer einheitlichen Software-Suite: Eine einheitliche Software-Suite, einschließlich Studio 5000 Logix Designer® und FactoryTalk® Design Studio™*, optimiert die Entwicklung, beschleunigt die Bereitstellung und vereinfacht Workflows im gesamten Unternehmen.

„Hersteller benötigen heutzutage Steuerungsplattformen, die Anforderungen hinsichtlich Leistung und Sicherheit erfüllen, ohne den Betrieb zu verkomplizieren“, sagt Craig Resnick, Vice President, Consulting bei der ARC Advisory Group. „Mit Lösungen, die Hochgeschwindigkeitsverarbeitung, integrierte Sicherheit und robuste Cybersicherheit in einer einzigen Architektur zusammenführen, können Unternehmen Modernisierungen effizienter vorantreiben, Betriebskontinuität sicherstellen und die betriebliche Stabilität verbessern.“

Erleben Sie die ControlLogix 5590-Steuerung live auf der Automation Fair, die vom 17. bis 20. November in Chicago stattfindet, oder besuchen Sie die Rockwell Automation-Website, um weitere Informationen zu erhalten.

* FactoryTalk Design Studio unterstützt die ControlLogix 5590 Standard- und (korrosionsbeständigen) XT-Steuerungen ab Version 2.03, die im November 2025 veröffentlicht wird. Die Variante P (Prozess) wird in einer zukünftigen Version von FactoryTalk Design Studio unterstützt.

Veröffentlicht 7. Oktober 2025


Medienkontakt

 
Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Kontakt:
EmailEmail

Themen: Hardware Speicherprogrammierbare Steuerungen
News zu verwandten Themen
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation läutet mit der ControlLogix 5590-Steuerung ein neues Zeitalter der Industriesteuerung ein
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: