Source image: Primetals
Primetals Technologies, einer der größten Anlagenbauer für die Metallindustrie, metallurgischer Servicepartner und führender Anbieter von Digitalisierungs- und Automatisierungslösungen, hat Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) mit der Lieferung einer innovativen und zuverlässigen Antriebslösung beauftragt. Sie soll in der Entstaubungsanlage eines großen Stahlproduzenten in Russland eingesetzt werden.
Entstaubungsanlagen haben eine zentrale Funktion rund um den Umweltschutz in der Stahlindustrie. Die großen Anlagen filtern die Luft während der Stahlproduktion, reinigen sie und stellen ihren ursprünglichen Zustand wieder her. Wenn die gereinigte Luft zurück in die Umwelt kommt, belastet sie diese nicht.
Rockwell Automation ist gut gerüstet, um die erforderlichen Antriebe zu liefern. Sie mussten bei der enorm umfangreichen Produktion außergewöhnlich große Motoren mitbringen. Mit den Möglichkeiten von Intelligent Package Power (IPP) ging Rockwell eine Partnerschaft mit dem globalen Motorenhersteller WEG ein. Gemeinsam bieten die Unternehmen nun ein komplettes Paket aus Antrieben und Motoren.
Rockwell Automation hat seine Präsenz in der russischen Stahlindustrie stetig ausgebaut. Primetals Technologies entschied sich für die Zusammenarbeit mit Rockwell, anstatt auf einen von zwei etablierten Wettbewerber zu setzen, weil die Reputation von Rockwell in Bezug auf Fachwissen, Technologie, Leistung und Qualität sehr gut ist.
Nach der Implementierung werden zehn Allen-Bradley PowerFlex® 6000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter von Rockwell Automation, kombiniert mit den entsprechenden zehn Motoren von WEG, eine Gesamtleistung von 16 MW bringen. Primetals Technologies wird außerdem von der einfachen Konfiguration, Integration und Visualisierung sowie der leichten und intuitiven lokalen Steuerung profitieren.
Nach dem Erfolg des Projekts in Russland planen Rockwell Automation und Primetals Technologies die weitere Zusammenarbeit.
Veröffentlicht 15. November 2020