Loading
Pressemitteilung | Mai 15, 2025

PVO-Vesivoima und die Universität Oulu entwickeln fortschrittliche Turbinenregler mit KI-gestützter Technologie von Rockwell Automation

Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen – unterstützt durch Betriebsdaten in Echtzeit – ermöglichen eine neue Dimension der Regulierung, Effizienz und Widerstandsfähigkeit bei der Stromerzeugung.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
PVO-Vesivoima logo

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung und digitalen Transformation, hat heute bekannt gegeben, dass seine industrielle Computertechnologie entscheidende datenbasierte KI-Anweisungen für eine präzisere Steuerung der Wasserturbinen in den Wasserkraftwerken von PVO-Vesivoima in Finnland liefert.

Die Kontrolllösung nutzt Echtzeit-Betriebsdaten und wendet maschinelles Lernen und KI an, um die Wechselwirkungen zu identifizieren, die die Frequenz des Stromnetzes bestimmen. Der Regler passt dann die Parameter des Wasserkraftwerks an und regelt den Turbinenbetrieb entsprechend der Netzfrequenz. Ein geringerer Verschleiß der Turbine ist ein weiterer positiver Effekt dieses präziseren Ansatzes.

„Anwendungen für kritische Infrastrukturen erfordern naturgemäß die bestmöglichen Lösungen", so Asa Arvidsson, regionale Vizepräsidentin für die Regionen Zentral-, Ost- und Nordeuropa bei Rockwell Automation. „Der Einsatz von Rack- und Edge-Hardware für KI und maschinelles Lernen wird mit zunehmender Beliebtheit autonomer Vorgänge an Bedeutung gewinnen. Dies ist ein ideales Beispiel für die Möglichkeiten eines solchen Ansatzes."

Die Lösung wurde mit Unterstützung von Klinkmann Automation, einem Distributor von Rockwell Automation, und Doktoranden der Universität Oulu entwickelt. Sie basiert auf dem Allen-Bradley® ControlLogix® Compute-Modul und bietet nicht nur eine weitaus höhere Echtzeitgenauigkeit und Effizienz, sondern sorgt durch die enge Integration des Moduls in die SPS auch für eine cybersicherere Lösung.

„Ich habe alle Automatisierungsunternehmen verglichen, und außer Rockwell Automation hatte niemand eine Lösung dafür", sagte Tommi Hansen-Haug, Betriebsspezialist bei PVO-Vesivoima. „Ein großer Vorteil für uns war, dass wir nicht nur auf das überlegene Fachwissen der Universität in den Bereichen Kontrolltheorie und Mathematik zurückgreifen konnten, sondern auch auf die Unterstützung eines Spezialisten für industrielle Automatisierung, der selbst ein Anbieter von branchenführenden Hardware- und Softwarelösungen ist."

Die neue Steuerungslösung wurde entwickelt, um eine schnelle Reaktion zu ermöglichen, was erforderlich ist, um an der Reserveleistungsbereitstellung teilzunehmen – eine Vorschrift von Fingrid, dem staatlichen finnischen Stromübertragungsnetzbetreiber, um die Stabilität der Stromnetzfrequenz des Landes aufrechtzuerhalten. Bisher ist PVO-Vesivoima das einzige Energieunternehmen in den nordischen Ländern, das die strengen neuen Vorschriften erfüllt.

Veröffentlicht 15. Mai 2025

Über Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 26.000 Mitarbeiter, die sich zum Ende des Geschäftsjahres 2025 Kunden in mehr als 100 Ländern widmen. Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise® in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.


Medienkontakt

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Kontakt:
EmailEmail

Themen: Front End Engineering & Design Hydroelectric
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen
  5. Chevron LeftChevron Left KI-gesteuerte Technologie revolutioniert die Regulierung der Stromerzeugung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: