„Wir hatten auch eine separate SCADA-Lösung zur Erfassung von Systemdaten entwickelt, aber das neue PlantPAx Dual Channel Input Stop übernimmt dies für uns, sodass wir alle wichtigen Daten in einer einzigen Ansicht kombinieren können, anstatt mehrere HMIs zu verwenden.“
İSAŞ profitiert auch von einer viel größeren Flexibilität, da das neue Berichtssystem dem Betriebsteam einen viel tieferen Zugriff auf Echtzeitdaten ermöglicht, die viel schneller analysiert und bearbeitet werden können. Auch die Anlageneffizienz hat sich verbessert, da die Verbrauchsmaterialien besser kontrolliert werden und der Energieverbrauch durch eine bessere Steuerung der Pumpen gesenkt werden kann.
Küçüksari schließt: „Die Bedienerschnittstelle hebt sich wirklich ab. Sie ist viel einfacher zu bedienen. Wir haben die Bedienerbildschirme komplett neu gestaltet, wobei wir uns an den Richtlinien des ISA 101 White Paper von Rockwell Automation orientiert haben. Unsere vorherigen HMI-Bildschirme hatten mehrere Farben und waren einfach zu überladen. Die neuen Bildschirme, die auf den Best-Practice-Richtlinien basieren, sind in Graustufen gehalten, wobei fette Farben nur für Alarme oder Problembereiche verwendet werden. Diese liefern kritische Daten in Echtzeit und ermöglichen es den Bedienern, Parameter fein abzustimmen, ohne auf Programmiererebene eingreifen zu müssen.
„Die technischeren und detaillierteren Diagnosewerkzeuge werden uns auch dabei helfen, das System effizienter zu warten. Auf diese Weise können wir sauberes, frisches Trinkwasser für die 1.6 Millionen Kunden in der Region ohne Risiko einer unterbrochenen Versorgung sicherstellen.“