Neues Steuerungs- und Antriebssystem
Die motor- und Antriebstechnologie hat sich im Laufe der Zeit erheblich weiterentwickelt und bietet heute mehr Flexibilität und höhere Leistung als je zuvor. Rockwell Automation und Alliance Automation arbeiteten eng mit Liberty Primary Steel zusammen, um ein detailliertes Verständnis der Richtmaschine zu erlangen und die am besten geeignete Lösung für das Upgrade zu identifizieren.
Die Richtmaschine verfügt über vier einzeln angetriebene Walzen. Wenn die Stahlstange in die Maschine eintritt, bewegt sie sich durch die erste Walze und anschließend nacheinander durch die drei verbleibenden Walzen. Aufgrund der Lastverteilung und der Sicherheitsanforderungen der Maschine wurden die Allen-Bradley® PowerFlex® 755 Frequenzumrichter mit Safe Torque Off über Ethernet als die geeignetste Wahl für diese Anwendung ausgewählt.
„Die Steuerung der Frequenzumrichter war für den Erfolg des Projekts entscheidend, daher wurde eine umfangreiche Recherche durchgeführt, um die am besten geeigneten motor- und Frequenzumrichtergrößen auszuwählen“, erklärte Peter Tomazic, Business Development Manager, Rockwell Automation.
Die Allen-Bradley® GuardLogix® programmierbare Steuerung stellte die hochentwickelte Steuerung für die Richtmaschine bereit, wobei das POINT Guard I,O™ Modul in Kombination mit der PowerFlex® 755 Integrated-Safety Safe Torque-Off Karte verwendet wurde, die für die Erreichung von Sicherheitsintegritätsleveln bis SIL3 (AS 62061) und einen Not-Halt (gemäß AS 60204) geeignet ist, um einen schnellen und sicheren Sicherheitsstopp aller beweglichen Ausrüstungsteile zu ermöglichen. Ein PanelView™ Plus 7 Grafikterminal und FactoryTalk® View Machine Edition stellten die Bedienerschnittstelle bereit, die eine einfache Integration und verbesserte Diagnose ermöglichte.
„Die Anwendungskenntnisse im Bereich der Frequenzumrichter, zusammen mit dem Service und Support, den das Global Solutions Team von Rockwell Automation bereitstellte, waren ein entscheidender Beitrag zum Erfolg des Projekts. Es war eine wirklich partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Wissensaustausch zwischen Alliance Automation und Rockwell Automation“, sagte Gardner.
Das neue System wurde extern getestet, um die Inbetriebnahme zu erleichtern. Vorabtests und sorgfältige Planung halfen sicherzustellen, dass das System vor dem Zeitplan betriebsbereit war. Der erste Träger durchlief die E&S-Maschine sehr reibungslos, dank des robusten und bewährten Rockwell Automation Drive Systems Codes für Lastverteilungsanwendungen. Die Inbetriebnahme war ein sehr schneller Prozess und umfasste einen Tag für Tests mit unbelasteten motoren und einen Tag mit Produkten. Die Produktion wurde am dritten Tag unter Überwachung eines Rockwell Automation Ingenieurs wieder aufgenommen.
Sicherung der Versorgung mit Baustahl
Die Zusammenarbeit zwischen Liberty Primary Steel, Alliance Automation und Rockwell Automation hat dazu beigetragen, sowohl die Zuverlässigkeit als auch die Produktivität der Richtmaschine im Werk Whyalla deutlich zu verbessern.
„Die Zusammenarbeit mit Rockwell Automation gab Liberty großes Vertrauen, dass wir eine sofort einsatzbereite Lösung hatten. Dieses Vertrauen wurde durch den Projektfortschritt bei Integration und Inbetriebnahme mit minimalen Problemen und einem reibungslosen Übergang in den Betrieb bestätigt“, sagte Andrew Harding, Projektmanager, Liberty Primary Steel.
„Ebenso brachte Alliance ein hohes Maß an Fachwissen und Anlagenkenntnissen ein, indem während der installation und Integration eine starke Aufsicht gewährleistet wurde. Die Kombination der beiden Unternehmen, die mit dem Liberty Team zusammenarbeiteten, führte zu einem erfolgreichen Projekt innerhalb eines straffen ‘Shutdown’-Zeitplans, bei dem das Enddatum nicht überschritten werden durfte“, sagte er.
Das neue System kann die Produktionskapazität um 40 Prozent erhöhen, basierend auf zuverlässig höheren Geschwindigkeiten. Darüber hinaus wurde der Lebenszyklus der Richtmaschine optimiert, um eine höhere Leistung der Maschine und ein geringeres Betriebsrisiko zu bieten, während die verbesserte Fehlersuche dazu beigetragen hat, die Ausfallzeiten in der Anlage zu verringern.