Im Gegensatz zu herkömmlichen, groß angelegten Herstellern in der petrochemischen Industrie, die sich auf ein einzelnes Produkt konzentrieren, produzieren Polymerhersteller viele Produkte unter einer Vielzahl von Bedingungen. Der Betrieb eines Polymerreaktors, um diese unterschiedlichen Spezifikationen zu erfüllen, ist ein komplexes, nichtlineares Steuerungsproblem. Daher müssen sich die Betriebe nicht nur darauf konzentrieren, die Produktqualität jedes Produkts während der „at-grade“-Bedingungen aufrechtzuerhalten, sondern auch darauf, den Übergang von einer Sorte zur nächsten so zeit- und kosteneffizient wie möglich zu gestalten. Um die Produktion und den Gewinn über den gesamten Produktionslebenszyklus zu maximieren, müssen die Hersteller die vielen Variablen, die die Produktqualität und die Produktionsrate beeinflussen, kontinuierlich steuern.
Die europäische Einheit des Kunden stellt eine breite Palette von Produktqualitäten her und produziert jährlich Hunderttausende Kilotonnen lineares Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE) unter Verwendung ihres proprietären Verfahrens zur Herstellung der Chemikalie. Der Kunde benötigte eine Möglichkeit, bestimmte Produktionsziele zu erreichen, darunter die Steigerung der LLDPE-Produktion, die Verringerung von Material außerhalb der Spezifikation und die Verringerung der Übergangszeiten zwischen den Qualitäten.