Loading
ANWENDERBERICHT | AUTOMOBIL- UND REIFENINDUSTRIE
Recent ActivityRecent Activity

Echtzeitdaten aus dem ERP-System verbessern die Transparenz bei Green Tokai

Green Tokai verbessert Sichtbarkeit, Qualität und Bestandsmanagement mit Echtzeitdaten nach der Umstellung von einem papierbasierten und Low-Tech-System auf das Plex ERP-System.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
große silberne Maschinen
grünes Tokai-Logo

Green Tokai Co. (GTC) wurde 1988 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft von Tokai Kogyo Co. mit Sitz in Aichi, Japan. Mit Produktions- und Lagerstätten in Brookville, OH, und Maysville, KY, stellt Green Tokai Automobilkomponenten her, darunter Tür- und Fensterdichtungen, Windschutzscheibenleisten und mehr. Das Unternehmen arbeitet daran, die Erwartungen der Kunden neben seinen Qualitätszielen konsequent zu übertreffen, basierend auf dem Qualitätssystem ISO 9001:2015. Beide GTC-Anlagen sind nach ISO 14001:2015 zertifiziert.

Joseph Daniel
General Manager of ERP & Finance, Green Tokai
Herausforderung
  • Verlassen auf ein Low-Tech-Framework mit zwei Software-Systemen und Excel-Tabellenkalkulationen
  • Manuelle Aktivitäten im Fertigungsbereich mit Klemmbrettern und Papier
  • Mangel an PC-Infrastruktur und Zugang zu Echtzeitdaten
Lösung
  • Plex ERP-System und Plex Control Panel
Ergebnis
  • Verbesserte betriebliche Agilität und Wettbewerbsfähigkeit durch digitale Transformation
  • Erleichterte Serialisierung von Beständen durch intelligente Bestandszählungen und Standortverfolgung
  • Erhöhter Zugriff auf Echtzeitdaten der Produktion

Herausforderung

Green Tokai (GTC) nahm im Mai 1988 den Betrieb auf. Seitdem hat das globale Unternehmen drei weitere Werke in Brookville, OH, und eine Produktionsstätte in Maysville, KY, hinzugefügt. GTC operierte in einem Low-Tech-Umfeld und verließ sich hauptsächlich auf zwei Software-Systeme neben Excel-Tabellen. Die Aktivitäten im Fertigungsbereich wurden manuell durchgeführt, wobei Klemmbretter und Papier die Hauptwerkzeuge für die Koordination der Arbeitszentren des Unternehmens waren. Die Produktionsberichterstattung erfolgte ebenfalls papierbasiert, was zu Verzögerungen bei der Dateneingabe im bestehenden ERP-System führte.

Darüber hinaus fehlte es vielen GTC-Arbeitszentren an PC-Infrastruktur, was die digitale Integration und den Zugriff auf Echtzeitdaten behinderte. Trotz sporadischer Nutzung diente das vorhandene ERP-System hauptsächlich Backoffice-Funktionen, was zu einem Mangel an Verbindung zwischen Stammdaten und betrieblichen Ergebnissen führte. GTC sah sich auch mehreren Herausforderungen gegenüber, die den Betrieb beeinträchtigten. Zum Beispiel verringerten begrenzte Fähigkeiten im Bestandsmanagement die Fähigkeit des Unternehmens, genaue Lagerbestände aufrechtzuerhalten. Der Mangel an Echtzeitdaten führte zu betrieblichen Ineffizienzen und beeinträchtigte die zeitnahe Entscheidungsfindung. Die Rückverfolgbarkeit der Qualität war ebenfalls fragmentiert und basierte auf einer Kombination aus Kundenportalen und Tabellenkalkulationen. Die manuelle Dokumentation von Qualitätsprüfungen auf Papier erschwerte die Analyse- und Abrufprozesse zusätzlich, obwohl die grundlegenden Anforderungen erfüllt wurden.

Lösung

Warum Plex?

Angesichts dieser Herausforderungen begann GTC mit der Suche nach einem neuen ERP-System. Das Unternehmen erkannte den Bedarf an Echtzeitdaten, um die Transparenz zu verbessern und eine zentrale Informationsquelle für den gesamten Betrieb zu schaffen. Darüber hinaus unterstrichen Branchentrends, wie die steigende Kundennachfrage nach Serienrückverfolgbarkeit und Qualitätsverfolgung, die Dringlichkeit einer umfassenden Lösung.

Plex wurde nach einer Empfehlung eines Kunden zur bevorzugten Wahl für das neue ERP-System von GTC. Die Kostenstruktur von Plex und die Befürwortung durch einen bedeutenden Branchenakteur machten es zu einer überzeugenden Lösung für die Herausforderungen des Unternehmens.

Unternehmensweite Vorbereitung und erfolgreiche Umsetzung

Eine erfolgreiche Einführung hatte während des gesamten Implementierungsprozesses für das gesamte GTC-Team oberste Priorität. Um das Bewusstsein zu schärfen, wurden vor Beginn der Plex-Implementierung umfangreiche Flyer verteilt und regelmäßige wöchentliche Meetings mit den Abteilungsleitern abgehalten. Die praktische Beteiligung an Konfiguration, Design und Schulungsdiskussionen ermöglichte es den Teammitgliedern von Green Tokai auch, die Vorteile von Plex lange vor Beginn der Implementierung zu erkennen.

Die Implementierung umfasste mehrere Abteilungen und Einzelpersonen in der gesamten Organisation sowie den Plex-Implementierungspartner Revolution Group. Zunächst leitete ein Kernteam von etwa sechs Mitgliedern den Implementierungsprozess, bevor dieser auf alle 13 Abteilungen ausgeweitet wurde, die jeweils über primäre und sekundäre Super-User verfügten. Diese Super-User waren für die Koordination der Abteilungsaktivitäten, die Durchführung von Schulungen und die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft in allen GTC-Werken verantwortlich.

Die Teamleiter, die verschiedene Arbeitszentren überwachten, stellten auch sicher, dass ihre Bediener eine angemessene Schulung erhielten. Nach der Implementierung zeigten diese Bediener enormen Einfallsreichtum und erkundeten Systemfunktionen über ihre anfängliche Schulung hinaus. GTC implementierte Plex erfolgreich und ging am 1. Juni 2023 in Betrieb.

Ergebnis

Sofortige Ergebnisse und zukünftiges Wachstum

Die Einführung von Plex führte zu erheblichen Verbesserungen im Betrieb von GTC. Der Übergang erforderte ein Upgrade der Infrastruktur, was zu einer Erhöhung der Anzahl der PCs im Fertigungsbereich führte. Dies ersetzte nicht nur viele der bestehenden papierbasierten Prozesse, sondern verbesserte auch die allgemeine Optik für die Mitarbeitenden im Fertigungsbereich. Die Nutzung des Plex Control Panels ermöglichte es den Bedienern von Green Tokai auch, auf Echtzeitdaten zur Produktion zuzugreifen, was die Sichtbarkeit erhöhte und die Messung von Betriebskennzahlen wie der Gesamtanlageneffektivität (OEE) ermöglichte.

Mit Plex hat GTC eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung eingeführt. Die erhöhte Sichtbarkeit und Rückverfolgbarkeit haben Verbesserungen auf der Grundlage von Echtzeitdaten erleichtert, was einen proaktiveren Ansatz bei der Problemlösung fördert und zeitnahe Geschäftsentscheidungen ermöglicht. Der Übergang von einem manuellen, papierbasierten System zu Plex hat GTC in die Lage versetzt, schnell auf die Bedürfnisse seiner Lieferanten und Kunden zu reagieren, die betriebliche Agilität zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt insgesamt zu steigern.

Darüber hinaus erleichterte Plex die Serialisierung über alle Lagerbestandsstufen hinweg, was ein besseres Bestandsmanagement durch intelligente Zykluszählungen und Standortverfolgung ermöglichte. GTC fügt jetzt Dokumente an Transaktionen an, um die Genauigkeit der Transaktionen zu gewährleisten.

"Die Tatsache, dass wir Echtzeitdaten haben, beginnt sich erst jetzt in anderen Bereichen auszuzahlen", so Joseph Daniel, General Manager of ERP & Finance bei Green Tokai. "GTC war es so gewohnt, keine Echtzeitdaten zu haben, dass wir erst jetzt damit beginnen, mehrere Nebenbuchberichte zu erstellen, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie wir Probleme angehen können, die sich auf unsere Ergebnisse auswirken."

In Zukunft plant das Unternehmen, das volle Potenzial seines neuen ERP-Systems weiter zu erschließen. GTC ist bestrebt, das Wartungsmodul von Plex zu implementieren, und die Qualitätsabteilung von GTC sucht nach neuen Möglichkeiten, Papierakten und Excel-Dokumente täglich auslaufen zu lassen.

Daniel erklärte: "Die wahren Vorteile von Plex werden erst nach der Inbetriebnahme deutlich, was die Bedeutung einer langfristigen Vision und sorgfältiger Tests unterstreicht."

Diese Case Study ist eine Replikation. Die Originalversion finden Sie auf der Plex website. Um auf die Originalversion zuzugreifen, klicken Sie bitte aufhier.

Veröffentlicht 25. September 2024

Themen: Beschleunigte digitale Transformation Optimize Production Asset Management Automobil- und Reifenindustrie Plex ERP
Subscribe to Rockwell Automation

Receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe now
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Anwenderberichte
  5. Chevron LeftChevron Left Echtzeitdaten aus dem ERP-System verbessern die Sichtbarkeit bei Green Tokai
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: