Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
McGregor Metal wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Springfield, OH. Das Unternehmen ist führend in der Metallstempelung und bedient die Märkte für Landwirtschaft, Rasen- und Gartenpflege, Laminierung, Gesundheit und Fitness sowie Automobilindustrie.
- Übergang von der klassischen Plex-Oberfläche zur Plex UX
- Automatisieren Sie mehr Prozesse im Fertigungsbereich für höhere Gesamteffizienz
- Richten Sie langfristiges Wachstum an modernen Technologielösungen aus
- Vollständig digitalisierte Fertigungsabläufe
- Optimierte Fertigungsbereich-Prozesse
- Konnektivität für die Belegschaft
Herausforderung
Bereit für weitere Modernisierung mit Plex UX
McGregor Metal, ein Metallstanz-Unternehmen mit Sitz in Springfield, Ohio, ist seit 2005 langjähriger Plex-Anwender. Als Anbieter von Metallstanz- und einigen Montage-Lösungen hat McGregor Plex ERP und Plex MES in drei separaten Prozesssteuerungsnetzwerken (PCNs) eingesetzt, um seine Abläufe zu optimieren und zu digitalisieren. Nach fast zwei Jahrzehnten des Erfolgs ist McGregor nun bereit, auf die Plex UX-Schnittstelle umzusteigen und seine Fertigungsprozesse weiter zu modernisieren.
Während McGregor Plex zur Automatisierung vieler Prozesse im Fertigungsbereich eingesetzt hatte, suchte das Unternehmen nach einer moderneren Anwendererfahrung. Außerdem wollte das Unternehmen seine Abläufe mit einer tieferen Automatisierung, einschließlich Robotik-Integration und Self-Printing-Lösungen, optimieren. Schließlich wollte es die Zukunft des Unternehmens sichern, indem es in langfristige Skalierbarkeit und Gesamteffizienz in einem zunehmend komplexen Markt investierte.
Lösung
Vorbereitung auf eine Plex UX-Umstellung
Derzeit arbeitet McGregor an einem Phasenplan für die Migration zu Plex UX und die Integration zusätzlicher intelligenter Fertigungsfunktionen. Die dreijährige roadmap umfasst die Umstellung auf Plex UX, die weitere Nutzung von Plex MES A&O und die Ausweitung der Automatisierung.
Ergebnis
Eine Plex UX-Umstellung, die auf jahrzehntelangem Erfolg aufbaut
Seit der Einführung von Plex im Jahr 2005 verzeichnet McGregor kontinuierlichen Erfolg. Das Unternehmen hat zum Beispiel seine Betriebsabläufe vollständig digitalisiert und ist von Altsystemen zu einer vernetzten, intelligenten Fertigungsumgebung übergegangen. Zweitens hat McGregor Prozesse optimiert, um die Konnektivität der Belegschaft und die Gesamteffizienz zu verbessern. Schließlich wird das Unternehmen mit der bevorstehenden Umstellung auf Plex UX seinen Wettbewerbsvorteil durch verbesserte Automatisierung und modernisierte ERP/MES-Lösungen aufrechterhalten. „Wir hatten 2005 mit Plex großen Erfolg und wollen mit Plex UX weiter wachsen“, sagt Chad Walls, IT-Direktor bei McGregor.
Veröffentlicht 2. Dezember 2024