Loading
Case Study | Chemie
Recent ActivityRecent Activity

Precision Coating sieht eine werksweite Ausrichtung mit Plex Smart Manufacturing Platform™

Dank der datengestützten Erkenntnisse von Plex kann Precision Coating Fertigungseffizienzen und eine besser abgestimmte Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen verzeichnen.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
silberne-Maschine-sprüht-Chemikalie
Precision Coating

Precision Coating entwickelt innovative Lösungen für die Oberflächenmodifikation, um den Wert und die Leistung von medizinischen Drähten, Geräten und Instrumenten zu steigern. Die führenden Prozesse und Technologien des Unternehmens ermöglichen bahnbrechende Eigenschaftsmerkmale und die höchsten Mehrfachkontrollen der Branche. Das Team arbeitet eng mit Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Anwendungen zu entwickeln, die funktionale Leistung, Qualität und Konformität mit Vorschriften sowie kosmetische Integrität bieten. Mit über 65 Jahren Erfahrung und Betriebsstandorten in den USA und Costa Rica bietet Precision Coating eine nahtlose Lieferkettenerfahrung. Das Unternehmen ist bestrebt, die anspruchsvollen Anforderungen der medizinischen Fertigung in allen wichtigen geografischen Zentren zu erfüllen.

Liam Clegg
Quality Manager, Hudson-Einrichtung, Precision Coating
Herausforderung
  • Unterschiedliche, stark angepasste Systeme an drei Standorten, die das zukünftige Unternehmenswachstum nicht unterstützen konnten
  • Excel- und papierbasierte Aufzeichnungen, die keine digitalen Spuren oder eine zentrale Informationsquelle boten
  • Bedarf an schlankeren, nachhaltigeren Prozessen
Lösung
  • Plex ERP
  • Plex MES
  • Plex QMS
Ergebnis
  • Unternehmensweite Standardisierung und Kommunikation
  • Abstimmung unter den Mitarbeitern dank zentraler Informationsquelle und leistungsstarker Berichterstattung
  • 100 % Bestandsgenauigkeit

Herausforderung

Unterschiedliche Systeme können mit dem boomenden Geschäft nicht Schritt halten

Nach Jahren der Expansion verließ sich Precision Coating auf mehrere, hochgradig individuell konfigurierte Systeme, um sein Geschäft zu betreiben. Während eine Multi-System-Strategie eine Zeit lang funktionierte, wusste das Team, dass sie den Anforderungen auf lange Sicht nicht gerecht werden konnte, da das Unternehmen organisch und durch Akquisitionen wuchs. So wurden beispielsweise sechs verschiedene Systeme an den drei Standorten des Unternehmens eingesetzt, was eine erhebliche manuelle Abstimmung erforderte. Excel und Papier wurden ebenfalls verwendet, um Daten für Prozesse aufzuzeichnen, die in keiner der aktuellen Software des Unternehmens gespeichert wurden.

Precision Coating benötigte ein System, das eine zentrale Informationsquelle über alle Standorte hinweg bereitstellen und das zukünftige Wachstum unterstützen konnte. Insbesondere wollte das Team die Transparenz der Geschäftsdaten und der wichtigsten Leistungsindikatoren erhöhen und eine zuverlässigere Entscheidungsfindung erleichtern. Durch die Implementierung einer neuen, skalierbaren Lösung würde Precision Coating die unterschiedlichen Systeme, die es überholt hatte, nicht mehr benötigen und stattdessen auf intelligente Fertigung umsteigen können.

Lösung

Ein strenger Auswahlprozess mit integriertem Insight von Endbenutzern

Precision Coating bildete ein funktionsübergreifendes Auswahlkomitee, das eine fünfzehnmonatige Bewertung potenzieller Software-Lösungen durchführte. Während der Bewertung wurden acht Optionen geprüft und schließlich auf vier führende Kandidaten eingegrenzt. Das Auswahlkomitee stimmte die Hauptprioritäten ab, wie z. B. Benutzerfreundlichkeit, Dokumentation und Schulung, Konformität mit Vorschriften zur Unterstützung der ISO-Zertifizierungen und mehr.

Das Unternehmen stimmte einstimmig dafür, dass Plex das am besten geeignete System für seine Bedürfnisse ist, mit der Fertigungsausführung im Mittelpunkt. Insbesondere bot die cloudbasierte Plex Smart Manufacturing Platform™ eine zentrale Informationsquelle mit einer Echtzeitansicht des Produktionslebenszyklus über alle Anlagen hinweg. Ein unternehmensweites System würde Precision Coating ermöglichen, die Leistung zu steigern, den Umsatz zu erhöhen und die Kosten zu senken.

Precision Coating führte Plex im August 2021 an seinem Hauptsitz in Hudson, Massachusetts, ein. Das Unternehmen begann damit, Aufträge und Prozessblätter im neuen System zu erfassen und die Verfahren mit den Mitarbeitern zu verfolgen. Ein regelmäßiger Kommunikationstakt half allen Teammitgliedern, den Implementierungsprozess von Anfang bis Ende zu verstehen. Nach dem Go-Live am Hauptsitz im Juli 2022 ging Precision Coating dann in Costa Rica und an den verbleibenden Standorten in den Vereinigten Staaten live.

Ergebnis

Stärkung des Fertigungsbereichs durch datengestützte Erkenntnisse

Mit einem Überblick über den gesamten Produktionslebenszyklus an allen Anlagenstandorten in einem System hat Precision Coating jetzt Echtzeit-Einblicke in Gewinne und Fertigungskosten. Vor Plex mussten die Mitarbeiter bei Produktionsproblemen jedes manuell gescannte Prozessblatt überprüfen. Jetzt können Informationen schnell im Plex MES gesucht werden, was kostspielige Qualitätsprobleme mindert, ein Schwerpunkt als ISO-zertifiziertes Unternehmen, das die Medizinbranche bedient.

Darüber hinaus arbeitet Precision Coating an ordnungsgemäßem Bestandsmanagement und dem Erreichen von 100 % Bestandsgenauigkeit. Vor Plex verwendete das Team für viele Schritte wie Prozessblätter und Arbeitsblätter Stift und Papier, was die Tür für manuelle Fehler und Qualitätsprobleme öffnete. Jetzt ist alles digital.

Stärkung der Mitarbeiter durch Kommunikation & Sichtbarkeit

Die Cloud-basierte Natur von Plex hat dazu beigetragen, die Sichtbarkeit zu erhöhen und die Standardisierung und Kommunikation an den Standorten in den Vereinigten Staaten und Costa Rica zu erleichtern. Die zentrale Informationsquelle und die leistungsstarken Berichte, die Plex bietet, ermöglichen es allen, effizienter im selben System zusammenzuarbeiten und sich auf Prioritäten und Ziele abzustimmen.

Wie Liam Clegg, Quality Manager bei Precision Coating in Hudson, sagt: „…Plex ermöglicht es dem Team, auf dem gleichen Stand zu sein, wenn Engineering, Produktion, Qualität und andere Bereiche an vielen verschiedenen Punkten zusammenarbeiten. Plex ermöglicht die Erstellung von Berichten, die sowohl täglich für die Kommunikation zwischen Qualität und Produktion als auch auf monatlicher und vierteljährlicher Ebene für die Berichterstattung an und durch die Führungsebene verwendet werden können – und alles dazwischen.“

Das Team von Precision Coating weiß, dass es noch nicht alle Effizienzvorteile seiner Suite von Plex-Lösungen ausgeschöpft hat. Das Potenzial ist grenzenlos, und das Unternehmen ist zuversichtlich, dass es mit Plex die richtige Wahl getroffen hat.

Dieser Anwenderbericht ist eine replizierte Version, das Original finden Sie auf der Plex website. Um auf die Originalversion zuzugreifen, klicken Sie bitte aufhier.

Veröffentlicht 11. Dezember 2024

Themen: Beschleunigte digitale Transformation Digitale Transformation Chemie Plex ERP Plex MES Plex Quality Management
Abonnieren Sie Rockwell Automation

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Meinungsführerschaft und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren Sie jetzt
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
  4. Chevron LeftChevron Left Anwenderberichte
  5. Chevron LeftChevron Left Precision Coating sieht eine werksweite Ausrichtung mit Plex
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: