TEC Engineering wurde 1989 gegründet und ist ein führender Anbieter von automatisierten Schüttgutlösungen für die Kunststoff- und Verpackungsindustrie. Das in Mexiko ansässige Unternehmen hat Anlagen in mehr als 700 client-Anlagen auf der ganzen Welt installiert.
- Optimieren Sie die Fördertechnik
- Effizientere Nutzung von Fläche, Ausrüstung und Produktionsstraße
- Reduzieren Sie die manuelle Arbeit
- Automatisierte Multiplex-Fördertechniklösung
- CompactLogix™ 5380-Programmierbare Steuerungen
- PowerFlex® 525 AC-Antriebe
- Studio 5000 Logix Designer® Anwendung
- Höhere Effizienz und Genauigkeit der Produktionslinie
- Geringerer Ausrüstungsbedarf und niedrigere Kosten
- Reduzierte Installationszeit
- 80 % potenzielle Arbeitseinsparung
- Geschätzte Kapitalrendite in 18 Monaten
Maura Minardi ist CEO von TEC Engineering, einem führenden Anbieter von automatisierten Schüttgutlösungen für die Kunststoff- und Verpackungsindustrie. Das 1989 gegründete Unternehmen hat Anlagen in mehr als 700 client-Anlagen auf der ganzen Welt installiert. Das in Mexiko ansässige Unternehmen ist ein Gold-Level-Mitglied des Rockwell Automation PartnerNetwork™-Programms.
„Wir konzentrieren uns darauf, den Durchsatz und die Effizienz unserer client mit innovativen, hochautomatisierten Lösungen zu steigern“, sagt Minardi. „Dazu gehört auch unsere neue Multiplex-Anwendung, die den Materialtransport optimiert, indem sie es den Kunden ermöglicht, eine einzige Hauptförderlinie für den Materialtransport zu verwenden.“
Verbessern Sie Fördertechnik-Prozesse bei gleichzeitiger Kostensenkung
Traditionell werden Materialien vom Lager zu speziellen Förderbändern geliefert, die dann die Materialien an eine Produktionsstraße weiterleiten. Da eine durchschnittliche Anlage mehrere Produktionsstraßen hat, muss jede Produktionsstraße separat „versorgt“ werden.
„Unsere client waren an einer Lösung interessiert, die nicht nur den Prozess rationalisierte, sondern auch den Gabelstaplerverkehr und die manuelle Handhabung reduzierte“, erklärt Minardi.
Neues Denken beim Materialtransport
Die Multiplexlösung von TEC unterscheidet sich von herkömmlichen Förderangeboten, da sie nur eine Hauptförderleitung verwendet, um Materialien zu mehreren Produktionsstraßen zu transportieren.
„Sie ist ideal für große clienten in der Verpackungs- und Kunststoffherstellung mit verschiedenen Formaten, Produkten und Produktionsstraßen“, sagt Minardi.
Die Multiplexlösung verwendet mehrere Produkte von Rockwell Automation, darunter CompactLogix™ 5380 Programmable Controllers; PowerFlex® 525 AC Drives und Studio 5000 Logix Designer® application.
„Rockwell Automation war an all unserer Forschung und Produktentwicklung für die Multiplexierung beteiligt“, erklärt Minardi. „Ihre Technologien sind benutzerfreundlich, fördern die Konnektivität und Kommunikation von Antriebssystemen und bieten Skalierbarkeit für den Ausbau der Produktionsstraßen.“
Einsparungen bei Arbeit und Betrieb; Effizienz der Produktionsstraße
Da nur ein Hauptförderband benötigt wird, reduziert der Multiplexbetrieb von TEC die Anzahl der erforderlichen Anlagen und den Platzbedarf.
„Das bedeutet reduzierte Installationszeit und geringere Betriebs- und Wartungskosten“, so Minardi. „Das System verbessert außerdem die Effizienz der Produktionsstraße und verringert Ausfallzeiten durch automatische Benachrichtigungen, die bestimmen, wie viel Material jede Produktionsstraße erhalten muss.“
Mehrere große multinationale Verpackungsunternehmen berichten, dass sie nach der Implementierung der Multiplexlösung von TEC die Arbeit für die Vorbereitung, Produktion und den Gabelstaplerbetrieb um bis zu 80 % reduzieren konnten. TEC schätzt, dass dies eine jährliche Einsparung von etwa USD 500.000,00 pro Einrichtung bedeutet und dass die durchschnittliche Kapitalrendite der Multiplexlösung 18 Monate beträgt.
Veröffentlicht 5. Februar 2024