Voice of Customer treibt Innovationen voran
„Die Bergbauindustrie ist bekanntlich sehr konservativ. Wir bringen die Branche zusammen, um gemeinsam disruptive Technologien zu entwickeln, die kein einzelnes Unternehmen allein entwickeln könnte“, sagt Gillian. Die Mitglieder des Rates stellen „Technologieexperten und Einblicke zur Verfügung. Sie sagen uns, was der Markt will, um etwas völlig Neues und Anderes zu übernehmen.“
Durch das CMIC wird die Stimme des Kunden zur treibenden Kraft für Innovationen in der Branche.
„Wenn man als Team zusammenarbeitet, geschieht Innovation mit der Geschwindigkeit des Vertrauens“, sagt Gillian. „Man spricht über echte Probleme und darüber, was nötig ist, um Technologie einzuführen und sie tatsächlich zu nutzen.“
Revolutionäre neue Schleiftechnologie
Das CMIC arbeitet an mehreren spannenden Projekten, darunter die Entwicklung der Conjugated Anvil Hammer Mill (CAHM) und der MonoRoll Platform. Zusammen haben diese beiden Maschinen das Potenzial, den Energieverbrauch im Vergleich zum aktuellen Zerkleinerungsprozess um 65 % zu senken. Ein weiterer Vorteil dieser revolutionären neuen Technologie ist, dass sie den Bedarf an sekundären Zerkleinerungsmühlen, Ausrüstung und dem damit verbundenen Transport überflüssig macht.
„Da wir keine herkömmlichen Stahlkugeln als Mahlkörper verwenden, müssen wir diese nicht produzieren und versenden. Das ist eine enorme Scope 3 Art der (CO₂-)Reduktion“, erklärt Gillian. „Wir werden nicht nur den Energieverbrauch senken, sondern letztendlich auch die Fließbilder vereinfachen und den gesamten Mahlprozess kostengünstiger gestalten.“
Datenerfassung als Schlüssel zur Kommerzialisierung
Die ersten Maschinentests haben vielversprechende Ergebnisse für die patentierte CAHM und MonoRoll Platform gezeigt. Das Projekt umfasst mehrere Technologien von Rockwell Automation, darunter ControlLogix®-Steuerungen, PowerFlex®-Frequenzumrichter, PanelView™-Visualisierungssoftware und FactoryTalk® Historian Software für die Datenerfassung.
„Wir müssen Daten sammeln, um nicht nur zu zeigen, dass wir Gestein effizient brechen können, sondern auch, wie die Maschine arbeitet, damit wir die nächste Generation von Maschinen entwickeln können“, sagt Gillian. „Das technische Team von Rockwell Automation war maßgeblich daran beteiligt, uns die erforderlichen Daten zu liefern, damit wir die nächste kommerzielle Einheit bauen können.“
Zur Kommerzialisierung und Identifizierung von Demonstrationsstandorten für die CAHM und MonoRoll Platform hat das CMIC ReThink Milling Inc. gegründet. Man hofft, die CAHM demo-Tests im Jahr 2023 zu installieren und zu starten und den MonoRoll-Standort im Jahr 2024 zu sichern.
Erfahren Sie mehr über die Arbeit, die ReThink Milling (zu deren Mitgliedern über ein Dutzend Branchenführer, darunter Rockwell Automation, gehören) zur Förderung von Innovationen in der Bergbauindustrie leisten, hier.