Loading
CASE STUDY | METALLE
Recent ActivityRecent Activity

Winamac Coil Spring bereitet sich mit ERP-System auf Wachstum vor

Rockwell Automation Manufacturing ERP hilft Winamac Coil Spring, mehr Geschäft zu gewinnen und eine starke Grundlage zu schaffen

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Metallfeder in einer Industrieumgebung mit Arbeiter
Logo von Winamac Coil Spring

Winamac Coil Spring, Inc. wurde 1948 gegründet und hat sich zu einem der größten Federnunternehmen an einem einzigen Standort in den USA entwickelt. Ihre Mission ist es, Federn in Premiumqualität zu gewährleisten, die die Zufriedenheit des Kunden übertreffen.

Alan Page
Alan Page
IT Manager, Winamac Coil Spring
Herausforderung
  • Fragmentierte interne Prozesse und Systeme mit einem ERP-System und 15 zusätzlichen Anwendungen
  • Fehlende ganzheitliche Sicht auf das Unternehmen
  • Raterei bei der Entwicklung von Angeboten für Kunden und Unfähigkeit, Fragen zu Preisen und Zeitplänen zu beantworten
Lösung
  • Plex ERP vereint alle Prozesse und Systeme in einer einzigen, einheitlichen Plattform.
Ergebnis
  • Vollständige Kontrolle über alle Aspekte des Unternehmens
  • Fähigkeit, dem Kunden genauere Angebote und bessere Preise zu unterbreiten
  • Aufstellung, um zukünftig erfolgreich im Markt zu konkurrieren

Herausforderung

Ein langjähriges Unternehmen benötigt ein Fertigungs-ERP-System

Winamac Coil Spring wusste, dass es ein Fertigungs-ERP-System benötigte. Das familiengeführte, führende Unternehmen für die Herstellung von Spiralfedern, das 1948 gegründet wurde, hat im Laufe der Jahre eine komplexe Systemlandschaft aufgebaut. Als eines der größten Federnunternehmen an einem einzigen Standort in den Vereinigten Staaten sah sich das Unternehmen mit Herausforderungen bei der effektiven Verwaltung seiner Prozesse konfrontiert. Winamac Coil Spring nimmt eine herausragende Position bei der Versorgung der Landwirtschafts- und ATV/UTV-Märkte ein. Doch ihre internen Systeme waren fragmentiert, und sie entschieden sich für Plex als Fertigungs-ERP-System-Partner.

Geschäftsbetrieb vor einem Fertigungs-ERP-System

Vor der Einführung von Plex navigierte das Unternehmen mit einem einzigen ERP-System und 15 zusätzlichen Anwendungen, was zu fragmentierten Daten und unterbrochenen Arbeitsabläufen führte. Das Fehlen eines zentralisierten Systems stellte Herausforderungen bei der Prognose, Planung und der Bereitstellung genauer Angebote für den Kunden dar. Das Team hatte Schwierigkeiten, Zeitpläne mit der nötigen Genauigkeit zu schätzen und die Anforderungen des Kunden zeitnah zu erfüllen. Diese Diskrepanz erschwerte es, wichtige Informationen zu erhalten, was ihre Fähigkeit behinderte, präzise Preise und Zeitpläne zu liefern, die für die Kundenzufriedenheit und den Wettbewerbsvorteil unerlässlich sind.

Das Fehlen optimierter Systeme führte zu Spekulationen anstelle von fundierten Entscheidungen. Das Unternehmen war nicht in der Lage, Kundenanfragen effizient zu erfüllen, und hatte Schwierigkeiten, Daten aus verschiedenen Anwendungen zu konsolidieren. Dieser Mangel an zentraler Kontrolle und Zugang zu zuverlässigen Daten verhinderte, dass das Winamac-Team dem Kunden bessere Preise anbieten und somit mehr Geschäfte abschließen konnte.

Lösung

Um diese Herausforderungen zu meistern, suchte Winamac Coil Spring nach einer ERP-System-Lösung für die Fertigung, die ihre fragmentierten Systeme in einer einzigen, zusammenhängenden Plattform vereinen konnte. Die Hauptziele des Teams waren die Wiedererlangung der Kontrolle über ihre Prozesse, die Optimierung von Arbeitsabläufen und die Bereitstellung von genauer Preis- und Zeitangaben für die Kunden. Die Suche nach einem konsolidierten System zielte darauf ab, eine Grundlage für eine verbesserte Unternehmenssteuerung und kundenorientierte Abläufe zu schaffen, um ihr Ziel zu unterstützen, mehr Geschäft zu sichern.

Das Team entschied sich für die Implementierung von Plex ERP, einem ERP-System für die Fertigung, das speziell für die Bedürfnisse von Unternehmen wie ihrem entwickelt wurde. Alan Page, IT-Manager bei Winamac Coil Spring, sagt: „Als wir die Integration mit Plex durchführten, wollten wir so viel wie möglich loswerden.“

Klarheit, Transparenz und Kontrolle

Genau das haben sie getan. Die Implementierung von Plex ERP ermöglichte es Winamac Coil Spring, verschiedene Systeme in einer einzigen, einheitlichen Plattform zu konsolidieren. Dieser Übergang ermöglichte dem Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über seine Abläufe, was eine bessere Kontrolle, Transparenz und Synchronisierung über verschiedene Abteilungen und Prozesse hinweg erleichterte. Von der Verwaltung von Produktionsplänen, Lagerbeständen und Aufträgen bis hin zur Verbesserung des Kundenbeziehungsmanagements und der Preisgenauigkeit bot Plex ERP Winamac Coil Spring Klarheit über jeden Aspekt des Geschäfts.

Die intuitive Schnittstelle des Systems, gekoppelt mit seiner Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit an die einzigartigen Bedürfnisse der Fertigungsindustrie, ermöglichte es Winamac Coil Spring, ihre Arbeitsabläufe zu standardisieren, Ineffizienzen zu minimieren und ihre betriebliche Effizienz zu optimieren. Infolgedessen hat sich das Unternehmen positioniert, um einen verbesserten Service für Kunden zu bieten, die Entscheidungsfähigkeiten zu verbessern und den Weg für nachhaltiges Wachstum in der Zukunft zu ebnen.

Ergebnis

Geschäftswachstum jetzt und in Zukunft

Nach der erfolgreichen Integration mit Plex sagt Page: „Jetzt haben wir eine einzige Quelle der Wahrheit, die unser Geschäft auf eine Weise vorantreibt, die wir uns nicht einmal vorstellen konnten.“ Insbesondere stellt das Plex ERP-System dem Team Echtzeitdaten darüber zur Verfügung, was ihre Projekte tatsächlich benötigen, im Gegensatz zu dem, was sie dem Kunden anbieten. Darüber hinaus kann das Winamac-Team bei der Angebotserstellung historische Daten über vergangene Produkte einsehen, um fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wie zukünftige Produkte angeboten und positioniert werden sollen, wenn sich der Markt verändert.

Um zusammenzufassen, was Winamac Coil Spring dank des Fertigungs-ERP-Systems erreicht, sagt Page: „Diese enge Partnerschaft mit Plex hilft uns, schneller zu expandieren und uns anzupassen als je zuvor.“

Veröffentlicht 4. Februar 2024

Themen: Beschleunigte digitale Transformation Digitale Transformation Metallindustrie Plex
Abonnieren Sie Rockwell Automation

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Meinungsführerschaft und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Jetzt abonnieren
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Anwenderberichte
  5. Chevron LeftChevron Left Winamac Coil Spring bereitet sich mit ERP-System auf Wachstum vor
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: