Seit 2012 ist Rockwell Automation Korea am Bau und Betrieb der Steuerungssysteme beteiligt, einschließlich der Einrichtungen für Brennertests, Turbopumpentests und Motortests im Testkomplex für Antriebssysteme (PSTC) für die koreanische Weltraumrakete Nuri.
Die umfassenden Verbrennungstests, die im PSTC durchgeführt werden, sind die wichtigsten Tests, um den dritten Weltraumstart von Nuri zu bestimmen, da alle Antriebssysteme wie Motoren, Tanks, Rohre kombiniert werden, um jedes System auf Leistung zu überprüfen.
Rockwell Automation hat Erfahrung im Bau und Betrieb mehrerer Testeinrichtungen gesammelt, und die Ergebnisse der Tests haben seine Kompetenz bewiesen, teilt Dongki Kim, ein leitender Forscher am Korea Aerospace Research Institute (KARI), der an dem Projekt beteiligt ist, mit. „Wir betrachten Rockwell Automation als den besten Partner in Bezug auf Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Erfahrung“, fügt er hinzu.
Ingenieure von Rockwell Automation Korea entwarfen und bauten Steuerungssysteme und entwickelten Programme für zuverlässige Motorprüfungen und Antriebssysteme.
Da sich die Prüfeinrichtungen weit vom Kontrollturm entfernt befanden, wurde ein Steuerungs- und Instrumentierungsraum (C&I) eingerichtet, um die Verbrennungstests aus der Ferne zu überwachen. Das Team von Rockwell Automation führte ein Not-Aus-System mit Wartungsdiensten ein, um die Zuverlässigkeit des Steuerungssystems zu gewährleisten, indem unerwartete Notfälle und verschiedene Verbrennungstestsituationen simuliert wurden.
Wir boten den Bedienern in der Einrichtung auch Schulung vor den Tests durch Simulationsprogramme in verschiedenen Modi an, um unbeabsichtigte menschliche Fehler zu vermeiden. „Rockwell Automation Korea half uns, hochkomplexe Steuerungseinrichtungen mit Multi-Mode-, Hochgeschwindigkeitssteuerung und Fernsteuerungsfunktionen zu bauen und zu betreiben, und stellte uns Engineering-Technologien zur Verfügung, um Probleme schnell und mit hoher Genauigkeit in ungewöhnlichen Situationen zu lösen“, sagte Kim.
All diese harte Arbeit führte zum erfolgreichen dritten Start von Nuri.
Veröffentlicht 14. November 2023