Loading
CASE STUDY

Jungheinrich nutzt digitalen Zwilling für smarte Logistik

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Der solution provider Jungheinrich nutzt einen digitalen Zwilling, um die Logistikprozesse intelligenter zu gestalten.

Zusammenfassung 

JUNGHEINRICH Schwarzes Logo

Jungheinrich Forklift (Shanghai) Co., Ltd. ist Teil der Jungheinrich-Gruppe aus Hamburg, Deutschland. Seit 1953 bietet die Marke Kunden im Industriebereich Gabelstapler und Handhabungsgeräte an. Sie ist führend in den Bereichen Industriefahrzeuge, Lagertechnik und Intralogistik. 

Herausforderung
  • Es besteht eine Lücke zwischen der Programmplanung und der Projektumsetzung.
  • Unfähigkeit, potenzielle Engpässe zu erkennen und den Raum in der Umsetzung zu optimieren.
Lösung
  • Emulate3D
Ergebnis
  • Verbessern Sie die Effizienz und Genauigkeit von Designs.
  • Erreichen Sie eine intelligente Transformation von Projektimplementierungs- und debugging-Modellen.
  • Verbessern Sie den Projekterfolg.
  • Steigern Sie die Produktivität bei gleichzeitiger Kostensenkung.

In dieser Ära der digitalen Transformation ist der Mehrwert, den Daten bieten können, zu einem Blue Ocean für Unternehmen geworden, der genutzt werden kann. Die Logistikausrüstungsindustrie, die für ihre Effizienz bekannt ist, wird von Daten angetrieben und transformiert sich weiterhin mit neuen Modellen und Formen der intelligenten Logistik.

Jungheinrich Forklift (Shanghai) Co., Ltd., Teil der Jungheinrich-Gruppe mit Hauptsitz in Deutschland, liefert seit 1953 Gabelstapler-Hebezeuge an Industriekunden und ist ein führender Anbieter von Industriefahrzeugen, Lager- und Logistiktechnologien. Auf der Suche nach kontinuierlichem Fortschritt erkannte das Team während der Planungsphase von Projekten Verbesserungsmöglichkeiten.

"In der Vergangenheit waren viele unserer geplanten Lösungen tatsächlich nur 'Papierlösungen', obwohl die Datenanalyse im Voraus nach Plan durchgeführt wurde. Erst wenn das Projekt wirklich umgesetzt wurde, konnten die Vorteile und Nachteile des Konzepts sowie die potenziellen Engpässe oder optimierbaren Bereiche im Projekt erkannt werden", so Shi Ruohong, technischer Leiter von Jungheinrich Forklift Shanghai Co., Ltd.

Das Unternehmen wandte sich an die Digital Twin-Software Emulate3D™, um diese Herausforderungen zu meistern.

Förderbänder sortieren die zu übertragenden Pakete automatisch.

Source: Jungheinrich Forklift Shanghai.

Emulate3D – Engpässe durch virtuelle Simulation überwinden

Emulate3D konzentriert sich auf hochpräzise industrielle Animation, Simulation und Steuerung und bietet eine umfassende Lösung. Die Plattform ermöglichte es Jungheinrich, einen digitalen Zwilling des gesamten Lebenszyklus eines Projekts von der Entwurfszeit bis zur Umsetzung zu erstellen und so die bridging-Lücke zwischen virtuellen und realen Szenarien zu schließen. Dieser Durchbruch ermöglichte es dem Team, potenzielle Engpässe zu erkennen, Projektpläne zu optimieren und Steuerungssystemsequenzen genau vorherzusagen.

Der digitale Designansatz von Emulate3D kann die Gesamteffizienz und Genauigkeit des Designs erheblich verbessern, während die Entwurfszeit verkürzt wird. Dies hilft den Anwendern, die Erfolgsquote von Projekten zu erhöhen, die Produktivität zu steigern und Kosten zu senken.

Die dynamischen Anzeigeoptionen von Emulate3D wurden nicht nur für die Projektumsetzung, sondern auch für die Erstellung beeindruckender 3D-Demonstrationsvideos für Veranstaltungen wie die CIIE genutzt, eine wichtige Plattform für Jungheinrich in China. Die benutzerfreundliche Oberfläche der Software, kombiniert mit einer leistungsstarken Simulations-Engine, erleichterte die einfache Modellierung und die umfassende Entwicklung und erfüllte die Anforderungen des Teams an Einfachheit und Skalierbarkeit.

Shi berichtete, dass das Team mit den leistungsstarken Simulationsfunktionen und der 3D-Visualisierung von Emulate3D die gesamte Ausrüstung, die an jedem Punkt des Projekts eingesetzt wurde, sowie die dynamischen Effekte verschiedener Anwendungsszenarien von der Lagerung bis zur Kommissionierung und Handhabung zum Leben erwecken konnte.

Roboterhände sortieren Warenpakete mit hohen Regalen.

Source: Jungheinrich Forklift Shanghai.

Bedienerfreundlichkeit und Skalierbarkeit

Ein weiterer wichtiger Faktor, den das Jungheinrich-Team an der digitalen Zwillinge-Software schätzte, ist, dass sie die Vorteile von „einfach zu bedienen“ und „starker Skalierbarkeit“ vereint.

Die Produktbibliothek von Emulate3D umfasst die wichtigsten in der Industrie gebräuchlichen Automatisierungsprodukte, und die Form- und Aktionsmerkmale des Modells stimmen weitgehend mit dem tatsächlichen Produkt überein. Bei den meisten Projekten kann die Hauptmodellierungsarbeit durch einfaches Drag & Drop direkt in die Schnittstelle erledigt werden. Dies erleichtert die Aufgabe, auch für weniger erfahrene Teammitglieder, da sie die wichtigsten Punkte schnell erfassen und die Arbeit erledigen können.

Für fortgeschrittene Benutzer mit komplexen Anforderungen und starken sekundären Entwicklungskapazitäten bietet Emulate3D eine Schatzkiste an Erweiterungsfunktionen, die Entwicklern helfen, verschiedene erforderliche Funktionen und Effekte durch eine gründliche Entwicklung zu erreichen. Shi fügte hinzu, dass die Kombination der „einfach zu bedienen“- und „starke Erweiterbarkeit“-Eigenschaften von Emulate3D das Jungheinrich-Team in die Lage versetzt, Konfigurationen entsprechend den Fähigkeiten verschiedener Entwickler vorzunehmen und so die Gesamteffizienz des Teams angesichts verschiedener Projekttypen effektiv zu verbessern.

 

Wertsteigerung und zukünftige Innovationen

Emulate3D ermöglicht es dem Jungheinrich-Team nicht nur, die Herausforderungen von heute zu meistern, sondern hilft ihnen auch, ihre innovativen Fähigkeiten für die Zukunft auszubauen.

Shi teilte mit, dass Jungheinrich plant, Emulate3D beim virtuellen debugging weiter zu nutzen und seine leistungsstarken Visualisierungsfunktionen zu erforschen. Shi wies darauf hin, dass viele Kunden mit der herkömmlichen 2D-Anzeige nicht mehr zufrieden sind, sondern hoffen, den Betrieb des Systems aus allen Blickwinkeln aus einer 3D-Perspektive zu sehen. Das Jungheinrich-Team plant, Emulate3D zu nutzen, um hochgradig simulierte digitale Modelle zu erstellen, die den Betrieb vor Ort genau darstellen, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

Über die Projektgestaltung und -umsetzung hinaus strebt Jungheinrich an, den Wert von Emulate3D auf den After-Sales-Service auszuweiten, indem eine VR/AR-basierte Lösung für den technischen Support entwickelt wird. Diese Initiative würde einen dezentralen Support in Echtzeit für die Betriebs- und Wartungsmitarbeiter der Endkunden ermöglichen und das Engagement von Jungheinrich für kontinuierliche Innovationen in der Logistikbranche unter Beweis stellen.

Emulate3D hat nicht nur aktuelle Herausforderungen gemeistert, sondern auch Jungheinrich für grenzenlose Möglichkeiten und unbegrenzte Expansion in der sich entwickelnden Landschaft der intelligenten Logistik positioniert. Die innovativen Anwendungsideen der Plattform werden voraussichtlich die Zukunft der Logistiklösungen für Jungheinrich und seine Kunden gleichermaßen prägen.

Veröffentlicht 31. Juli 2023

Themen: Accelerate Digital Transformation Digitale Transformation Intelligente Fertigung Lagerhaltung und Fulfillment Digitaler Zwilling Emulate3D
Abonnieren Sie Rockwell Automation

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Meinungsführerschaft und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Jetzt abonnieren
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Anwenderberichte
  5. Chevron LeftChevron Left Jungheinrich nutzt digitalen Zwilling für intelligente Intralogistik
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: