Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Tech Met Inc. ist ein führender Anbieter von fortschrittlichen chemischen Nachbearbeitungen und Oberflächenbehandlungen für die weltweit modernsten additive manufacturing-Anwendungen. Das Unternehmen hat sich auf Hochleistungs-Metalllegierungen spezialisiert und bedient seit 1988 die Luft- und Raumfahrt-, Medizin-, Industrie- und Handelsmärkte mit beispielloser Präzision und Qualität. Von Flugzeugtriebwerkskomponenten bis hin zu Wirbelsäulenimplantaten liefern die Prozesssteuerung, schlanken Praktiken und Six Sigma-zertifizierten Projektmanager von Tech Met qualitätsgesicherte Produkte, die die strengsten Spezifikationen erfüllen und Nadcap AS7004 & AS7108-zertifiziert sind.
- Das papierbasierte Legacy-System lieferte keine Echtzeitdaten und keine vertrauenswürdigen Daten
- Mangelnde Echtzeittransparenz bei Bestands- und Umsatzdaten
- Langsamer Rechnungsstellungsprozess und weniger Umsatz realisiert
- Produktions- und Qualitätsdokumente sind dank cloudbasiertem System von überall aus zugänglich
- Sofortige Rechnungsstellung und schnellere Erfassung von Einnahmen
- Unternehmensweites Vertrauen dank Echtzeittransparenz des Lagerbestands
Herausforderung
Weg von der Cloud und papierbasiert
Ihr Legacy-System konnte keine zuverlässigen Echtzeitdaten liefern. Ungenauigkeiten in den Berichten waren an der Tagesordnung, was es den Werksleitern erschwerte, sich auf das System zu verlassen, um Entscheidungen zu treffen. Produktionsleiter wurden häufig darüber informiert, dass Materialien auf Lager seien, obwohl dies nicht der Fall war, was zu Verzögerungen, Ineffizienzen und einem Vertrauensverlust in das System in allen Abteilungen führte.
Tech Met expandierte in nur wenigen Jahren schnell und wuchs von einer Handvoll Kunden zu größeren Kunden. Das Unternehmen wusste, dass es ein System brauchte, um seinen Erfolg zu sichern. Es gab klare Schmerzpunkte, die das neue System lösen musste: fehlende Digitalisierung, fehlende Echtzeittransparenz im Fertigungsbereich und fehlende Echtzeitdaten. Es gab keine einzige Informationsquelle, von der aus das Unternehmen operieren konnte, und die meisten seiner Prozesse wurden in verschiedenen Tabellenkalkulationen verfolgt.
Außerdem ist Tech Met als Auftragnehmer verpflichtet, Produktions- und Qualitätsdokumente bis zu 30 Jahre lang aufzubewahren. Dies ist eine enorme Menge an Dokumentation für jedes Unternehmen, insbesondere wenn sie hauptsächlich papierbasiert ist. Bestimmte Dokumente wurden außerhalb des Standorts gespeichert und konnten schwer und zeitaufwendig abgerufen werden. Ohne ein digitales ERP-System wurde die Echtzeittransparenz im Fertigungsbereich durch Mundpropaganda bereitgestellt. Das Unternehmen musste sich transformieren und ein zuverlässiges Unternehmenssystem entwickeln, auf das sowohl Mitarbeiter als auch Kunden vertrauen konnten.
Lösung
Eine unerwartete Implementierungsreise
Tech Met stellte eine kleine Taskforce zusammen, um die beste ERP-System-Lösung für die Bedürfnisse des Unternehmens zu finden. Sie prüften viele Lösungen. Nach einer Empfehlung ihres Dienstanbieters richtete das Unternehmen seinen Blick auf das Plex ERP-System. Es war der praxisorientierte Ansatz von Plex, der die Software von der Masse abhob. Mit Hilfe des Systemintegrators (SI) Control+M Solutions von Rockwell Automation nahm Tech Met an Demos teil, die zeigten, wie Plex in ihre bestehende Infrastruktur passen könnte. Nachdem sie den Wert gesehen hatten, den Plex dem Unternehmen bringen könnte, machte Tech Met weiter.
Das Plex-Implementierungsprojekt begann Anfang 2020, wobei ein Team den Prozess erleichterte. Tech Met arbeitete auch mit einem Projektmanager von Control+M Solutions zusammen, dem sie eine entscheidende Rolle auf ihrer Implementierungsreise zuschreiben. Die Implementierung nahm eine scharfe Wendung, als die COVID-19-Pandemie eintrat und der Zeitplan für die Implementierung verzögert wurde.
Im Jahr 2021, als das Unternehmen begann, sich von der Pandemie zu erholen, startete Tech Met den Implementierungsprozess neu. Die größte Aufgabe bestand darin, herauszufinden, wie Kundendaten aus ihrem aktuellen System in Plex übertragen werden konnten. Es wurde deutlich, dass es nicht machbar war, für jedes Teil individuelle Prozessrouter zu haben. Stattdessen übertrug Tech Met ihre Produktionsschritte in großen Mengen. Diese Entscheidung beschleunigte ihre Implementierung und führte zu positiven Projektfortschritten. Derzeit gibt es über 2000 Teile in Plex und es werden noch mehr, da Tech Met weiterhin seine Prozesse integriert. Obwohl die Implementierungsreise länger dauerte als erwartet, ging Tech Met im Oktober 2023 mit Plex live.
Ergebnis
Optimierte Abläufe, mehr Umsatz, unternehmensweites Vertrauen
Tech Met hat zahlreiche Vorteile aus der Migration zu Plex gezogen. Zuvor war Tech Met weitgehend papierbasiert, und wichtige Dokumente wurden an mehreren Orten gespeichert. Jetzt können Produktions- und Qualitätsdokumente in Echtzeit abgerufen werden. Mit der cloudbasierten Plattform von Plex können diese Dokumente von überall abgerufen werden. Eine der größten Verbesserungen war die Echtzeittransparenz, die Tech Met in Bezug auf den Umsatz gewonnen hat, und die Automatisierung der Kundenabrechnung. Vor Plex dauerte die Produktionsabrechnung über einen Monat. Jetzt dauert der Abschluss der Produktion nur noch wenige Tage. Darüber hinaus kann Tech Met Kunden jetzt sofort nach dem Versand eines Auftrags in Rechnung stellen, was vor der Implementierung von Plex mehr als eine Woche gedauert hätte.
Daten sind jetzt sowohl genau als auch zugänglich. Früher konnten Bestände liegen bleiben und einem Auftrag nicht zugeordnet werden. Jetzt, da die Mitarbeiter einen besseren Überblick darüber haben, welche Produkte sich in den Einrichtungen befinden, können sie den vorhandenen Bestand effizienter nutzen. Diese Echtzeittransparenz hat eine Kultur des Vertrauens innerhalb von Tech Met geschaffen, die sogar zögerliche Mitarbeiter überzeugt hat.
In Zukunft gibt es Pläne, das Geschäft weiter zu wachsen und zu optimieren. Tech Met hofft, Plex MES und QMS zu implementieren, um Prozesse weiter zu automatisieren und Qualitätsdaten zu optimieren. Das Unternehmen arbeitet auch daran, die Produktionsplanung vollständig in Plex zu integrieren. Diese Integration würde es dem Unternehmen ermöglichen, nicht nur von der Produktionstransparenz zu profitieren, sondern auch noch mehr Echtzeittransparenz im Fertigungsbereich zu gewinnen. Mit einem erfolgreichen Jahr im Rücken freut sich Tech Met auf seine Zukunft mit Plex.
"Vor Plex waren wir isoliert und nicht vernetzt. Wir haben alles ordnungsgemäß verwaltet, aber auf Papierbasis, was viel Nacharbeit bei der Dokumentation erforderte. Nach der Einführung von Plex… gibt es weniger Papierkram, und wir können den Umsatz schneller realisieren. Wir haben Zugriff auf eine große Menge an Daten und können Fehler viel schneller erkennen als früher."
Veröffentlicht 12. Juni 2025