Von unverpackten Produkten bis zur Verpackung im Karton" verspricht der italienische Spezialist CT Pack, für Kunden, die vor allem Großproduzenten in den Bereichen Bäckerei, Konditorei und Speiseeis sind.
Wenn Sie nun an die Vielfalt der Produktformate, Stückzahlen, Größen und Geschmacksrichtungen sowie an die verschiedenen Verpackungsarten denken, die durch Marketingaktionen, Supermarktangebote und saisonale Schwankungen noch verstärkt werden, wird Ihnen schnell klar, wie breit gefächert die Anforderungen sind, die CT Pack für seine wichtigen Kunden erfüllen muss.
Daher verlangen die Endkunden von ihren Maschinenlieferanten eine extreme Flexibilität, um diese Produktvielfalt zu bewältigen. Sie wollen Maschinen und Anlagen, die sich schnell, einfach und mit minimalen Ausfallzeiten an eine Vielzahl von Profilen anpassen lassen.
Multiformat-Fähigkeiten
"CT Pack wurde 1991 mit dem Ziel gegründet, horizontale Primärverpackungen und End-of-Line-Verpackungslösungen für eine Vielzahl von Märkten anzubieten", erklärt Alberto Bonazza, Sales Director. Das Unternehmen vereint die Fähigkeiten führender Unternehmen in den spezifischen Bereichen der Verteilungs- und Zuführungssysteme, der horizontalen Primärverpackung und der flexiblen End-of-Line-Lösungen. Mit insgesamt 65 Jahren Erfahrung ist CT Pack eine konsolidierte Quelle für Ausrüstung und Know-how bei der Bereitstellung schlüsselfertiger Lösungen für die Lebensmittelindustrie.
"Die Stärke unseres Unternehmens", fährt er fort, "liegt in der Fähigkeit, schlüsselfertige Komplettlösungen zu fertigen, die sowohl unverpackte Produkte als auch die Verpackung im Karton bewältigen können ... und alles, was dazwischen liegt. Und um den Bedürfnissen moderner Hersteller gerecht zu werden, müssen diese Lösungen maximale Flexibilität, Effizienz und Zuverlässigkeit aufweisen, weshalb wir auf Technologieanbieter wie Rockwell Automation setzen, die uns die Agilität und die digitalen Fähigkeiten bieten können, die unsere Kunden verlangen."
Reduzierung von Kunststoff
Diese Agilität wird auf den Märkten und bei den Kunden von CT Pack immer mehr gefordert, da viele ihren Einsatz von Kunststoff als primäres, sekundäres und tertiäres Verpackungsmaterial reduzieren wollen.
"Die Mehrheit unserer Kunden stellt auf Papierfolien für ihre Verpackungsmedien um", erklärt Bonazza, "und wir müssen die Möglichkeiten bieten, dies zu bewältigen – nicht nur mit unseren neuen Maschinen, sondern auch durch die Nachrüstung älterer Maschinen. Es sind viele mechanische Änderungen vorzunehmen, aber eine agile Automatisierungsinfrastruktur ist ebenso wichtig, um diesen Prozess zu vereinfachen und zu beschleunigen, insbesondere bei den bereits im Einsatz befindlichen Maschinen."
"Bei CT Pack ist Nachhaltigkeit auch für unsere Maschinen eine Denkweise", fügt Bonazza hinzu. "Wir beginnen bereits in der Designphase, indem wir die Materialmenge in unseren Produkten reduzieren und den Energieverbrauch unserer Anlagen senken. Tatsächlich sind wir bereits nach ISO 14001 zertifiziert, und die ISO 45001-Zertifizierung ist in Arbeit und wird voraussichtlich im Mai 2023 abgeschlossen sein."
Dezentrale Konnektivität
Ein weiteres Element des Flexibilitätsangebots, dank der Nutzung digitalisierter Lösungen, ist die verbesserte Konnektivität, die CT Pack bietet. "Wir können jetzt alle unsere Maschinen mit Smart Glasses warten", erklärt Bonazza. "Unsere Systeme sind vollständig vernetzt, so dass wir dezentralen Zugriff, Fehlerbehebung und Support anbieten können. Tatsächlich analysieren wir bereits Informationen, die für Effizienz, Funktionalität und Komponentenverschleiß relevant sind, und das hilft uns, die Gesamtanlageneffektivität unserer Kunden zu steigern, während wir gleichzeitig Ausfallzeiten verringern und die Gesamtlebensdauer unserer Lösungen erhöhen. Rockwell Automation ist natürlich eine große Hilfe, um dies zu verwirklichen, da es eine außergewöhnliche Vielfalt an Hardware- und Softwarepaketen zur Verwaltung dieser sehr wichtigen After-Sales-Aktivitäten bereitstellt."
All dies wäre ohne einen robusten Ansatz für Cybersicherheit nicht möglich gewesen. "Dank seiner Aufmerksamkeit für Cybersicherheit mit der neuen Rockwell Automation FactoryTalk® Remote Access™ Lösung können wir nun die von unseren Kunden geforderten IT-Sicherheitsregeln einhalten und den dezentralen Zugriff auf Anwendungen ermöglichen, was zuvor nicht möglich gewesen wäre. Diese Fähigkeit ermöglicht es uns, eine breitere Palette von Kunden und Anwendungen schnell und entschlossen zu unterstützen!
"CT Pack arbeitet in vielen Bereichen eng mit Rockwell Automation zusammen", so Bonazza abschließend, "von der Anwendungsentwicklung und dem Verständnis der Kundenbedürfnisse über die weltweite Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Support bis hin zur Entwicklung und Bereitstellung neuer Produkte und Technologien. Diese verschaffen uns nicht nur einen Vorsprung auf dem Markt in Bezug auf die Fähigkeiten, sondern wir werden auch in Zukunft auf fortschrittliche Analyse für Lösungen der nächsten Generation setzen, die Ausfallzeiten noch weiter verringern und die Lebensdauer unserer Maschinen verlängern. Der Kunde profitiert in jeder Phase!“
Wenn Sie mehr über unsere intelligenten Lösungen erfahren möchten, klicken Sie auf hier.