Digitale Bildung und Immersion
Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für Hindalcosdigitale Transformationwar die Rekrutierung von mehr als 75 Berufseinsteigern aus allen Funktionen, die als Digitale Botschafter bezeichnet wurden. Durch digitale Immersionssitzungen half dieses Team, die Akzeptanz einer digitalen Kultur zu erhöhen. Die Sitzungen behandelten, wie digitale Transformation zur Lösung von Problemen eingesetzt werden kann, wie Kapitalgenehmigungsverfahren genutzt werden, um den Investitionsgrund darzulegen, und wie der ROI identifiziert und kommuniziert wird.
"Wir haben ein Programm namens DISHA: Digital Shiksha gestartet. Shiksha ist ein Hindi-Wort für Bildung", erklärte Ramaswamy. "Unsere Partner haben unseren Mitarbeitern geholfen, zu verstehen, wie Technologie funktioniert. In den letzten 2 Jahren haben wir mehr als 15 digitale Immersionssitzungen für mehr als 800 Menschen durchgeführt, um das Bewusstsein zu schärfen und unsere Nutzer über den Wert digitaler Technologien für das Unternehmen aufzuklären."
Die Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen Berater und abgestimmten Teams ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der digitalen Transformation. Hindalco nannte mehrere Beispiele für datengestützte Verbesserungen und geschäftliche Vorteile:
- Business Case: Die Qualität der Spule ist erst bekannt, nachdem die Ergebnisse Stunden nach der Entnahme der Probe vom Ende der Spule veröffentlicht wurden.
- Digitale Lösung: Ein maschinelles Lernen-Modell schlägt optimale Betriebsniveaus für den Prozess vor, verbessert die pünktliche Lieferung, verringert den Prozentsatz der Nichtkonformität und beseitigt Prozessabweichungen.
- Business Case: Verbesserung der Schmelzprozesse zur Senkung der Produktionskosten.
- Digitale Lösung: Ein auf digitalen Zwillingen basierendes Analysemodell identifiziert kritische Faktoren, die zur Effizienzsteigerung beitragen, und bietet Empfehlungen, die bereits die Produktion um 1% bei Hunderten von Töpfen verbessert haben.
Prozessunterstützung und Begründung
Ramaswamy und das Team entwickelten konkrete Prozesse zur Messung der Vorteile und zur Bereitstellung von Daten für die finanzielle Begründung.
"Die Begründung erfolgt durch einen Prozess, der als Kapitalgenehmigungsverfahren bezeichnet wird und der die Gründe für die Investition und den ROI klar darlegt", sagte er. "Ich steuere die Vorteile bewusst mit sowohl greifbaren als auch immateriellen Aspekten und messe die kulturelle Veränderung auf der Ebene der Einführung digitaler Technologien."
Ramaswamy und das Team förderten Ideen und sagten, dass der Start von Projekten durch minimale anfängliche Genehmigungen erfolgen könne, um einen Ideenfluss zu fördern. "Es gibt keine Angst vor Misserfolg, weil wir viele Experimente in der gesamten Organisation fördern, mit einem 'fail fast and scale fast'-Ansatz", sagte er. "Wir finanzieren Ideen, die mit unserem Geschäftsplan für die digitale Transformation übereinstimmen und auf grundlegender und zentraler Prozessstandardisierung aufbauen."