Loading
Anwenderbericht | Industrielle Automatisierung
Recent ActivityRecent Activity

VK Logic nutzt Rockwell Automation Technologie für einzigartige mobile Getreideverarbeitungslösung

Klean A Seed Yarrawonga profitiert von den Vorteilen der Automatisierung mit einer aufgerüsteten Saatgutklassifizierungsmaschine.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Die neue mobile Saatgut-Sortiermaschine verfügt über einen einzigartigen Teleskoparm, der es der Maschine ermöglicht, mehrere Silos von einer Position aus zu befüllen.

Herausforderung

  • Klean A Seed benötigte eine höhere Getreideverarbeitungskapazität, die innerhalb der strengen Gewichts- und Größenbeschränkungen des LKWs entwickelt werden musste.
  • Vollständige Reinigungs- und Dekontaminationsprozesse sind zwischen den Kunden erforderlich und müssen effizient durchgeführt werden, um die Betriebszeit zu maximieren.

Lösungen

  • CompactLogix™-Sicherheitsprozessor
  • PowerFlex 525-Antrieb über Ethernet
  • PanelView™
  • PowerFlex 750-Antrieb

Ergebnisse

  • Erhöhte Kapazität – Die neue Getreideverarbeitungslösung erreicht komfortabel 36 t pro Stunde, weit über dem von Anfang an angestrebten Wert von 32.
  • Schnellere Reinigung – Durch den einfachen Zugang zur Reinigung aller Teile des LKWs können die Reinigungszeiten von 30 min auf 5–6 min reduziert werden.
  • Bessere Maschinensteuerung – Rockwell-Technologie ermöglicht eine bessere Steuerung der Getreideverarbeitungsmaschine und ihrer Komponenten.

Eine Lösung von VK Logic, die auf Technologie von Rockwell Automation basiert, trägt dazu bei, die Betriebszeit zu erhöhen und die Kapazität für das professionelle mobile Saatgutklassifizierungsunternehmen Klean A Seed zu steigern.

Zu den wichtigsten Vorteilen der neuen Lösung gehören eine Kapazitätserhöhung auf 36 Tonnen, Qualitätssicherung, bessere Kontrolle der Verunreinigungen und effizientere Reinigung.

Die eingesetzte Technologie erkennt, dass die Getreideverarbeitung ein komplexer Prozess ist, der Engagement für Qualität, Hygiene und Betriebszeit erfordert. Um ein sauberes, klassifiziertes Endprodukt zu produzieren, das für Händler oder die Wiederbepflanzung geeignet ist, werden die Körner in der Regel zu einer Verarbeitungsanlage transportiert.

VK Logic nutzte die Rockwell Automation Technologie, um eine einzigartige mobile Getreideverarbeitungslösung zu entwickeln, die Klean A Seed Vorteile in Bezug auf Betriebszeit und Effizienz bietet.

VK Logic used Rockwell Automation technology to create a unique mobile grain handling solution that is delivering uptime and efficiency benefits to Klean A Seed.

Der Transport von Saatgut zu und von einer Verarbeitungsanlage führt zu Verzögerung und Kosten. Daher gründete Pat Cummins in Yarrawonga, etwa 100 km westlich von Albury/Wodonga an der Grenze von Victoria zu NSW, ein mobiles Getreideverarbeitungsunternehmen namens Klean A Seed. Klean A Seed bietet Saatgutklassifizierung, Getreideverarbeitung, Kontaminationskontrolle und Behandlungen für hochwertiges Saatgut an.

„Ich arbeite mit Landwirten zusammen, um Wintergetreide wie Weizen und Gerste zu behandeln und für die Aussaat vorzubereiten. Klean A Seed hilft bei der Schädlings- und Krankheitsbekämpfung, und unsere professionelle Saatgutklassifizierung hilft, Blockaden der Maschinen zu vermeiden“, sagt Cummins, der Klean A Seed seit 2009 besitzt und betreibt.

Nach Jahren der mobilen Saatgutklassifizierung bemerkte Cummins mehrere Bereiche, die effizienter sein könnten, hochwertigere Ergebnisse liefern und die Rentabilität steigern könnten, wenn die richtige Technologie eingesetzt würde.

Mobile Saatgutklassifizierung auf dem nächsten Level

Nach gründlicher Recherche beauftragte Cummins VK Logic, ein auf Design, Bau und Automatisierung spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in North Albury, mit dem Bau eines neuen LKW unter Einsatz der neuesten Technologie.

„Bei der Entwicklung der Klean A Seed-Lösung gab es eine Reihe von Herausforderungen. Pat hatte eine großartige Vision von dem, was er erreichen wollte, aber es gab Einschränkungen hinsichtlich der Größe und Abmessungen des LKW, während er gleichzeitig straßentauglich und sicher für den Einsatz auf und abseits der Straße bleiben musste“, sagte Justin Van Klaveren, Geschäftsführer von VK Logic.

VK Logic bietet umfassende End-to-End-Engineering-Lösungen, einschließlich Inhouse-Engineering und -Fertigung, mit einer Kombination aus mechanischem, elektrischem und Automatisierung-Know-how. Da Design, Bau und Wartung unter einem Dach vereint sind, können Projekte effizienter abgeschlossen werden, als wenn zwei oder drei separate Unternehmen beauftragt werden.

„Die Herausforderung bei diesem Projekt bestand darin, den LKW innerhalb bestimmter Abmessungen und Gewichtsverteilungen zu halten und gleichzeitig so fortschrittliche Technologien und Prozesse zu integrieren. Wir haben festgestellt, dass die Technologien von Rockwell Automation uns die größte Flexibilität bieten, um diese komplexen Anforderungen zu erfüllen“, fügte Van Klaveren hinzu.

VK Logic identifizierte Schlüsselbereiche, die beim Bau des neuen LKW verbessert werden konnten, darunter die Benutzerfreundlichkeit, die dem Bediener eine größere Kontrolle über Maschinen und Prozesse gibt, die Erhöhung der Kapazität und die Verringerung der Wartungs-Ausfallzeiten.

Die neue mobile Saatgutklassifizierungsmaschine verfügt über einen einzigartigen Teleskoparm, der es der Maschine ermöglicht, mehrere Silos von einer Position aus zu befüllen.

The new mobile seed grading machine features a unique telescopic arm, allowing the machine to fill multiple silos from the one position.

„Wir wussten, dass wir angesichts der komplexen Anforderungen die besten Prozesssteuerungslösungen mit Technologien von Rockwell Automation erzielen konnten. Pat war nicht nur bereits mit der Ausrüstung von Rockwell vertraut, sondern Rockwell Automation bietet auch einen besseren Zugang zum Support, wenn man vor Ort ist, was ein entscheidender Vorteil für ein Unternehmen ist, das seine Zeit auf dem Land verbringt, um Landwirten zu helfen“, so Van Klaveren.

Die Technologie von Rockwell Automation verschaffte Klean A Seed eine bessere Kontrolle über die Maschine, was zu Effizienz- und Leistungsvorteilen führte.

Rockwell Automation technology gave Klean A Seed greater control over the machine, leading to efficiency and performance benefits.

Neue Technologie steigert die Leistungsvorteile

VK Logic entwickelte eine neue mobile Saatgutklassifizierungsmaschine, die den CompactLogix™-Sicherheitsprozessor, den PowerFlex 525-Antrieb über Ethernet, PanelView™ und den PowerFlex 750-Antrieb von Rockwell Automation nutzt.

„Rockwell Automation hatte das beste Produktangebot und die besten Lösungen, um den neuen LKW, den wir bauten, zu ergänzen, und der Service ist ein wertvoller zusätzlicher Vorteil“, sagte Van Klaveren.

Das einzigartige Design der neuen mobilen Saatgutklassifizierungsmaschine umfasste eine Reihe von innovativen Verbesserungen gegenüber früheren Designs, darunter:

  • Ein Förderband mit 3.6 m teleskopischer Funktion, sodass Klean A Seed das behandelte Saatgut direkt in das Silo des Kunden transportieren kann. Darüber hinaus kann das Förderband dann so eingestellt werden, dass es Saatgut in verschiedene Silos in Reichweite ablagert, ohne die Position des LKWs anpassen zu müssen.
  • Ausziehbarer Generator für einfachen Zugang und Wartung.
  • Mehr Elektromotoren, gesteuert über Rockwell Automation PLCs (Programmable Logic Controllers), die mehr Kontrolle über die Maschine bieten.
  • Flachbett-Bildschirme und Rotationssiebe für die Getreideverarbeitung.

„VK Logic, ein Rockwell Automation System Integrator Silver Partner, hat hervorragende Arbeit geleistet, indem es auf die Bedürfnisse der Kunden gehört und die effizienteste und benutzerfreundlichste Lösung entwickelt hat, die Jahr für Jahr einen Mehrwert bietet“, sagte Matthew Taylor, NSW account manager, Rockwell Automation.

Erhöhte Kapazität und Betriebszeit

Mit dem neuen LKW, der jetzt im Betrieb ist, profitiert Cummins von einer Vielzahl von Vorteilen in Bezug auf Kapazität, Benutzerfreundlichkeit und Wartung.

„Eines der Hauptziele des Projekts war die Erhöhung der Kapazität. Wir haben von Anfang an 32 Tonnen pro Stunde angegeben, und jetzt, da der LKW vollständig gebaut ist, erreicht er problemlos 36 Tonnen pro Stunde, was ein großartiges Ergebnis ist“, fügte Van Klaveren hinzu.

Die Wartung war ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Konstruktion des neuen LKW. Um Verunreinigungen zu vermeiden und die Qualitätssicherung für die Kunden zu gewährleisten, muss Klean A Seed die gesamte Maschine zwischen den Kunden reinigen.

VK Logic hat den LKW so konstruiert, dass die Maschinen nach außen kippen, was den Zugang zur Reinigung erheblich erleichtert und so die Betriebszeit erhöht. „Wir schätzen, dass eine 30-minütige Reinigungsaufgabe jetzt auf 5 oder 6 Minuten reduziert wurde. Wenn man bedenkt, wie viele Kunden Pat bedient, summiert sich diese Zeitersparnis wirklich“, sagte Van Klaveren.

„Wir sind stolz auf diese Lösung und die anhaltenden Vorteile, die sie Klean A Seed bringen wird. Rockwell Automation hat uns die Technologie, die Flexibilität und den Service gegeben, um unserem Kunden eine robuste Lösung zu empfehlen, also war es eine ideale Partnerschaft“, schloss er.

Veröffentlicht 17. August 2022

Themen: Optimize Production Industrielle Automatisierung und Steuerung
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.
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
  4. Chevron LeftChevron Left Anwenderberichte
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation-Technologie treibt einzigartige Getreidehandhabungslösung an
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: