Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Pax Machine Works, Inc. mit Sitz in Celina, OH, ist ein familiengeführtes Unternehmen für Metallstanzteile, das 1948 gegründet wurde. Aus bescheidenen Anfängen als kleine Reparaturwerkstatt hat sich Pax im Laufe der Jahre weiterentwickelt und betreibt nun eine 455000 ft² große Einrichtung auf einem 160 ac großen Grundstück. Darüber hinaus befindet sich die Pax-Einrichtung neben ihrem Schwesterunternehmen Pax Products, das in einer zusätzlichen 36000 ft² großen Einrichtung tätig ist. Pax Machine Works ist eine erstklassige Quelle für hochwertige Präzisions-Metallstanzteile auf der ganzen Welt, mit Fähigkeiten, die Stanzung, Werkzeugdesign, Werkzeug- und Stanztechnik und mehr umfassen.
- Fehleranfällige Papierprozesse
- Langsamer Angebotsprozess
- Keine Nachverfolgung von Mitarbeiterverantwortlichkeiten und -zuständigkeiten möglich
- Mangelnde Datentransparenz
- Legacy-System erforderte individuelle Programmierung und Abhängigkeit von einem einzelnen Mitarbeiter
- Erhöhte Digitalisierung und Sichtbarkeit
- Von Papierprozessen zu digitalen Prozessen übergegangen
- Erhöhte Verantwortlichkeit
- Beschleunigte Reaktionszeiten für den Kunden
Seit seiner Gründung vor 76 Jahren hat sich Pax Machine Works, Inc. zu einem renommierten Hersteller von Präzisionsmetallstanzungen, bearbeiteten Komponenten und Baugruppen entwickelt. Pax ist als Full-Service-Anbieter bekannt und hat sich zum Ziel gesetzt, die Qualitätsansprüche seiner Kunden konsequent zu übertreffen. Da das Unternehmen mit dem sich ständig verändernden Fertigungsmarkt gewachsen und gewandelt ist, hat das Pax-Team dafür gesorgt, dass auch das Geschäft systematisch vorankommt. In Reaktion auf diese laufenden Gespräche stellte das Team fest, dass Pax, obwohl es insgesamt mit den Erfahrungen mit seinem Legacy-System zufrieden war, etwas Neues implementieren musste, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Nicht skalierbares kundenspezifisches Legacy-System
Mit erheblicher kundenspezifischer Programmierung und der Abhängigkeit von einem einzigen Mitarbeiter, der Pax im Legacy-System unterstützte, erkannte das Team, dass ein neues System die beste Option war, um das Momentum aufrechtzuerhalten. Also begann die Suche, bei der letztendlich 17 Softwarepakete überprüft und sieben Demos durchgeführt wurden, um die beste Lösung zu finden. Ein vierköpfiges Komitee wurde eingerichtet, um jedes der verschiedenen Systeme zu überprüfen und sicherzustellen, dass die richtige Wahl getroffen wurde.
Trotz anfänglicher Bedenken gegenüber dem cloudbasierten Modell von Plex war Pax Machine Works von Plex und der Frage fasziniert, wie Technologie für die intelligente Fertigung die zukünftigen Verbesserungen des Unternehmens unterstützen könnte. Nach der Demonstration, wie bestehende Teile des Pax Machine Works-Puzzles nahtlos in Plex passen und schließlich noch weiter verbessert werden können, wurde Plex Enterprise Resource Planning als neues System für Pax ausgewählt.
Veränderungen durch Implementierung annehmen
Die Plex-Implementierung wurde erfolgreich eingeführt, da das obere Management dies unterstützte und wichtige Persönlichkeiten bei Pax Machine Works sich persönlich engagierten. Das umfassende Verständnis im gesamten Unternehmen sorgte für eine geschlossene Front, als die Implementierung begann. Pax holte sich auch Unterstützung von Revolution Group, einem Drittanbieter-Systemintegrator, der während des gesamten Prozesses half. Darüber hinaus nutzte Pax Machine Works Fachexperten aus den Abteilungen, die die Führung übernahmen und Plex als Vorläufer für die Schulung aller Pax-Mitarbeiter einsetzten.
Pax Machine Works ging im Februar 2016 mit Plex Enterprise Resource Planning live – ihr Team war zuversichtlich, dass sie bereit waren, und alle Parteien waren vollständig vorbereitet. Der Go-Live selbst wurde als „unterhaltsam“ beschrieben, da Pax am zweiten Tag nach dem Systemwechsel einen schweren Sturm und einen Stromausfall erlebte. Doch selbst bei dem schweren Wetter schloss das Pax-Team die Implementierung ab. Sie waren angenehm überrascht, dass sie Plex nutzen konnten, um Teile von Handyverbindungen auf batteriebetriebenen Laptops während des schlechten Wetters zu versenden. Ein zusätzlicher Vorteil, der das Pax-Team beruhigte, dass sie die richtige Entscheidung bei der Migration zu Plex getroffen hatten.
Veränderungen können schwierig sein, und selbst nach einem erfolgreichen Go-Live äußerten einige Mitarbeiter Bedenken bei der Umstellung auf Plex. Da sie viele Jahre mit dem Legacy-System gearbeitet hatten, waren die Mitarbeiter mit der benutzerdefinierten Programmierung, die sie gewohnt waren, vertraut und zuversichtlich. Jeff Pax, Verwaltungsleiter bei Pax Machine Works, erklärte jedoch, dass diese Mitarbeiter vollständig an Bord waren und Plex sogar als einfacher zu navigieren empfanden, nachdem sie es einige Tage genutzt hatten.
Optimierter Angebotsprozess
Nach der Implementierung von Plex hoffte das Unternehmen auf mehrere wesentliche Verbesserungen: mehr Digitalisierung, Transparenz und Benutzerfreundlichkeit. Glücklicherweise hat Plex dazu beigetragen, die Prozesse bei Pax zu optimieren und diese Ziele seit der Implementierung im Jahr 2016 zu erreichen. Insbesondere wurde der Angebotsprozess vereinfacht und das Unternehmen kann nun die Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter besser nachverfolgen. Die modernere Technologie im Fertigungsbereich, einschließlich automatisierter Prüfbögen, wurde von älteren und jüngeren Generationen gleichermaßen begrüßt. Mit einem Zustrom neu eingestellter Mitarbeiter, um den bevorstehenden Ruhestand auszugleichen, ist Pax Machine Works mit den bisherigen Auswirkungen der Modernisierung des Fertigungsbereichs zufrieden und ist zuversichtlich, dass die innovative Technologie auch in den kommenden Jahren einen Unterschied machen wird.
Vorbereitung auf Audits
"Ich fand es gut, dass einige unserer erfahreneren Mitarbeiter [Plex] angenommen haben", sagt Pax. "Die Leute, die sich mit Computern nicht so gut auskannten, sind wirklich mit beiden Beinen eingestiegen."
Der Umstieg von ihrem Legacy-System auf Plex war für das Team von Pax Machine Works eine deutliche Verbesserung, die nicht nur zur Optimierung der Prozesse, sondern auch zur Förderung der Verantwortlichkeit beiträgt. Digitale Prozesse haben auch dazu beigetragen, die Reaktionsrate auf Kundenanfragen zu erhöhen und Echtzeitdaten für eine bessere Transparenz bereitzustellen. Da das Unternehmen häufige Audits durchführt, die von seinen Kunden gefordert werden, hat Plex den Audit-Prozess vereinfacht, indem es Pax ermöglicht, schnell die erforderlichen Informationen abzurufen.
Eine Lösung, die mit Ihrem Unternehmen wächst
Pax Machine Works hat große Pläne mit Plex, da das Unternehmen seine betriebliche Effizienz weiter optimieren will. Das Team implementiert derzeit Plex MES Automatisierung und Orchestrierung (A&O), eine skalierbare Prozessautomatisierungslösung, und implementiert Plex auch in Maschinen im Fertigungsbereich, um die Datentransparenz zu erhöhen. Darüber hinaus arbeitet Pax an verschiedenen Produktions-Dashboards für noch mehr Transparenz und strebt eine vollständige Umstellung auf Plex UX an.
Mit Plex macht Pax Machine Works Inc. weiterhin Fortschritte in der Welt des Metallstanzens und hält den Qualitätsstandard ein, den seine Kunden erwarten und schätzen.
Veröffentlicht 7. Februar 2025