Jungheinrich Forklift (Shanghai) Co., Ltd. ist Teil der Jungheinrich-Gruppe aus Hamburg, Deutschland. Seit 1953 stellt die Marke Kunden im Industriebereich Gabelstapler-Handlinggeräte zur Verfügung. Sie ist führend bei Industriefahrzeugen, Lagertechnik und Intralogistik.
- Lücke zwischen Programmplanung und Projektumsetzung
- Unfähigkeit, potenzielle Engpässe zu erkennen und den Raum in der Umsetzung zu optimieren
- Steigern Sie die Effizienz und Genauigkeit von Designs
- Erreichen Sie eine smarte Transformation von Projektimplementierungs- und debugging-Modellen
- Steigern Sie den Projekterfolg
- Steigern Sie die Produktivität bei gleichzeitiger Senkung der Kosten
Herausforderung
In dieser Ära der digitalen Transformation ist der Mehrwert, den Daten bieten können, ein Blue Ocean für Unternehmen, der genutzt werden kann. Die Logistikausrüstungsindustrie, bekannt für ihre Effizienz, wird von Daten angetrieben und entwickelt sich mit neuen Modellen und Formen der intelligenten Logistik weiter.
Jungheinrich Forklift (Shanghai) Co., Ltd., Teil der Jungheinrich-Gruppe mit Hauptsitz in Deutschland, liefert seit 1953 Gabelstapler und Handhabungsgeräte an Industriekunden und ist ein führender Anbieter von Industriefahrzeugen, Lager- und Logistiktechnologien. Auf der Suche nach kontinuierlichem Fortschritt erkannte das Team während der Planungsphase von Projekten Verbesserungsmöglichkeiten.
"In der Vergangenheit waren viele unserer geplanten Lösungen tatsächlich 'Papierlösungen', obwohl die Datenanalyse gemäß dem Plan durchgeführt wurde. Erst wenn das Projekt wirklich umgesetzt wurde, konnten die Vorteile und Nachteile des Projekts erkannt werden, sowie die potenziellen Engpässe oder optimierbaren Bereiche im Projekt", sagte Shi Ruohong, technischer Leiter von Jungheinrich Forklift Shanghai Co., Ltd.
Das Unternehmen wandte sich an Emulate3D™ Software, um diese Herausforderungen zu meistern.
Lösung
Emulate3D – Engpässe mit virtueller Simulation überwinden
Emulate3D konzentriert sich auf hochpräzise industrielle Animation, Simulation und Steuerung und bietet eine umfassende Lösung. Die Plattform ermöglichte es Jungheinrich, einen digitalen Zwilling des gesamten Lebenszyklus eines Projekts von der Entwurfszeit bis zur Umsetzung zu erstellen und so die Lücke zwischen virtuellen und realen Szenarien zu bridging. Dieser Durchbruch ermöglichte es dem Team, potenzielle Engpässe zu erkennen, Projektpläne zu optimieren und Steuerungssystemsequenzen genau vorherzusagen.
Der digitale Designansatz von Emulate3D kann die Gesamteffizienz und Genauigkeit des Designs erheblich verbessern, während die Entwurfszeit verkürzt wird. Dies hilft den Anwendern, die Erfolgsquote von Projekten zu erhöhen, die Produktivität zu steigern und Kosten zu senken.
Die dynamischen Anzeigeoptionen von Emulate3D wurden nicht nur für die Projektumsetzung genutzt, sondern auch für die Erstellung beeindruckender 3D-Demonstrationsvideos für Veranstaltungen wie die CIIE, eine wichtige Plattform für Jungheinrich in China. Die benutzerfreundliche Oberfläche der Software, kombiniert mit einer leistungsstarken Simulations-Engine, erleichterte die einfache Modellierung und die eingehende Entwicklung und erfüllte die Anforderungen des Teams an Einfachheit und Skalierbarkeit.
Shi berichtete, dass das Team mit den leistungsstarken Simulationsfunktionen und der 3D-Visualisierung von Emulate3D die gesamte Ausrüstung, die an jedem Punkt des Projekts eingesetzt wurde, zum Leben erwecken und die dynamischen Effekte verschiedener Anwendungsszenarien von der Lagerung bis zur Kommissionierung und Handhabung darstellen konnte.
Ergebnis
Bedienerfreundlichkeit und Skalierbarkeit
Ein weiterer wichtiger Faktor, den das Team von Jungheinrich an der Software für digitale Zwillinge schätzte, ist, dass sie sowohl einfach zu bedienen als auch über eine hohe Skalierbarkeit verfügt.
Die Produktbibliothek von Emulate3D umfasst die wichtigsten in der Industrie gebräuchlichen Automatisierungsprodukte, und die Form- und Aktionsmerkmale des Modells stimmen weitgehend mit dem tatsächlichen Produkt überein. Bei den meisten Projekten kann die Hauptmodellierungsarbeit durch einfaches Drag & Drop direkt in die Schnittstelle erledigt werden. Dies erleichtert die Aufgabe auch für weniger erfahrene Teammitglieder, da sie die wichtigsten Punkte schnell erfassen und die Arbeit erledigen können.
Für fortgeschrittene Benutzer mit komplexen Anforderungen und starken sekundären Entwicklungskapazitäten bietet Emulate3D eine Toolbox voller Erweiterungsfunktionen, um Entwicklern zu helfen, verschiedene erforderliche Funktionen und Effekte durch eine gründliche Entwicklung zu erreichen. Shi fügte hinzu, dass die Kombination der „einfachen Bedienbarkeit“ und der „starken Erweiterbarkeit“ von Emulate3D das Jungheinrich-Team in die Lage versetzt, Konfigurationen entsprechend den Fähigkeiten verschiedener Entwickler vorzunehmen und so die Gesamteffizienz des Teams angesichts verschiedener Projekttypen effektiv zu verbessern.
Wertsteigerung und zukünftige Innovationen
Emulate3D ermöglicht es dem Jungheinrich-Team nicht nur, die Herausforderungen von heute zu meistern, sondern hilft auch dabei, die innovativen Fähigkeiten für die Zukunft zu erweitern.
Shi teilte mit, dass Jungheinrich plant, Emulate3D beim virtuellen debugging weiter zu nutzen und seine leistungsstarken Visualisierungsfunktionen zu erforschen. Shi erklärte, dass viele Kunden mit der herkömmlichen 2D-Anzeige nicht mehr zufrieden sind, sondern hoffen, den Betrieb des Systems aus allen Blickwinkeln aus einer 3D-Perspektive zu sehen. Das Jungheinrich-Team plant, Emulate3D zu nutzen, um hochgradig simulierte digitale SCADA zu erstellen, die den Betrieb vor Ort genau darstellen.
Über die Projektgestaltung und -realisierung hinaus strebt Jungheinrich an, den Wert von Emulate3D auf den After-Sales-Service auszuweiten, indem eine VR/AR-basierte Lösung für den technischen Support entwickelt wird. Diese Initiative würde dezentralen Support in Echtzeit für die Betriebs- und Wartungsmitarbeiter der Endkunden ermöglichen und das Engagement von Jungheinrich für kontinuierliche Innovationen in der Logistikbranche unter Beweis stellen.
Emulate3D hat nicht nur aktuelle Herausforderungen gemeistert, sondern auch Jungheinrich für grenzenlose Möglichkeiten und unbegrenzte Expansion in der sich entwickelnden Landschaft der intelligenten Logistik positioniert. Die innovativen Anwendungsideen der Plattform werden voraussichtlich die Zukunft der Logistiklösungen für Jungheinrich und seine Kunden gleichermaßen prägen.
Veröffentlicht 10. April 2024