„Auch aus technischer Sicht haben wir eine gegenseitige Weiterentwicklung erlebt, wobei unsere Anwendung ein Nischenproblem bei der Netzwerk-Synchronisierung hervorgehoben hat, das die Ingenieure von Rockwell Automation mit dem nächsten Patch-Release behoben haben.“
ControlSoft Automation Systems Ltd mit Sitz in Dundalk, Co. Louth, bietet schlüsselfertige SPS- und SCADA-Lösungen für Prozesssteuerungsanforderungen und Energiemanagement für eine breite Palette von Branchen, darunter Data Center, Marine, Lebensmittel und Getränke sowie Pharmazeutika. Das hochqualifizierte Team von Ingenieuren verfügt über ein umfangreiches Wissen in verschiedenen Bereichen, was ihm interdisziplinäre Fähigkeiten bei der Integration von Systemen aus zahlreichen Bereichen verleiht, einschließlich Vernetzungshardware und Datenbank mit Berichterstattung.
Ein globaler Betreiber von Rechenzentren und Anbieter von Cloud-Lösungen benötigte eine wesentlich genauere Lösung zur Überwachung der Stromversorgung, um die Ziele einer 100 % Betriebszeit zu erreichen.
- Allen-Bradley ControlLogix programmierbare Automatisierungssteuerung
- Allen-Bradley Micrologix PLC
- ArmorBlock I/O- und Stratix Ethernet-Switches
- Leistungsmessgeräte
- FactoryTalk View SE & Historian
- Höheres Betriebszeit-Vertrauen
- Deutlich schnellere Ereignisabfrage für eine genauere Identifizierung der exakten Probleme
- Hohe Skalierbarkeit
- Einfach anpassbar mit im PAC gespeicherten Programmen
- Offene Plattform
Herausforderung
Ähnlich wie Gas, Wasser und Strom ist es kaum vorstellbar, dass das moderne Leben ohne das internet und all die Dienste, die es bietet, auskommt. In vielen Fällen nehmen wir es einfach als selbstverständlich hin; es ist einfach immer da.
Es hat einen so tiefgreifenden Einfluss auf unsere täglichen Aktivitäten, dass es jetzt allumfassend ist und alle Facetten des Lebens beeinflusst, von einfachen Textnachrichten über die Datenspeicherung von Fotos und Online-Shopping bis hin zu internationalen Geschäftstransaktionen und dezentralen Echtzeit-AR-Simulationen in Betriebsumgebungen.
Wie jede Versorgungsleistung ist auch das internet auf zuverlässige Verbindungen und robuste Datenspeicherungslösungen angewiesen. Wenn eine dieser Komponenten ausfällt, gerät der Alltag ins Stocken und es werden Fragen gestellt. Wer erschrickt nicht, wenn er hört, dass die Kinder schreien, dass das Wi-Fi ausgefallen ist?
Einer der allgegenwärtigen Vorteile, die uns das internet gebracht hat, ist die Cloud-Datenspeicherung. Wir brauchen keine Terabytes an lokalen Festplatten in PCs oder in vor Ort Netzwerk-Datenspeicherungssystemen mehr. Wir können unsere Arbeit, unsere Fotos und unsere technischen Zeichnungen überall hin mitnehmen und sie einfach mit jedem teilen.
Laut Statista wird die Gesamtmenge der weltweit erstellten, erfassten, kopierten und konsumierten Daten voraussichtlich schnell ansteigen. Im Jahr 2020 waren es 64.2 Zettabytes, und bis 2025 wird die weltweite Datenerstellung voraussichtlich auf mehr als 180 Zettabytes anwachsen. Dieses massive Wachstum an Daten und die Verbreitung von Cloud-Datenspeicherungsdiensten und -Anbietern bedeuten, dass Datenfarmen und Datenzentren auf der ganzen Welt entstehen.
Im Gegensatz zu Gas, Wasser und Strom, die lokal gesetzlich geregelt sind und bei Unterbrechungen mit Geldstrafen von den Regulierungsbehörden rechnen müssen, müssen Datenzentren, wenn sie nicht liefern, den Zorn ihrer client und alle daraus resultierenden Vertragsstrafen, PR-Folgen und den Verlust von Goodwill ertragen. Tatsächlich tauchen immer mehr Schlagzeilen über Serviceunterbrechungen und website-Ausfälle auf.
In den meisten Fällen werden mehrere Ebenen der Redundanz zur Datenspeicherung verwendet, doch die Rechenzentren können dennoch von Stromschwankungen und -unterbrechungen betroffen sein, die so schnell wie möglich erkannt und behoben werden müssen.
Das Problem ist, dass die meisten Gebäudeleitsysteme (BMS) nicht darauf ausgelegt sind, die Reaktivität zu liefern, die Rechenzentren benötigen, wobei Abfragezeiträume von nur wenigen Sekunden Tausende von Datenpunkten liefern. Die Frage ist, welches Signal zuerst kam und welches auf das Problem hinweist.
Diese Leistungseinschränkungen, gepaart mit einem Mangel an Supportressourcen von anderen Anbietern der Automatisierung, veranlassten ein führendes globales Unternehmen für Datenspeicherung und -dienste, das irische Unternehmen ControlSoft Automation zu kontaktieren und es zu bitten, „sie aus der Patsche zu helfen“.
Lösung
Ziel:
ControlSoft hatte sich bereits als Problemlöser einen Namen gemacht und in den letzten zehn Jahren ein Electrical Power Management System (EPMS) entwickelt, das den Verbrauch von über 500000 elektrischen Parametern aufzeichnen kann und seinen Kunden ein genaues Bild über die Leistung ihrer Stromversorgung vermittelt.
Laut Dermot Carragher, Managing Director bei ControlSoft: „Das von uns entwickelte EPMS-System ist im Grunde ein verteiltes System mit verteiltem Takt. Alles wird mit dem Precision Time Protocol (PTP) synchronisiert; Ereignisse werden mit einer Genauigkeit von unter 1 Millisekunde erfasst. Ein typisches herkömmliches BMS-System ist nur auf einige Sekunden genau, sodass es in einem Zeitraum von zwei Sekunden mehrere Ereignisse anzeigen kann, ohne dass man weiß, welches der Auslöser war.
Unser EPMS hingegen versieht Ereignisse im gesamten verteilten System mit einem Zeitstempel bis auf die Millisekunde genau“, fährt er fort, „so dass Sie die genaue Abfolge der Ereignisse erhalten, was wann passiert ist, und somit das genaue Problem, das eine Kaskade von Problemen ausgelöst haben könnte, sicher identifizieren können.“
Ergebnis
Die erweiterten Funktionen der ControlSoft-Lösung sind auf die Bereitstellung von Logix-Programmierbare Automatisierungssteuerungen (PAC), Schaltern und E/A von Rockwell Automation zurückzuführen, die stets für den Betrieb im Sub-Millisekundenbereich konzipiert wurden.
Carragher und sein Team haben auch weitere Funktionen der Logix-basierten Betriebsumgebung genutzt. „Die meisten Feldgeräte sind innerhalb der ControlLogix PAC vorprogrammiert. Das bedeutet, dass der Endbenutzer die installation einfach konfigurieren muss, indem er das Modell und die Netzknotenadresse des im Datenzentrum eingesetzten Feldgeräts auswählt, und die Anwendung konfiguriert sie dann automatisch, ohne dass ein PLC-Programmierer erforderlich ist. Diese Fähigkeit, Installationen schnell zu skalieren und auszurollen, ist ein wesentliches Element unserer Plattform und war der Schlüssel zu unserem Erfolg mit dem großen Datenzentrum-client, der eine Lösung wirklich schnell benötigte. Wenn die Fristen weniger streng sind, ermöglicht dieser Ansatz einfachere, weniger eilige Massenrollouts.“
Die Offenheit des Systems bedeutet, dass es für fast alle Anwendungen angepasst werden kann. Dies entspricht auch den Anforderungen vieler Kunden, nicht an einzelne Anbieter oder Marken von Leistungssteuerungskomponenten gebunden zu sein. Es bietet auch Funktionen für den Fernzugriff, die ControlSoft nutzen kann – wenn erforderlich und mit den entsprechenden client-Berechtigungen – um Programmierung, Wartung, Erweiterungen und Upgrades durchzuführen.
„Bei diesem Projekt waren die Zeitvorgaben unglaublich kurz“, erklärt Carragher. „Die mündliche Spezifikation vom client war eher ‚spontan‘ und ‚sehr vage‘, aber mit Hilfe des kommerziellen Engineering-Teams von Rockwell Automation konnten wir die erste Phase umsetzen, die die Validierung bestand und sofort funktionierte.
Uns wurde dann mitgeteilt, dass bis zum Ende des Monats zwei weitere Installationen erforderlich seien“, fährt er fort, „aber wir sollten uns keine Sorgen machen, da alles gleich sei. Das war es nicht… fast alles war anders. Die einzigen gemeinsamen Komponenten waren die, die wir in die Anlage brachten. Glücklicherweise dauerte dank der Skalierbarkeit unseres Systems und der Anpassungsfähigkeit der Rockwell-Hardware, was eigentlich Monate hätte dauern sollen, nur wenige Tage.
Veröffentlicht 10. Juni 2024