Kombination von Flexibilität und Skalierbarkeit für das perfekte Bier
Bon Industry wollte der neuen Dandenong-Anlage von Burnley Brewing einen Smart-Manufacturing-Edge, mehr Auswahlmöglichkeiten und eine größere Skalierbarkeit für zukünftige Betriebsabläufe verschaffen.
Bon Industry electrical director, Gabriel Bonacci, sagte, dass FactoryTalk Craft Brew von Rockwell Automation die ideale Plattform für Burnley sei.
"Die FactoryTalk Craft Brew-Software von Rockwell lässt sich problemlos an Automatisierungsgerät aller Art anschließen, um die Automatisierungsleistung nahtlos zu visualisieren und kritische Bereiche für Verbesserungen hervorzuheben", so Bonacci. Mit mehreren Rockwell Automation speicherprogrammierbaren Steuerungen (PLCs), Antrieben und Industriecomputern, die Teil der neuen Brauerei sind, verbindet FactoryTalk sie alle zu einem integrierten Ökosystem.
Stanzel ergänzte: "Es gab sicherlich einige Herausforderungen auf dem Weg – wie die korrekte Einstellung der Druckdifferenzen während des Läuterprozesses – aber durch die Zusammenarbeit zwischen Rockwell Automation, Bonacci Electrical und uns selbst haben wir die richtigen Lösungen gefunden und sie getestet, um sicherzustellen, dass sie vor der Inbetriebnahme einwandfrei funktionieren."
FactoryTalk Craft Brew ist als modulares Software-Ökosystem konzipiert, in das bei Bedarf neue Module integriert werden können. Dies ermöglicht Flexibilität und die Option, den Betrieb mit dem Wachstum des Unternehmens zu erweitern. Die Modularität bedeutet auch, dass die Lösung schnell implementiert werden kann, mit einem standardisierten Ansatz, der den Schulungsbedarf für Bediener reduziert.
Die Software wird nach den höchsten europäischen und amerikanischen Standards getestet, und Anwender können das globale Fachwissen von Rockwell Automation für Support und Anpassungen nutzen. Darüber hinaus kann Rockwell Automation remote auf die Hardware und Software zugreifen und schnelle Updates, Überwachung und Reparaturen bereitstellen.
Rockwell Automation channel manager, Matthew Treeby, war begeistert, einer lokalen, unabhängigen australischen Brauerei helfen zu können. "Rockwell Automation verfügt zusammen mit unserem Distributor NHP über die Unterstützung, Ressourcen und Verfügbarkeit, um Reserve für Unternehmen jeder Größe zu bieten. Bei Projekten wie der neuen Brauerei von Burnley können wir dynamisch und effizient agieren und gleichzeitig hohe Einhaltung von Standards und Rückverfolgbarkeit gewährleisten."