Verschiedene Branchen. Gemeinsames Ziel.
Betriebliche Effizienz ist seit langem ein zentrales Ziel in der gesamten Industrielandschaft. Effizientere Abläufe führen zu höherer Produktivität, weniger Ausschuss – und zu einer höheren Rentabilität.
Die Aufrechterhaltung eines optimalen Produktionsbetriebs ist noch wichtiger geworden, da Unternehmen ihren Fokus auf die Verringerung ihres CO₂-Fußabdrucks und die Bekämpfung steigender Energiekosten verstärken.
"Immer mehr Kunden kommen mit Projekten zu uns, die auf eine Verbesserung der Nachhaltigkeit abzielen", sagt Jeremy Meegan, Channel Sales Manager bei WIN-911. "Und wie bei jedem anderen Projekt wollen sie diese 'grünen' Ziele auf möglichst effiziente Weise erreichen."
WIN-911 liefert innovative industrielle alarm Benachrichtigungssoftware, die darauf ausgelegt ist, die Produktionsbetriebszeit zu maximieren, die Wartungskosten zu senken und die Umweltbelastung zu minimieren. Das Unternehmen setzte seine erste Lösung 1993 ein und wurde Rockwell Automation Technologiepartner im Jahr 1998. Aktuell ist die WIN-911 Plattform die führende alarm Benachrichtigungssoftware unter Fortune 500 Unternehmen – und verzeichnet mehr als 19000 Installationen weltweit.
Eine Geschichte von zwei Herausforderungen
Kürzlich hat WIN-911 Lösungen für zwei Unternehmen bereitgestellt, die sich intensiv auf die Erreichung von Umweltzielen konzentrieren.
Zunächst wandte sich eine große Universität an WIN-911, die sich verpflichtet hatte, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern, plante die Universität, ihre 90 Jahre alte Dampfanlage und die zugehörigen Rohrleitungen, die mehr als 160 Gebäude verbinden, zu modernisieren. Das neue System nutzt Holzschnitzel und erneuerbares Erdgas zur Stromerzeugung für Turbinen – und integriert ein ausgeklügeltes Wärmerückgewinnungssystem.
WIN-911 wurde mit der Entwicklung eines alarm Benachrichtigungssystems für das Upgrade beauftragt.
In ähnlicher Weise wurde WIN-911 gebeten, eine Lösung für ein Quasar Energy Group Abwasseraufbereitung Anaerob-Kocher-System zu liefern. Der Anaerob-Kocher baut flüchtige Feststoffe in Abwasseraufbereitungssystemen gemäß den gesetzlichen Anforderungen ab. Außerdem wird biogas freigesetzt, eine immer wichtigere Quelle für erneuerbares Erdgas.
"In beiden Fällen ist der unmittelbare Zugriff auf die richtigen Informationen entscheidend, wenn etwas schiefgeht", so Meegan. "Die Mitarbeiter können schneller auf Probleme mit dem Gerät reagieren, was die Erreichung der Produktionsziele insgesamt auf Kurs hält. Wenn beispielsweise ein Problem mit dem Kocher nicht umgehend behoben wird, muss der gesamte Prozesszyklus von vorne beginnen."
Partnerschaftsbasierte Lösung
Im Rahmen ihrer Steuerungssystemarchitekturen setzen sowohl die Universität als auch Quasar Energy auf ein Rockwell Automation SCADA-System, das FactoryTalk® View Site Edition HMI-Software umfasst. FactoryTalk View Site Edition bietet einen umfassenden Überblick über den Produktionsstatus in allen Prozessen – und eine Echtzeitansicht des Betriebs für mehrere Beteiligte.
"Wir arbeiten mit Rockwell Automation zusammen, um ein Benachrichtigungssystem bereitzustellen, das die Mitarbeitenden von einer Standard-HMI-Konsole entlastet und eine schnellere Reaktion ermöglicht", sagte Meegan.
Die WIN-911-Software lässt sich nahtlos in FactoryTalk® Alarms and Events in Echtzeit integrieren – und nutzt Eigenschaften wie alarm-Schweregrade, tag-Namen, Gruppennamen und mehr. Die sichere Benachrichtigungsplattform übermittelt kritische alarm- und Ereignisdetails an dezentrale Mitarbeiter über mobile App, Text, Sprache oder E-Mail – auf dem von ihnen bevorzugten Gerät.
„Wir haben auch eine erweiterte Eskalations-workflow-Funktion entwickelt“, erklärt Meegan. „Dies ermöglicht es den Benutzern, alarm-Benachrichtigungen nach Typ, Schweregrad und Mitarbeiterrollen zu organisieren.“
Mehr Effizienz. Beeindruckende Ergebnisse.
WIN-911-Lösungen ermöglichen eine schnellere und effektivere Reaktion auf anhaltende Ausrüstungs- und Produktionsherausforderungen. Sowohl der Universitäts-Kunde als auch Quasar Energy profitieren davon.
An der Universität erreicht das neue Warmwasserheizungssystem eine um 24 % höhere Effizienz als die alte Dampfanwendung. Das System reduziert die Emissionen um über 1000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Und dank der WIN-911-Software kann die Universität nun den optimalen Betrieb mit nur ein oder zwei Bedienern pro Schicht aufrechterhalten.
Bei Quasar Energy hat das WIN-911-System die Ansprechzeit auf alarm und Ereignisse um 75 % verkürzt.
Nach Abschluss des erfolgreichen Modells implementierte Quasar Energy die Benachrichtigungslösung an zwei weiteren Abwasseraufbereitungsstandorten.
„Die Erweiterung Ihrer alarm-Funktionen ist ein kleines Beispiel dafür, was Sie heute tun können, um Ihre Betriebsabläufe effizienter zu gestalten“, so Meegan. „Für unsere Kunden ist der Weg zur Nachhaltigkeit ein langfristiges Unterfangen – und langfristige Nachhaltigkeitsziele müssen in jedes neue Projekt einfließen.“
Gemeinsam voranbringen
WIN-911 freut sich darauf, die Zusammenarbeit mit Rockwell Automation fortzusetzen, während die beiden Unternehmen ihre Technologien weiterentwickeln.
„Wir schätzen die Beziehung zu Rockwell Automation und bleiben weiterhin mit dem FactoryTalk® View Site Edition-Produktentwicklungsteam in Kontakt“, so Meegan. „Es ist eine echte Partnerschaft.“
Sue Burtch, Senior Commercial Portfolio Manager für Visualisierungssoftware bei Rockwell Automation, stimmt zu: „WIN-911 ist ein perfektes Beispiel dafür, wie eine starke Beziehung zu einem Technologiepartner zu einer Lösung führen kann, die unseren gemeinsamen Kunden hilft, ihre Ziele zu erreichen. WIN-911 ist ein herausragender Partner.“
Erfahren Sie mehr über unsere Technologiepartner.
Veröffentlicht 7. März 2023