Empfohlen für Sie
Herausforderung
- Aufbau einer Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft, um die nächste Generation von Talenten für die Technologie für die intelligente Fertigung zu fördern.
Lösungen
- Technologie für die intelligente Fertigung Ausbildung – Rockwell Automation Taiwan und die Feng Chia University (FCU) haben gemeinsam ein IIoT-Ausbildungsprogramm zur Förderung der Technologie für die intelligente Fertigung entwickelt.
Ergebnisse
- Talente für die Technologie für die intelligente Fertigung – Ausbildung der nächsten Generation von Talenten für die Technologie für die intelligente Fertigung, die gut gerüstet sind, um die Herausforderungen der Branche zu meistern.
- Branchenübergang – nahtloser Übergang von der Universität in die Industrie.
Die Ausbildung von Talenten für die Technologie für die intelligente Fertigung beginnt mit der Ausbildung. Die umfassende Umsetzung von Partnerschaften zwischen Industrie und Wissenschaft kann dazu beitragen, die nächste Generation von Talenten für die Technologie für die intelligente Fertigung zu fördern.
Taiwan hat sich in der Fertigungsindustrie einen starken Status erarbeitet, der auf einer erfahrenen Belegschaft mit Fähigkeiten und Talenten in der traditionellen Fertigungstechnologie beruht. Diese starke Grundlage hat den Ruf Taiwans in der Branche bis heute gefestigt.
Die traditionelle Fertigungstechnologie hat jedoch ihren Höhepunkt erreicht, und es ist jetzt wichtig, die Frage zu stellen, wie wir ihr helfen können, die nächste Stufe zu erreichen. Weltweit entwickeln sich Industrie 4.0 und das industrielle Internet der Dinge (IIoT) rasant. Als globales Zentrum der Lieferkette muss Taiwan in der Technologie für die intelligente Fertigung innovativer werden.
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Universitäten sind wichtige Treiber der Innovationswirtschaft. Aus diesem Grund entwickeln Rockwell Automation Taiwan und die Feng Chia University gemeinsam eine Ausbildung im Bereich der Technologie für die intelligente Fertigung, um der nächsten Generation von Studierenden die digitale Transformation näherzubringen.
Die Feng Chia University (FCU) ist eine private Forschungsuniversität in Taiwan, die in Taichung angesiedelt ist. Die FCU hat große Erfolge bei der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft erzielt und Stromzufuhr trennen an einer Reihe von kommerziellen Produkten abgeschlossen. Außerdem ermutigt sie aktiv Fakultätsmitglieder und Studierende, eigene Unternehmen zu gründen.
Technologie für die intelligente Fertigung der nächsten Generation
Technologie für die intelligente Fertigung und Industriebetriebe gehen neue Wege. Diese neue Richtung ist – IIoT-fähige, hochvernetzte Geräte und Prozesse, die kontinuierlich überwacht und optimiert werden können. Dies erfordert den Einsatz neuer und disruptiver Technologien, von Analyse und Mobilität bis hin zu kollaborativen Maschinen.
Diese Technologien kommunizieren miteinander und passen sich an interne und externe Bedingungen an. Intelligente Abläufe erfordern auch neue Strategien, die diese Technologien optimal nutzen, um flexible, effiziente, reaktionsschnelle und sichere Abläufe zu schaffen. Bildung ist ein wichtiges Hilfsmittel, um Herstellern zu helfen, diese neuen Technologien zu nutzen.
Charles Tam, General Manager bei Rockwell Automation, Taiwan, erklärte, dass die taiwanesische Fertigungsindustrie noch immer mit vielen externen Herausforderungen konfrontiert ist. „Insbesondere sind viele Unternehmen noch immer durch traditionelle Fertigungstechnologien eingeschränkt. Außerdem konzentrieren sie sich tendenziell auf Kosteneffizienz oder das Konzept des Preiskampfes.“
Die Herausforderung besteht darin, der nächsten Generation von taiwanesischen Talenten in der Fertigung zu helfen, diese Probleme durch den Einsatz der neuesten Technologien für die intelligente Fertigung zu lösen.
Bringen Sie intelligente Maschinen in den Unterricht
Die innovative Umgebung der FCU und die große Anzahl von OEMs in Taichung machen sie zur besten Wahl, um der nächsten Generation von Studierenden das Lernen über die digitale Transformation zu erleichtern.
„Die Welt verändert sich rasant, und die Industrie sucht nach neuen Technologien. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, fördert die FCU ihre Studierenden, damit sie an der nächsten Stufe der industriellen Aufrüstung und des Übergangs teilnehmen können. Wir haben gemeinsam mit Rockwell Automation eine Ausbildung in Technologie für die intelligente Fertigung entwickelt, um innovative Talente auszubilden, damit sie an der Aufrüstung und dem Übergang von Gesellschaft und Industrie teilnehmen können“, erklärt Lee Bing-Jean, Präsident der Feng Chia University.
Theorie in die Praxis umsetzen
Dieses innovative Modell bietet den Studierenden die Möglichkeit, Vorlesungen mit praktischen Übungen an den neuesten Anlagen für industrielle Automatisierung zu kombinieren. Die FCU verfügte bisher nicht über aktuelles Wissen zu Industrie 4.0 und Technologie für die intelligente Fertigung, kann nun aber die von Rockwell Automation bereitgestellten Ressourcen nutzen. So können die Studierenden auf dem Campus lernen und in Zukunft durch einen nahtlosen Übergang in die Industrie direkt in den Arbeitsmarkt eintreten.
Die FCU stellt Lehrkräfte aus der Industrie ein, die über mehr Erfahrungen in der realen Welt verfügen, sodass die Studierenden von ihrem Wissen profitieren können. Es gibt Vorteile in verschiedenen Bereichen, von der SPS- oder Roboterprogrammierung und -bedienung bis hin zu Industrie 4.0, die Studierenden können in vielen Bereichen lernen.
„Die Feng Chia University ist tatsächlich unser erster Schritt. Wir möchten diese Technologie auf ganz Taiwan ausweiten, denn unsere Vision ist es, ein führendes Unternehmen im Bereich Technologie für die intelligente Fertigung zu werden – um die menschlichen Möglichkeiten zu erweitern. Wir suchen Studierende, die sich uns anschließen und mit uns arbeiten möchten“, so Tam.
Darüber hinaus hoffen Rockwell Automation und die FCU auch auf die gemeinsame Einrichtung eines Anwendungsentwicklungszentrums an der Universität. Dieses wird sich darauf konzentrieren, wie das in der Schule erworbene Wissen über die digitale Transformation auf verschiedene Anwendungen und Branchen angewandt werden kann. Das ultimative Ziel wird es sein, die Herausforderungen der Industrie anzugehen und den Kunden bei der Umsetzung von Technologie für die intelligente Fertigung zu helfen.
Veröffentlicht 23. März 2020