Ohne ein gewisses Risiko gibt es keine Belohnung durch die digitale Transformation.
Wenn wir Lieferkette, Nachfragekette und Designkette miteinander verbinden, schaffen wir multi-organisationale Abhängigkeiten. Und diese Ketten sind nur so stark wie ihr schwächstes Glied.
Besonders gefährdet sind kleinere Hersteller ohne ein dediziertes Cybersicherheitsteam. Aber auch die größten Unternehmen mit Teams von Fachleuten sind einem Risiko ausgesetzt.
Internationale Standards adressieren diese Risiken oft auf unterschiedliche Weise, was es schwierig machen kann zu wissen, welche Standards das organisatorische Cybersicherheitsrisiko am besten minimieren würden.
Selbst wenn ein Unternehmen proaktiv in Bezug auf Cybersicherheit ist, gilt das möglicherweise nicht für seine Lieferkette. Der Verstoß bei einer großen globalen Einzelhandelskette wurde durch einen Drittanbieter verursacht, der einen stationären Laden bediente. Der Diebstahl der Anmeldeinformationen des Anbieters führte letztlich zur Offenlegung der Informationen von 41 Millionen Kreditkarteninhabern und kostete den Einzelhändler Millionen von Dollar an Vergleichen.
Aktionspläne
Zur Verwaltung von Cybersicherheitsrisiken tun wir Folgendes:
- Kontinuierliche Verbesserung der Cybersicherheitstechnologie vorantreiben
- Sensibilisierung für Bedrohungen und Best Practices zur Verwaltung von Schwachstellen fördern
- Zusammenarbeit zwischen Industrie, Wissenschaft und Regierungen fördern, um globale Fertigungs-Cybersicherheitsstandards zu harmonisieren
Drei Dinge, die Sie tun können, um sich zu schützen:
- Arbeiten Sie nur mit Unternehmen zusammen, die sich der kontinuierlichen Verbesserung von Cybersicherheitstechnologien verpflichten
- Informieren Sie sich über Bedrohungen für Ihre Fertigungsumgebung und Lieferkette und implementieren Sie Best Practices zur Verwaltung von Schwachstellen
- Beteiligen Sie sich an internationalen Standardisierungsgremien, um die Harmonisierung globaler Fertigungs-Cybersicherheitsstandards voranzutreiben
Die Bedeutung der Harmonisierung von Standards
Es besteht die Gefahr, Risiko einzuführen, wenn mehrere Standards angewendet werden, die möglicherweise konkurrierende Ziele oder Definitionen von Sicherheit haben. Die Harmonisierung von Standards ist entscheidend, um die Risiken zu minimieren, die mit der Einführung eines bestimmten Standards als Metrik für Sicherheit verbunden sind.