Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Extended Reality (XR) und CMMS sind gemeinsam besser

Vuforia Augmented Reality und das Fiix CMMS sind eine gewinnbringende Kombination

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ingenieure nutzen erweiterte, gemischte und virtuelle Realität, integrieren Künstliche Intelligenz, kombinieren Deep Learning, maschinelles Lernen, digitalen Zwilling, 5G und Industrie 4.0-Technologie, um die Effizienz und Qualität des Managements zu verbessern.

Rockwell Automation ist bekannt für sein Integrated Architecture® system und The Connected Enterprise®. Diese Konzepte konzentrieren sich stets auf die Kombination von Technologien, Netzwerken, Menschen und Prozessen, um Lösungen für jede industrielle Automatisierungsherausforderung zu bieten. Die Integration von Vuforia Augmented Reality (AR) und dem Fiix® Computerized Maintenance Management System (CMMS) ist da keine Ausnahme.

Vuforia Expert Capture: Erweiterte Arbeitsanweisungen für Wartungsverfahren

Das Interesse an Augmented Reality-Arbeitsanweisungen hat in der Fertigung in den letzten Jahren stetig zugenommen. Vuforia Expert Capture bleibt ein effektives Tool, das Wartungs-Teams mit effizienten und intuitiven erweiterten Arbeitsanweisungen unterstützt. Was macht diese Technologie perfekt für die Erstellung von erweiterten Wartungsverfahren?

Erfassen Sie das Know-how Ihrer erfahrensten Techniker

Es gibt verständlicherweise eine große Wissenslücke zwischen erfahrenen Wartungstechnikern und denen, die gerade erst dem Team beitreten. Wie können Wartungs-Organisationen neue Mitarbeitende also so effizient wie möglich einarbeiten? Das Erfassen und Aufzeichnen des Wissens Ihrer bewährten Experten mit Vuforia Expert Capture ermöglicht es, deren Know-how schnell zu skalieren und verhindert, dass sie jedes Mal verfügbar oder vor Ort sein müssen, wenn Probleme auftreten. Mit der Vuforia Capture-App können Experten ein Mobilgerät, eine Kamera oder – noch besser – ein wearable Headset verwenden, um gängige Fehlerbehebungsverfahren oder Inspektionen völlig freihändig aufzuzeichnen.

Nutzerfeedback während der planmäßigen Instandhaltung oder Inspektionen aufzeichnen

Ob planmäßig oder reaktiv: Wartungsverfahren bestehen nur selten darin, eine Liste von Schritten abzuarbeiten, ohne Daten zu erfassen, Messwerte aufzuzeichnen oder festzustellen, welche Anlagen sich einem Verschleißzustand nähern oder Anlass zur Sorge geben. Vuforia Expert Capture kann diese Informationen über verschiedene Nutzerfeedback-Optionen erfassen, darunter Freiformkommentare, Schrittbestätigungen oder -bestätigungen und Bestehen/Nichtbestehen-Zustände.

Step Check: Automatisches Bestehen oder Nichtbestehen eines Schritts basierend auf dem Echtzeitstatus der Anlage

Möchten Sie jegliche Unsicherheit darüber beseitigen, ob ein Schritt korrekt ausgeführt wurde? Vuforia Expert Capture bietet seine bisher fortschrittlichste Funktion: Step Check. Dieses visuell basierte Modell für Künstliche Intelligenz bezieht sich auf 3D-CAD-Daten und wird mit Bildern trainiert, die bei der Durchführung von Verfahren aufgenommen werden. Dies führt dazu, dass Schritte automatisch als Bestanden oder Nicht bestanden markiert werden – allein durch die Kameraeingabe des Technikers – für effizienter abgeschlossene Arbeitsreihenfolgen.

Während Vuforia Expert Capture-Verfahren gut für Instandhaltungsorganisationen geeignet sind, ist für eine fortschrittliche und effektive Lösung für das Management von Arbeitsreihenfolgen eine andere Technologie erforderlich. Vuforia Expert Capture verfügt nicht über ein zentrales Repository für die Organisation von Arbeitsreihenfolgen, Techniker- und Anlagendaten. Aber Fiix CMMS bietet diese Funktion.

Fiix: Ein cloudbasiertes, KI-gestütztes CMMS

Fiix CMMS unterstützt Instandhaltungs-Teams bei der Planung, Organisation und Nachverfolgung der Anlagenwartung, der Anbindung an Unternehmenssysteme und der datengestützten Entscheidungsfindung. Mit Fiix können Benutzer alle Anlageninformationen an einem Ort einsehen, analysieren und darauf reagieren – vom Auslösen von Arbeiten basierend auf der Anlagenleistung in Echtzeit bis hin zur Nachverfolgung der Wartungskosten über Wochen, Monate und Jahre hinweg.

Fiix Integration Hub: Lassen Sie Ihre Anlagen Arbeitsreihenfolgen für Sie schreiben

Stellen Sie sich vor, Ihre Maschine könnte erkennen, dass etwas nicht stimmt, bevor es jemand bemerkt, und eine Arbeitsreihenfolge mit einer Beschreibung des Problems erstellen. Mit dem Fiix Integration Hub verbinden Sie Ihr CMMS mit der Hardware und Software, auf die Ihr Unternehmen angewiesen ist, um Daten auszutauschen, Arbeitsreihenfolgen automatisch auszulösen und Workflows in der gesamten Organisation zu standardisieren. Fiix kann mit SPS, MES, HMI, Internet der Dinge, SCADA, ERP-Systemen, Flottenfahrzeugen und mehr integriert werden, um das volle Potenzial Ihrer Einrichtung zu erschließen.

Verknüpfen von Vuforia Expert Capture-Wartungsanweisungen mit einer Arbeitsreihenfolge oder einer Anlage

Benutzer können ganz einfach einen Link oder QR-Code anhängen, der die Instandhaltungsverfahren von Vuforia Expert Capture mit der planmäßigen Instandhaltung, Arbeitsreihenfolgen oder Anlagen in Fiix verbindet. Diese können schnell und einfach verbunden werden, indem die gewünschte URL oder der QR-Code an der bevorzugten Stelle in Fiix hinzugefügt wird – typischerweise Dateien oder Arbeitsaufgaben an der zugehörigen Anlage oder der Arbeitsreihenfolge. Wenn dieses Verfahren jedoch sehr häufig und routinemäßig an der Anlage durchgeführt wird, kann das Hauptbild der Anlage der QR-Code für dieses Verfahren sein. Dies hilft zu bestätigen, dass das Wartungspersonal bei jedem Verfahren die gleichen Schritte befolgt, und kann ein nützliches Werkzeug sein, um neues Personal darin zu schulen, wie das Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt wird.

Warum also kombinieren?

Die Kombination aus zentralisierter Instandhaltung mit einer bewährten CMMS-Lösung und erweiterten Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Extended Reality (XR) ist eine starke Kombination. Außerdem steht eine neue Vuforia Insights API in Aussicht, die die Zukunft der Zusammenarbeit dieser beiden Technologien weiter in den Fokus rücken wird.

Möchten Sie mehr erfahren?

Besuchen Sie die Fiix Webseite unter Fiix Computerized Maintenance Management System | FactoryTalk (rockwellautomation.com)

Veröffentlicht 17. April 2024

Themen: Vuforia

Brianne Murray
Brianne Murray
Commercial Engineer - AR, Edge & IIoT; Manager, Leadership Development Program – GSM
Brianne supports customers through their digital transformation initiatives with her expertise in connected software systems and extended reality (XR) technology. She is a subject matter expert on XR, Edge and Industrial Internet of Things (IIoT) technologies.
Kontakt:
EmailEmail
Clint Clark
Clint Clark
Commercial Project Engineer
Clint joined Rockwell Automation in August 2022 as a Commercial Project Engineer focused on Asset Management (Fiix® CMMS and FactoryTalk® AssetCentre). Clint has over 24 years of experience in Asset Reliability and Controls Engineering.
Kontakt:
EmailEmail
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Extended Reality (XR) und CMMS: besser zusammen
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: