Wie können Sie also nicht nur Ihre Betriebsabläufe vernetzen, sondern auch die Netzwerk-Betriebszeit aufrechterhalten, die für Sicherheit und Produktivität gleichermaßen wichtig ist?
Zunächst müssen Sie sicherstellen, dass Sie über die richtige Grundlage verfügen. Dies erfordert die Zusammenführung Ihrer Informationstechnologie (IT) und Betriebstechnologie (OT) in einer einzigen, einheitlichen Netzwerkinfrastruktur.
Dies beseitigt nicht nur Informationssilos, sondern ermöglicht auch die nahtlose Informationsfreigabe im gesamten Bergbaubetrieb.
Mit einer einheitlichen Netzwerkinfrastruktur können Sie drahtlose Mesh-Kommunikation implementieren, um Ihre Mitarbeiter, Standorte und Technologien zu vernetzen. Drahtlos ist besonders ideal, um alle Aspekte Ihres Betriebs zu vernetzen – von LKWs oder Zügen über unterirdische Arbeiter bis hin zu Analyse-Tools – da es überall verfügbar ist, wo Sie auch sind, über oder unter der Erde.
Doch drahtlos kann mehr als nur Ihre vernetzte Mine verbinden. Es kann auch neue Funktionen in Ihrer Mine unterstützen, um die Effizienz zu steigern, die Sicherheit zu erhöhen und die Kosten zu senken.
Dezentrale Vernetzung von Mitarbeitern. Bei Ausfallzeiten ist es wichtig, dass die Mitarbeiter sofortigen, informationsgestützten Support erhalten, um das Problem schnell zu beheben. Drahtlose Kommunikation in einem Bergbaubetrieb kann Mitarbeiter mit den richtigen Personen an jedem Standort verbinden und so die Fehlerbehebung bei Ausfallzeiten beschleunigen.
Einführung autonomer Transportmittel. Es ist kein Geheimnis, dass einige Bergbauunternehmen bereits autonome LKW und Züge einsetzen, die effiziente Transport- und Sicherheitsvorteile bieten. Durch den Einsatz von drahtloser Technologie für den autonomen Transport können Sie dazu beitragen, die Zahl der Mitarbeiter auf der Straße zu reduzieren und ihre Bemühungen auf die Produktion zu konzentrieren.
Lokalisierung von Mitarbeitern im Notfall: In die Ausrüstung für den Untertagebau integrierte Sensoren, wie Armbänder und Helme, sind eine von vielen Möglichkeiten, um Mitarbeiter im Notfall sofort und genau zu lokalisieren. Diese Technologie kann auch in Hochrisiko-Umgebungen nützlich sein, um sicherzustellen, dass sich alle Mitarbeiter vor gefährlichen Aufgaben, wie Sprengungen, an einem sicheren Ort befinden.
Anpassen der Belüftungseinstellungen unter Tage: Ventilation-on-Demand (VoD)-Systeme können die Anwesenheit von Personen und fahrenden Fahrzeugen erkennen und die Einstellungen entsprechend anpassen. Dies kann nicht nur die Sicherheit vor Ort erhöhen, sondern auch dazu beitragen, die Energiekosten zu senken.
Die Bereitstellung von drahtloser Kommunikation in einer Bergbau-Umgebung kann überwältigend sein, aber der Wert und die Wettbewerbsvorteile, die auf dem Spiel stehen, sind unbestreitbar. Zögern Sie nicht, Ihre Automatisierungs- und IT-Anbieter um Hilfe zu bitten, um den richtigen Weg für die Bereitstellung einer vernetzten Mine zu bestimmen.
Es lohnt sich auch, einen Blick auf die vielen verfügbaren kostenlosen Ressourcen und Best Practices für die Nutzung von Funk in einer vernetzten Mine zu werfen. Erfahren Sie mehr über Lösungen zur Automatisierung im Bergbau.