Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Wo sollte meine Prozessanalyse-Lösung ausgeführt werden?

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Wo sollte meine Prozessanalyse-Lösung ausgeführt werden? hero image

Sind Sie daran interessiert, die Daten Ihrer Anlage zu analysieren, um die Anlagenleistung zu verbessern? Möchten Sie die wichtigsten Ursachen für Qualitätsprobleme oder ungeplante Ausfälle auf Basis von Qualitäts-, Prozess- und Gerätedaten identifizieren?

Webinar: Absicherung und Vernetzung Ihrer PlantPAx®-Systeme mit The Connected Enterprise

Wenn Sie wie die meisten Produzenten sind, lautet Ihre Antwort wahrscheinlich „Ja“. Produzenten in der Prozessindustrie haben ein großes Interesse an Analyse, da sie bei der Lösung von Problemen helfen kann.

Die meisten Analyse-Lösungen, die versuchen, diese Art von Produktionsproblemen zu lösen, bezogen Daten aus einer Vielzahl von Quellen, die nur schwer zu verbinden waren. Die The Connected Enterprise®-Vision kann dank ihres umfassenden Ansatzes bessere Geschäftseinblicke ermöglichen.

In ähnlicher Weise erweitern unterstützende Technologien ihren Einsatzbereich. Anstelle von integrierten Lösungen, die auf einer Workstation der Ebene drei (außerhalb der Steuerungsebene, aber innerhalb der Anlagenbegrenzung) laufen, werden aktuelle und zukünftige Plattformen fortschrittliche Technologien in Steuerungsgeräten, Schaltschrankgeräten oder in einer sicheren Cloud-Plattform umfassen.

Viele Produzenten fragen sich daher: „Wo sollte meine Analyse-Lösung laufen?“

Berücksichtigen Sie Folgendes, wenn Sie die Optionen der drei industriellen Schichten erkunden – die Gerät (Steuerung Local Area Network)-Ebene, die System (Workstation)-Ebene und die Cloud (internetfähige Ebene, die häufig, aber nicht immer, nicht vor Ort ist).

Wo sind die Daten?

Für die meisten Produzenten ist die Beantwortung dieser Frage eine Frage des Wissens darüber, welche Informationen zur Lösung des Problems beitragen können und wo sie heute gespeichert sind.

Stellen Sie sich die Pyramide des Steuerungssystems vor, mit einigen Hinweisen auf Grenzen, an denen der Datenaustausch aus Sicherheitsgründen kontrolliert wird. 

Wo werden Daten in dem Format aggregiert, das für eine bestimmte Analyse-Lösung erforderlich ist?

Wo und wie können Sie eine akzeptable industrielle Sicherheit gewährleisten? 

Wenn eine Anwendung ein Gerät ein- oder ausschaltet, möchten die Produzenten sicher sein, dass ein Hacker die Entscheidung nicht geändert oder falsche Daten präsentiert hat, die zu Entscheidungen führen.

Aus diesem Grund gibt es sichere Datenaustausche zwischen isolierten Datenschichten innerhalb von Produktionsumgebungssystemen. 

Die höheren Ebenen der Steuerungspyramide sind offener, während die unteren Ebenen sicherer und isolierter sind. Wenn die Daten jedoch nur in eine Richtung fließen, sind die Antworten nur weit entfernt von den Geräten verfügbar.

Gelegenheiten, die sich kurzfristig bieten, können aufgrund von Verzögerungen und dem Warten auf manuelle Antworten verloren gehen, und am Ende müssen Entscheidungen möglicherweise auf Daten basieren, die nur in der vermeintlich „weniger sicheren“ Schicht verfügbar sind.

Die heutige Software bietet ein höheres Maß an Sicherheit, das mit den technologischen Fähigkeiten und den Bedrohungen im Laufe der Zeit erweitert werden kann.

Auch wenn dies keine Antwort auf die Kernfrage ist, sollten Sie in Erwägung ziehen, auf allen Ebenen die höchste Sicherheit anzustreben, offen für den Datenaustausch zu bleiben und verfügbare sichere Technologien anzuwenden, um die Benutzer mit mehrschichtiger Sicherheit zu schützen. 

Da es auf jeder Ebene von The Connected Enterprise® Sicherheitsvorkehrungen gibt, sollten Produzenten bei der Entwicklung von Analyse-Lösungen die Sicherheitsstandards und Implementierungsebenen des Standorts berücksichtigen.

Wie wirkt sich der Standort der Analyse-Lösung auf die Kosten aus?

Die Preisgestaltung hängt von der Ausführungsebene, den Unterschieden bei den Kosten für den sicheren Datenaustausch und den erforderlichen Authentifizierungsanforderungen ab.

Die Kosten für die Bereitstellungstechnik, das Produkt und den Support variieren auch je nachdem, wo eine Anwendung ausgeführt wird. Bei einer Cloud-Plattform kann ein Anbieter beispielsweise für Ressourcen eine wiederkehrende Kostenstruktur berechnen.

Dies bedeutet jedoch, dass die lokale IT keine zusätzlichen Computer oder Geräte warten, aktualisieren oder verwalten muss.  Andererseits hat die Software für die Geräteverwaltung große Fortschritte gemacht, was die Bereitstellung von Hardware-Updates erleichtert. 

Daher ist die Berücksichtigung der Kosten der Optionen, die Ihnen helfen, Ihre angestrebten Ergebnisse zu erzielen, ein weiterer Aspekt, der Ihnen bei Ihrer Entscheidung helfen wird.

Letzten Endes gibt es keine richtige Antwort darauf, wo Ihre Analyse-Lösungen ausgeführt werden sollten.

Für viele Produzenten in der Prozessindustrie ist die Beantwortung dieser drei Fragen der Weg zu einer tragfähigen Lösung.

Veröffentlicht 16. August 2017


Michael Tay
Michael Tay
Advanced Analytics Product Manager, Rockwell Automation
Michael has driven manufacturing and processing improvements continuously since 1985, leveraging model-driven and real-time solutions. His goal is to enable and accelerate successful, rapid innovation and technology adoption in manufacturing.
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfehlungen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Wo sollte meine Prozessanalyse-Lösung ausgeführt werden?
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: