Eine gängige Lösung ist die „Abmilderung“ der Dynamik beim Starten und Stoppen einer Pumpe, was mit einem Softstarter erreicht werden kann. Allerdings verfügen auch Softstarter über verschiedene Methoden, die eingesetzt werden können, wie z. B. ein grundlegender Softstart/-stopp, Pumpensteuerung und sensorlose lineare Beschleunigung.
Einige Methoden können ein Wasserschlagproblem lösen, andere nicht, aber der sensorlose lineare Beschleunigungsmodus bietet in der Regel die beste Leistung und sorgt für einen sanften Start und Stopp, selbst bei variierender Last (siehe Abbildung links).
In einer unserer Anwendungen erzeugte eine Pumpstation einer Gemeinde Wasserschlagereignisse, die an einer Bank in einiger Entfernung vibration auslösten. Die sensorlose lineare Beschleunigung war die Lösung für ihr Problem.
Entwerfen Sie Ihre Systeme so, dass die Wahrscheinlichkeit von Wasserschlagereignissen verringert wird. Hohe Druckspitzen, hörbare Hammerschläge und/oder Probleme an anderer Stelle im System sind Anzeichen für ein mögliches Wasserschlagereignis. Sollte dies auftreten, ergreifen Sie vorbeugende Maßnahmen oder riskieren Sie später kostspieligere Maßnahmen. Besuchen Sie unsere website, um mehr über unsere Familie von Softstartern für Niederspannung zu erfahren.