Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Was kostet Sie eine ungeplante motor Ausfallzeit?

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Was kostet Sie eine ungeplante motor Ausfallzeit? hero image

Elektromotoren sind das Rückgrat der modernen Industrie.

Sie liefern die mechanische Energie, die für die meisten Produktionsprozesse erforderlich ist.

In den letzten 100 Jahren haben viele Regierungsbehörden strenge Anforderungen für die Implementierung einer Form des thermischen Überlastschutzes für alle Elektromotoren festgelegt, um Schäden oder körperliche Verletzungen durch Elektromotoren zu verhindern.

Von Zeit zu Zeit führt ein Motorschutzgerät dazu, dass ein Elektromotor aufgrund einer fehlerhaften Verdrahtung, eines elektrischen Problems, einer mechanischen Anomalie oder eines internen Motorschadens nicht mehr funktioniert. Wie geht Ihre Produktionsstätte mit einer solchen Situation um?

Wenn ein kritischer motor unerwartet Ihren Prozess stoppt, was kostet Sie diese verlorene Produktion?

Es gibt viele verschiedene Arten von Motorschutzgeräten, die die erforderlichen staatlichen Vorschriften erfüllen. Diese Schutzgeräte unterscheiden sich in Größe, Funktionen und Preis. Wie wählen Sie den richtigen Motorschutz für Ihre Produktionsstätte aus?

Die Antwort auf diese Frage hängt von Ihrem entgangenen Produktionsumsatz (Kosten ungeplanter motor Ausfallzeit) ab. Wenn der entgangene Produktionsumsatz minimal ist, sollten Sie den Einsatz eines einfachen bimetallischen oder auf eutektischer Legierung basierenden Motorschutzes in Betracht ziehen.

Diese Arten von Motorschutz erfüllen die minimalen behördlichen Anforderungen und verhindern interne thermische Schäden am motor.

Der Hauptnachteil ist, dass sie keine fortgeschrittene Warnung geben, dass ein Ereignis bevorsteht, und keine Informationen darüber liefern, warum das Ereignis aufgetreten ist.

Wenn der entgangene Produktionsumsatz erheblich ist, sollten Sie den Einsatz eines elektronisch basierten Motorschutzes in Betracht ziehen.

Diese Arten von Motorschutz erfüllen die minimalen behördlichen Anforderungen an Wärmeschutz, bieten aber auch andere Arten von elektrisch basierendem Schutz wie Phasenausfall, Asymmetrie, falsche Spannung, Drehrichtungsabweichung, Erdschlussstrom und mehr.

Viele elektronische Motorschutzgeräte bieten Kommunikation, um auf mögliche motor Probleme hinzuweisen, vorherzusagen, wann der motor stoppt, und den Grund für den unbeabsichtigten motor Stopp anzugeben.

Beispiel: In einer Pumpenanwendung können elektronische Motorschutzgeräte die interne Temperatur eines elektrischen motors simulieren, der mechanische Leistung an eine Pumpe liefert.

Sie können einen alarm per Textnachricht oder E-Mail senden, wenn die Temperatur über einen bestimmten Wert steigt. Sie können auch in eine bestehende SCADA-Infrastruktur über Kommunikationsnetzwerke wie EtherNet/IP integriert werden, um fortgeschrittene Warnungen zu geben und Ihnen zu helfen, kostspielige Ausfallzeit zu verhindern.

Elektronische Motorschutzgeräte kosten mehr als ein einfaches bimetallisches oder auf eutektischer Legierung basierendes Motorschutzgerät, können aber im Vergleich zu den Kosten Ihrer ungeplanten motor Ausfallzeit deutlich günstiger sein.

Veröffentlicht 25. Juli 2014


Bill Martin
Bill Martin
Product Manager, Electronic Overload Relays, Rockwell Automation
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfehlungen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Was kostet Sie eine ungeplante motor Ausfallzeit?
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: