Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Was sagt die Motordrehmoment-Motordrehzahl-Kurve aus?

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Was sagt die Motordrehmoment-Motordrehzahl-Kurve aus? hero image

Die Aufgabe besteht darin, einen Softstarter für Ihren motor zu erwerben.

Sie möchten einen sanften Start anstelle eines Starts mit voller Spannung über einen elektromechanischen Starter. Sie haben einen motor mit einem Typenschild, auf dem 100 HP, FLA von 124 A, National Electrical Manufacturers Association Design B und KVA Code G angegeben sind.

Wenn man schon einmal mit motoren zu tun hatte, würde man hier nichts Außergewöhnliches vermuten. Sollte man sich daraufhin für einen Softstarter entscheiden? Nicht unbedingt…

Auf dem Typenschild ist nicht angegeben, wie hoch das prozentuale Anlaufmoment ist und wie die Drehmomentkurve aussieht. Warum ist das wichtig? Weil dies hilft zu bestimmen, ob der ausgewählte Softstarter geeignet ist oder nicht.

In den letzten Jahren haben Vorschriften zur Motoreneffizienz zu einer Änderung der Motoreigenschaften geführt. Während die oben genannten Daten in der Vergangenheit für die Größenbestimmung von Startern ausreichend waren, ist dies in Zukunft nicht unbedingt der Fall und sollte bei der Ersetzung eines älteren motors berücksichtigt werden.

Ein Beispiel: Ein kürzlich eingesehenes Datenblatt für den fiktiv benannten motor "XYZ" wies eine Leistung von 500 HP, 8 Pole, National Electrical Manufacturers Association B, Code G aus. OK, sieht gut aus, nichts Ungewöhnliches. Bis man sich das Drehmoment bei festgebremstem Läufer ansieht. Dieses lag bei 90 %. Ist das ein guter Kandidat für einen Softstarter?

Vielleicht, aber vielleicht auch nicht.

Ich möchte das erläutern. Das Motordrehmoment muss während des gesamten Startvorgangs höher sein als das erforderliche Lastdrehmoment, damit der motor starten kann. Wenn das Anlaufmoment des motors kleiner ist als das erforderliche Lastmoment, kommt es höchstwahrscheinlich zu einer Abschaltung aufgrund einer Blockierung oder Überlast, um weitere thermische Schäden am motor zu verhindern. Das Endergebnis ist ein erfolgloser Start.

Ein Softstarter verwendet standardmäßig Spannung zur Drehmomentregelung. Das verfügbare Motordrehmoment ist ungefähr proportional zum Quadrat der angelegten Spannung.

%Motordrehmoment α %Spannung2

Aufgrund dieser Beziehung führt eine um 60 % verringerte angelegte Spannung zu einer um etwa 84 % verringerten Drehmomenterzeugung. In diesem Beispiel wird eine angelegte Spannung von 40 % verwendet.

(0.4)2 = 0.16 oder 15 % des Drehmoments bei festgebremstem Läufer liegen vor

Wenn Sie sich jetzt eine Drehmoment-Drehzahl-Kurve mit einem Drehmoment bei festgebremstem Läufer im Vergleich zum vollen Laufdrehmoment bei 90 % ansehen, reduzieren Sie Ihre angelegte Spannung auf 40 % wie im Beispiel, und Sie haben jetzt 16 % des tatsächlichen Anlaufmoments. Das ist ziemlich niedrig. Dieser Wert kann ausreichen, um den motor zu starten, muss es aber nicht.

Dies war ein Beispiel, das auf mathematischen Berechnungen basiert. Natürlich kann die reduzierte angelegte Spannung so angepasst werden, dass ein Anlauf bis zu 100 % möglich ist. Wenn jedoch nur wenig Spielraum für das Motordrehmoment besteht, weil der Anlaufmomentpegel von Anfang an so niedrig ist, ist der Einsatz eines Softstarters weniger sinnvoll.

Der am häufigsten verwendete motor ist der National Electrical Manufacturers Association Design B. Viele herkömmliche National Electrical Manufacturers Association Design B-motoren weisen ein um 150–250 % oder mehr erhöhtes Drehmoment bei festgebremstem Läufer im Vergleich zum vollen Laufmoment auf.

Es ist heute üblich, motoren mit einem viel niedrigeren anfänglichen Prozentwert für das Anlaufmoment zu sehen. Dies muss berücksichtigt werden, wenn man sich einen Softstarter für eine Anwendung ansieht.

Diese Abbildung zeigt die gängigen Vergleiche zwischen den Drehmoment-Drehzahl-Kurven der verschiedenen National Electrical Manufacturers Association-Designs A, B, C und D.

Die besten Chancen auf Vielseitigkeit bei der Verwendung eines Softstarters bestehen, wenn ein motor eine Drehzahl-Motordrehmoment-Kurve aufweist, die deutlich über dem Wert für das Volllast-Motordrehmoment liegt. Wenn der Prozentwert für das Drehmoment bei festgebremstem Läufer nahe oder unter dem Volllast-Motordrehmoment liegt, sollte eine genauere Prüfung erfolgen.

In der jüngeren Vergangenheit sind viele Drehzahl-Motordrehmoment-Kurven charakteristischerweise vom Drehmoment bei festgebremstem Läufer bis zum Kippmoment der Kurven niedriger und flacher geworden.

Die motoren haben sich geändert. Während diese motoren für eine bestimmte Anwendung funktionieren können, ist möglicherweise etwas Vorarbeit erforderlich, um zu überprüfen, ob der motor im Modus mit reduzierter angelegter Spannung funktioniert. Ein Softstarter erzeugt keine Energie, er steuert sie.

Wir bieten ein kostenloses elektronisches Tool an, das Ihnen hilft, zu bestimmen, ob ein SMC-Softstarter für eine Anwendung geeignet ist. Probieren Sie es aus.

Veröffentlicht 26. Dezember 2016


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Was sagt Ihnen die Motordrehmomentkurve für die Motordrehzahl?
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: