Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Wasser/Abwasser: Verzerrungen mit einem Frequenzumrichter mit geringer Oberwellenverzerrung beseitigen

Frequenzumrichter mit integrierter Oberwellendämpfung tragen zum Schutz der Prozessintegrität und Betriebszeit in Wasser-/Abwasserbetrieben bei.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Menschen, die Leitungswasser in große Kunststoffflaschen füllen

Get Low: Reduzieren Sie Oberwellen in der Wasser-/Abwasserwirtschaft mit In-Drive-Technologie

Es gibt einen verunreinigenden Stoff, der die Wasser- und Abwasserbetriebe schon lange belastet, und Sie werden ihn nicht im Wasser finden.

Oberwellenverzerrung ist wie ein verunreinigender Stoff in einer Stromleitung. Sie kann dazu führen, dass elektrische Geräte unregelmäßig funktionieren oder sich abschalten, was zu ungeplanten Ausfallzeiten führt. Und sie kann die Mitarbeiter frustrieren, weil sie die Wasseraufbereitungssysteme schwieriger zu optimieren macht.

Die IEEE 519-Norm gibt der Industrie ein Ziel vor: eine Oberwellenverzerrung von 5 % oder weniger. Die Frage ist, wie Sie dieses Ziel mit minimalem Risiko oder minimalen Auswirkungen auf Ihren Betrieb erreichen können.

Die Antwort ist, wie sich herausstellt, Oberwellendämpfungstechnologie in Ihrem Frequenzumrichter.

Eine geschlossene Lösung

Ein Niederspannungs-Frequenzumrichter mit integrierter Oberwellendämpfung bietet im Vergleich zu anderen Dämpfungslösungen mehrere Vorteile.

In erster Linie kann er die Auswirkungen von Oberwellenverzerrung verringern, um die Einhaltung der IEEE 519-Norm zu unterstützen. Darüber hinaus bietet er Einsparungen bei Schalttafeln und Bodenflächen im Vergleich zur Verwendung externer Geräte wie Oberwellenfilter oder 18-Puls-Transformator. Außerdem reduziert er die Verdrahtungskosten und die Installationszeit, die mit diesen Geräten verbunden sein können.

Eine im Frequenzumrichter integrierte Lösung verlagert die Verantwortung für die Oberwellendämpfung auf den Frequenzumrichterhersteller.

Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie im Bereich Wasser- und Abwasseraufbereitung tätig sind, keine zusätzliche Technologie über den Frequenzumrichter hinaus spezifizieren, installieren und warten müssen. Es bedeutet auch, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass die neue Technologie die Leistung Ihres Frequenzumrichters beeinträchtigt – wie etwa die Effizienzverluste, die durch die Wärme eines Transformators verursacht werden können.

Im Inneren einer In-Drive-Lösung

Niederspannungs-Frequenzumrichter mit aktivem Front-End können verhindern, dass im Frequenzumrichter erkannte Oberwellenverzerrung das gesamte elektrische Netzwerk beeinträchtigt.

Einige wichtige Komponenten im Frequenzumrichter tragen dazu bei. Zunächst stellt ein LCL-Filter eine geringe Oberwellenbelastung sicher und minimiert die Stromverzerrung in das Versorgungs-Gitter. Außerdem entnimmt ein Maschinenseite-Umrichter Energie ohne Oberwellenverzerrung und wandelt sie in Gleichstrom um.

Natürlich ist die Oberwellendämpfung nur einer der vielen Vorteile, die Sie von diesen Frequenzumrichtern erhalten.

Beispiel: Die aktive Front-End-Technologie des Frequenzumrichters kann auch dazu beitragen, Ihre Energiekosten zu senken. Sie kann regenerative Fähigkeiten bereitstellen, sodass Sie überschüssige Energie wieder in die Versorgung einspeisen können. Außerdem kann sie die Lüfterdrehzahl reduzieren und die Frequenzumrichter- oder Busversorgung in einen Energiesparmodus versetzen, was Ihren Energieverbrauch senken kann.

Ein Frequenzumrichter, der mit einem integrierten Architekturansatz entwickelt wurde, kann auch Ihre Programmierzeit verkürzen und die Inbetriebnahme erleichtern. Mit diesem Designansatz können Sie nicht nur den Frequenzumrichter, sondern auch Ihre Steuerung und andere Geräte in einer einzigen Entwicklungsumgebung konfigurieren und programmieren. Außerdem können Sie eine einzige Datei für Ihre Steuerungs- und Frequenzumrichterkonfigurationen verwenden.

Weniger Oberwellen, weniger Aufwand

Ein Frequenzumrichter, der die Oberwellenverzerrung auf ein akzeptables Maß begrenzt, kann Ihnen helfen, störungsbedingte Ausfälle in Wasser- und Abwasseraufbereitungssystemen zu vermeiden und gleichzeitig weitere Einsparungen zu realisieren. Und da die Oberwellendämpfung in den Frequenzumrichter integriert ist, müssen Sie sich keine Sorgen machen, wie sich dies auf Ihre Stellfläche, Installationsanforderungen oder Gesamtleistung auswirkt.

Erfahren Sie mehr über Niederspannungs-Frequenzumrichter, die aktive Front-End-Technologie verwenden, hier.

Veröffentlicht 9. August 2019

Themen: Optimize Production Wasser und Abwasser

Kelvin Hurdle
Kelvin Hurdle
North America Water Wastewater Industry Manager, Rockwell Automation
With 20+ years at Rockwell Automation in a variety of industrial automation roles, Kelvin Hurdle has an expansive knowledge of automation and process control. He is currently a company authority on Water/Wastewater applications, resulting from 30+ years of involvement in the industrial and municipal water industry.
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Für Sie empfohlen

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Wasser/Abwasser: Verzerrungen mit einem Frequenzumrichter mit geringer Oberwellenverzerrung beseitigen
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: