Transformation der Lieferkette
Die Blockchain-Technologie hat das Potenzial, die Lieferkette vollständig zu transformieren, da sie eine sichere und unveränderliche Aufzeichnung (Ledger) von Transaktionen erstellt, die von allen Beteiligten jederzeit eingesehen und überprüft werden kann.
Aufgrund der Funktionsweise der Blockchain werden Daten und Ereignisse aufgezeichnet, die diese Aufzeichnungen manipulationssicher machen. Sie können sie einsehen, ergänzen, aber nicht ändern, was passiert ist, und Sie können sie nicht löschen. Die Informationen sind eine dauerhafte Aufzeichnung.