Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Sichtbarkeit: 'Killer'-Geschäftswertversprechen für The Connected Enterprise®

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Sichtbarkeit: 'Killer'-Geschäftswertversprechen für The Connected Enterprise® hero image

Im Zusammenhang mit Informationstechnologie bezeichnet der Begriff „Killer“ eine Softwareanwendung, deren Wert so überzeugend ist, dass sie eine völlig neue Klasse von Technologieinvestitionen rechtfertigt.

Denken Sie an Tabellenkalkulationen und den IBM-PC oder an mobile E-Mails und das Blackberry.

In beiden Fällen reichte ein einziges Wertversprechen aus, um einen positiven Kreislauf von Investitionen, Innovationen und Wertschöpfung in Gang zu setzen, der sich seither nur noch verstärkt hat und zu den leistungsstarken PCs und Smartphones geführt hat, die wir heute als selbstverständlich ansehen.

Die Industrie steht nun vor einer ähnlichen Schwelle. Die Zusammenlegung von Informations- und betrieblichen Vernetzungsinfrastrukturen zusammen mit immer leistungsfähigeren Geräten, Software-Anwendungen und im Wesentlichen bedarfsgerechter Rechenleistung wird eine neue Stufe industrieller Produktivität, Effizienz und Agilität ermöglichen, die Rockwell Automation The Connected Enterprise® nennt.

Und während nur wenige die umfassende Palette an Geschäftswert, die in der Vision von The Connected Enterprise® enthalten ist, in Frage stellen würden, suchen viele der Branchenexperten, die an der bevorstehenden Automation Fair am 18.–19. November im Zentrum von Chicago teilnehmen werden, nach genau diesem ersten „Killer“-Wertversprechen, das überzeugend genug ist, um ihre eigene Reise zu beginnen, um ein solches Unternehmen zu werden.

Für diesen Beobachter ist das Killer-Wertversprechen für The Connected Enterprise® die verbesserte Sichtbarkeit.

Sichtbarkeit bietet die doppelten Vorteile der ultimativen Skalierbarkeit und des klar nachweisbaren Werts. Fragen Sie sich: „Welcher Datenpunkt oder welche Handvoll KPIs könnte Ihnen helfen, Ihren Betrieb effektiver zu führen?“

Nutzen Sie diese verbesserte Sichtbarkeit, um eine Pilot-Einführung zu rechtfertigen, die nicht so klein ist, dass sie übersehen wird, aber auch nicht so „unternehmensweit“, dass sie sich vor der Demonstration positiver Ergebnisse festfährt.

Jon Reichert von Tyson Foods' Hillshire Brands erläuterte zum Beispiel auf der Smart Industry-Konferenz Anfang dieses Monats, wie sie die Implementierung von Rockwell Automation Software FactoryTalk Historian und VantagePoint EMI Dashboards vor allem mit dem Ziel rechtfertigten, die Sichtbarkeit des Produkt-Give-away bei einer Wurstproduktionslinie zu verbessern.

Sie übertrafen um den Faktor fünf die angestrebte Verbesserung von 0.1 %, die das Projekt rechtfertigen sollte, und fügen auf Wunsch der Betriebsabteilung eifrig ergänzende KPIs hinzu.

„Sobald die Plattform vorhanden ist, kostet die Implementierung zusätzlicher Software-Anwendungen wenig“, so Reichart.

Während der Automation Fair wird dieser Reporter an den Branchenforen teilnehmen, um zu erfahren, wie andere Industrieunternehmen die Konzepte von The Connected Enterprise nutzen, um die Sichtbarkeit zu verbessern und diese grundlegenden Investitionen in zusätzliche Quellen von Geschäftswert umzuwandeln. Ich vermute, dass wir dort die wirklich beeindruckenden Kapitalrenditen für die Entwicklung eines Connected Enterprise sehen werden.

Veröffentlicht 2. November 2015

Themen: Lebensmittel und Getränke

Keith Larson
Keith Larson
VP Content, Putman Media
Kontakt:
EmailEmail
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Sichtbarkeit: 'Killer'-Geschäftswertversprechen für The Connected Enterprise®
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: