Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Entdecken Sie Erkenntnisse und verbessern Sie die Effizienz in der vernetzten Mine

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Entdecken Sie Erkenntnisse und verbessern Sie die Effizienz in der vernetzten Mine hero image

Heute konzentriert sich die Industrie vor allem darauf, effizienter zu werden, die Erträge zu maximieren und Kosten zu senken.

Dieser Ansatz wird nicht nur den Bergbaubetrieben helfen, die aktuelle Marktschwankung durch Netzüberbrückung zu überstehen, sondern er stellt wahrscheinlich auch die neue Normalität für den Betrieb in absehbarer Zukunft dar, um die Gewinne zu maximieren und sich gegen zukünftige Abschwünge abzusichern.

Ein vernetzter oder „intelligenter“ Bergbaubetrieb nutzt die Kraft Ihrer eigenen Informationen, um mehr aus Ihrem Betrieb herauszuholen. Er kann Ihnen auch helfen, andere dringende Geschäftsanforderungen zu erfüllen, von der Gewährleistung der Arbeitssicherheit und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bis hin zur Erfüllung zukünftiger Anforderungen an die Lieferkette.

Einige der weltweit größten Bergbauunternehmen vernetzen bereits ihre Betriebe und nutzen ihre Informationen auf neue Weise, um das zu schaffen, was als vernetzte Mine bekannt ist.

Das Ergebnis? Ein nahezu unbegrenztes Potenzial für betriebliche Verbesserungen und die Transformation von Unternehmen.

Beispiel: Unternehmen erfassen Echtzeitdaten aus Prozessen, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen – vom Schacht bis zur Lieferkette. Sie nutzen dezentralen Zugriff, um Prozesse für verteilte Betriebe von einem zentralen Standort aus zu überwachen und zu steuern. Sie verwenden RFID- und Funktechnologie, um den Überblick über Arbeiter zu behalten, die unter Tage oder auf einem großen Minengelände arbeiten.

Um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was in Ihrem Betrieb möglich ist, wollen wir uns einen Schlüsselaspekt einer vernetzten Mine ansehen: operational intelligence.

Informationen sinnvoll nutzen

Steuerungen, intelligente Geräte und Software in einer vernetzten Mine ermöglichen Ihnen den Zugriff auf Tausende von Prozess- und Maschinendatenpunkten, die bisher nicht zugänglich waren.

Analysesoftware kann diese Daten dann in Informationen umwandeln, bevor sie mit den relevanten Mitarbeitern geteilt werden. Bediener können beispielsweise KPIs verfolgen, während Qualitätsmanager den Erzgehalt überprüfen und Führungskräfte die Betriebe mit den Rohstoffpreisen vergleichen können.

Diese beispiellosen Einblicke können Ihre Ziele zur Verbesserung der Effizienz und zur Steigerung der Produktivität direkt unterstützen.

Beispiel: Durchsatzsensoren können die Fütterungs- und Verarbeitungsraten, den Durchfluss, die Viskosität und andere variable überwachen, um die Leistung von Anlagen zu optimieren. Und Ausrüstungssensoren können vibration, Verschleiß und Hitze überwachen, um Probleme mit der Anlagenleistung zu erkennen, bevor sie zu kostspieligen ungeplanten Ausfällen führen.

Darüber hinaus können Echtzeitdaten aus Ihrem Betrieb in Berichts- und Informationsmodelle eingespeist werden, um Frühindikatoren zu erstellen, die bei der Vorhersage von Produktionsergebnissen, Engpässen und Geräteausfällen helfen können.

Operational intelligence kann auch in Bereichen über das Optimieren von Betrieb hinaus geschäftliche Vorteile bringen.

Ein Bereich ist die Einhaltung von Vorschriften zur Aufzeichnung. Steuerungssysteme können Ihnen helfen, Rückgewinnungen vorherzusagen, die Menge des produzierten Minerals zu berechnen und Daten zu generieren, die dann in Echtzeit an die Compliance-Mitarbeiter geliefert werden. Dies kann dazu beitragen, dass die neuesten und genauesten verfügbaren Informationen an die Regulierungsbehörden weitergeleitet werden.

Ein weiterer Bereich ist das Energiemanagement. Eine vernetzte Mine kann Daten von Ihrer Ausrüstung und anderen Punkten sammeln, um genauere Energieberichte und -prognosen zu erstellen. Diese Informationen können verwendet werden, um die Hauptursachen für Energieineffizienz zu ermitteln und die Anlagenauslastung und Energieeffizienz zu optimieren, ohne die Produktion zu beeinträchtigen.

BESTECH, ein führender Anbieter von Systemautomatisierung für die kanadische Bergbauindustrie, entwickelte ein Bedarfsbelüftungssystem (VOD) für den Bergbaugiganten Vale. Das VOD-System verwendet variable Frequenzumrichter, die die Motordrehzahl präzise regeln und die Drehmomentwerte an die Anforderungen der Last anpassen, während sie gleichzeitig eine „Soft-Start“-Funktion nutzen, um die mechanische Anforderungen der Motoren zu verringern.

Das an der Coleman-Mine von Vale in Ontario implementierte VOD-System trägt zu geschätzten Einsparungen von USD 400.000,00 bei den Energiekosten pro Jahr bei, wobei die anfängliche Verbindung nur 16 Hilfslüfter umfasste.

Daten exportieren

Eine vernetzte Mine erfordert keine vollständige Überholung Ihrer aktuellen Infrastruktur. Ein Großteil der Daten ist bereits in Ihren Systemen verfügbar – sie müssen lediglich abgerufen, analysiert und geteilt werden.

Wenn Sie mehr über die Implementierung und die Vorteile einer vernetzten Mine erfahren möchten, laden Sie unser neues White Paper „The Connected Mine“ herunter.

Veröffentlicht 8. August 2016

Themen: Bergbau, Metalle und Zement

Paul McRoberts
Paul McRoberts
Manager, North American Industry Sales – Mining, Metals & Cement, Rockwell Automation
Paul McRoberts is North America Regional Industry Manager for Mining, Metals, and Cement at Rockwell Automation. With 36 years of global experience in sales, accounts, and industry leadership, Paul drives growth and delivers innovative solutions for heavy industries.
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Gewinnen Sie Erkenntnisse und verbessern Sie die Effizienz in der vernetzten Mine
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: