Empfohlen für Sie
Softstarter sind so konzipiert, dass sie den Strom begrenzen oder einen sanften Start (Rampe der Spannung) eines motors ermöglichen.
Das Gleiche gilt für das bremsen oder das sanfte Stoppen. Einfache Einstellungen sorgen für einen guten Start und Stopp.
Wie sieht es mit der Zeit zwischen Start und Stopp aus? Verwenden Sie weiterhin eine SCR-Steuerung oder nutzen Sie ein Überbrückungsschütz?
Einige Softstarter sind vollständig elektronisch – das heißt, es ist kein Überbrückungsschütz erforderlich – und sind für den Dauerbetrieb mit SCR-Steuerung an einem Käfigläufermotor nach IEC AC-53a ausgelegt. Andere Softstarter sind Hybridgeräte, was bedeutet, dass sie für den intermittierenden Betrieb nach AC-53b ausgelegt sind und ein Überbrückungsschütz verwenden, wenn der motor die volle Drehzahl erreicht hat.
Vorteile von Softstartern mit vollelektronischer Schaltung:
- Kann im kontinuierlichen Run-Modus eingesetzt werden
- Kein mechanischer Verschleiß der Komponenten
- Hervorragend geeignet für Anwendungen mit starker vibration
- Kann nicht-traditionelle motor-Lasten wie Widerstands- und Transformatorlasten bewältigen
- Höhere Betriebszahlen pro Stunde im Vergleich zu Hybrid-Softstartern mit integriertem Überbrückungsschütz, wobei der begrenzende Faktor das Überbrückungsschütz selbst ist
Beste Anwendungen:
- Steinbrecher: Die Umgebung ist staubig, schmutzig und es gibt viel vibration, wenn der Softstarter in der Nähe des Brechers montiert ist.
- Entrindungsmaschinen: Ähnlich wie bei den Steinbrechern ist die Umgebung rau.
- Hammermühlen: Viel vibration, bei der ein elektromechanischer Softstarter Probleme hätte.
- Jede Anwendung, die ein Hybrid-Softstarter bewältigen kann, kann auch ein elektronischer Softstarter bewältigen
- Ist Ihnen das gemeinsame Thema aufgefallen? Alle Anwendungen finden in rauen Umgebungen statt. Schmutz und Staub beeinträchtigen die Funktionalität nicht, da keine mechanischen Teile vorhanden sind, durch die Schmutz eindringen und die Lebensdauer der Einheit verkürzen könnte. Einige Softstarter gehen noch einen Schritt weiter und bieten eine Schutzbeschichtung, die einen zusätzlichen Schutz gegen leitfähigen Staub oder Korrosion in der Umgebung bietet.
Die Hybrid-Softstarter enthalten in der Regel SCRs, die nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind, da diese Steuerung für den Start und Stopp mit SCRs konzipiert ist und nicht mehr. Die Verwendung eines Überbrückungsschützes, entweder intern oder extern, ermöglicht den kontinuierlichen Betrieb einer Anwendung, nachdem der Startalgorithmus gestoppt wurde und der motor die Betriebsdrehzahl erreicht hat. Das Überbrückungsschütz wird geöffnet, sobald ein Stopp- oder Fehler-Befehl ausgegeben wurde.
Vorteile eines internen Überbrückungsschützes:
- Kleinerer Formfaktor
- Geringere Verlustleistung
- Vereinfachte Verdrahtung
Vorteile eines externen Überbrückungsschützes:
- Vollwertiges Schütz
- Weniger Diagnose verhindert nicht-kritische Fehlauslösungen
- Eine Anwendung mit häufigen hohen Stromstößen
Beste Anwendungen für Hybrid-Softstarter:
- Lüfter
- Pumpen
- Förderbänder
- Weniger raue Umgebungen
Kennen Sie die motor-Anwendung, die vom Softstarter gesteuert werden soll. Nachdem die Start- und Stoppmethode ausgewählt wurde, überlegen Sie, wie der Run-Modus dazwischen ablaufen soll. Wählen Sie dann den entsprechenden Run-Modus für die Anwendung aus. Um Ihnen bei der Entscheidungsfindung zu helfen, stellen Sie sich folgende Fragen zur Anwendung:
- Saubere Umgebung?
- vibration?
- Platzproblem?
- Wunsch nach vollständiger Diagnose bei voller Geschwindigkeit?
- Hoher Arbeitszyklus?
Weitere Informationen zur Überbrückungsschütz-Steuerung finden Sie in Soft Starter Bypass Technology in Smart Motor Controllers.
Veröffentlicht 28. November 2016