Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Bringen Sie die „Überprüfung nach Ausnahme“ auf die nächste Stufe

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Bringen Sie die „Überprüfung nach Ausnahme“ auf die nächste Stufe hero image

Es ist naheliegend, dass es schneller und einfacher ist, Ausnahmen zu überprüfen als das Ganze.

Die Methodik der "Überprüfung nach Ausnahmen" basiert auf dieser Logik und wird häufig eingesetzt, um die Bearbeitung von Chargenprotokollen in der Pharmaindustrie zu beschleunigen.

Moderne Manufacturing Execution Systems (MES) erzwingen verschiedene Kontrollen während der Ausführung, um sicherzustellen, dass jede Charge innerhalb ihres Kontrollbereichs produziert wird, insbesondere bei kritischen Prozess- und Qualitätsattributen.

Daher muss sich die Überprüfung ausschließlich auf Ausnahmen konzentrieren und nicht auf das gesamte Chargenprotokoll.

Aber warum sollte man hier aufhören? Die Methodik der Überprüfung nach Ausnahmen bietet zusätzliche Vorteile über Geschwindigkeit und Vereinfachung hinaus.

Mit der Verwendung moderner Dashboards können Hersteller Echtzeit-Benachrichtigungen über Ausnahmen erhalten, die es ihnen ermöglichen, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen.

Zu oft sehen wir Überprüfungsprozesse, die erst beginnen, wenn alle wichtigen Prozessschritte abgeschlossen sind.

Dieser Ansatz verpasst die Gelegenheit, Probleme zu erkennen, sobald sie auftreten, und einzugreifen, sobald Ausnahmen erkannt werden.

Wenn der Überprüfungsprozess mit der Identifizierung einer Ausnahme beginnt, können Hersteller die Überprüfung nach Ausnahmen auf die nächste Stufe heben.

Dashboards liefern Benachrichtigung in Echtzeit und leicht verständliche, praktische Informationen für die Benutzer.

Sie können im Batch Record Review-Dashboard eine rote Flagge heben, sobald das MES eine Ausnahme erkennt, um:

  • einen teuren Batch zu retten, indem eine Ausnahmesituation erkannt wird, die eine sofortige Prozessinteraktion erfordert
  • die Entwicklung falscher Schlussfolgerungen im Fertigungsbereich zu vermeiden, indem die Kritikalität einer gemeldeten Ausnahme geklärt wird
  • eine kritische Abweichung eines Prozesses sofort zu erkennen, die durch die Ausnahmeverletzung eines qualitätskritischen Attributs ausgelöst wird, vielleicht während der In-Process-Control (IPC)
  • die Erfassung wichtiger Kontextinformationen zu ermöglichen, während das Ereignis den Bedienern noch frisch im Gedächtnis ist

Moderne Dashboards können die Überprüfung nach Ausnahmen auf die nächste Stufe heben. Sind Sie bereit, Ihre Anwendung ebenfalls auf die nächste Stufe zu heben?

Veröffentlicht 24. März 2017


Martin Dittmer
Martin Dittmer
Product Manager, Rockwell Automation
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Bringen Sie die „Überprüfung nach Ausnahmen“ auf die nächste Stufe
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: