Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Nachhaltige Produktion zur Realität machen

Hersteller können jetzt fundierte Entscheidungen treffen und mit FactoryTalk® Energy Manager™ Energieziele erreichen

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Blick auf die Solarenergie-Anlage auf dem Dach, zwei Ingenieure gehen und untersuchen die Photovoltaik-Module. Konzept der alternativen Energie und ihrer Dienstleistung


Optimiertes Energiemanagement ist die Grundlage für nachhaltige Fertigung

Laut dem Weltwirtschaftsforum macht die Industrie 40 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs und 30 Prozent der Treibhausgasemissionen aus. Energie ist einer der am schnellsten wachsenden Produktionskostenfaktoren, was die Notwendigkeit einer Effizienzsteigerung unterstreicht. Tatsächlich wird der weltweite Stromverbrauch bis 2050 voraussichtlich um über 300 % steigen[1].

Der zunehmende Druck, Nachhaltigkeitsziele und Netto-Null-Verpflichtungen einzuhalten sowie Industriebetriebe zu optimieren, um die Energieeffizienz zu verbessern und Kosten zu senken, unterstreicht die entscheidende Bedeutung der Überwachung und des Energiemanagements dieser Kosten.

Ein besseres Bewusstsein für den Energieverbrauch ist die Grundlage für jedes strategische Energiemanagement-Programm – es hilft einer Organisation zu verstehen, wo, wann und wie sie Energie verbraucht, um den notwendigen Umfang ihrer Energiesparbemühungen festzulegen und wichtige Kennzahlen zu definieren.

Vorteile der nachhaltigen Fertigung

  • Verbesserter Markenruf
  • Reduzierung des Material- und Energieverbrauchs
  • Ermöglicht den Eintritt in zunehmend regulierte Märkte
  • Verbesserte Unternehmenskultur und Mitarbeiterengagement
  • Steigerung von Umsatz und Geschäftserfolg durch Recyclingprogramme

Energiemanagement-Praktiken umfassen die aktive Überwachung und Steuerung des Energieverbrauchs in Ihren Fertigungsprozessen.

Welche Energiemanagement-Probleme wollen wir lösen?

Die Erfassung von Energie-Leistungskennzahlen aus industriellen Anlagen ist schwierig, da den Daten der Kontext der Betriebstechnik (OT) fehlt – hinsichtlich Zeit, Quelle, Typ und Beziehung zum Betriebszustand anderer Fertigungskomponenten. Ohne OT-Kontext sind die meisten Industriedaten unstrukturiert und werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfasst, was die Organisation, Verwaltung und Gewinnung aussagekräftiger Erkenntnisse erschwert. Was Hersteller wissen wollen:

  • Wie viel Energie wird für die Herstellung dieses Produkts verbraucht?
  • Welche Prozesse sind besonders energieintensiv?
  • Wie vermeiden wir kostspielige Energiebedarfskosten?
  • Wie erreichen wir Betriebszeit und senken die Energiekosten?
  • Wie erhöhen wir den Durchsatz und senken gleichzeitig den Energieverbrauch?
  • Wie schaffen wir eine energieeffizientere Maschine?

Häufige Herausforderungen für Kunden

Zu den häufigsten Herausforderungen für Hersteller gehören Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Diese drei Faktoren sind entscheidend, wenn es darum geht, die Nachhaltigkeit und die ethischen Auswirkungen eines Unternehmens zu messen, und sie gewinnen für sozial verantwortliche Investoren bei der Entscheidung, in ein Unternehmen zu investieren, zunehmend an Bedeutung.

Die erste Herausforderung betrifft die sich ständig weiterentwickelnden Vorschriften sowie die Komplexität der Berichtsstandards, da es mehrere Berichtsrahmenwerke und -standards gibt, aus denen man wählen kann. Die erste Herausforderung wirkt sich auf die zweite aus – weil es schwierig ist, ESG-Ziele zu definieren, zu messen und zu berichten, ist es auch schwierig, sie zu erreichen. Die Internationale Energieagentur (IEA) schätzt, dass mehr als die Hälfte der Emissionsminderungen bis 2050 allein durch Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz erreicht werden könnte. Wasser und Abfall sind ebenfalls wichtige Anliegen. Beim Abfall geht es sowohl um Materialeffizienz im Betrieb als auch um Kreislauffähigkeit im Produktdesign.

Im Jahr 2020 führte Rockwell Automation eine Wesentlichkeitsbeurteilung durch einen externen Berater durch. Basierend auf den Belegen für Auswirkungen, Risiken und Chancen, die durch Interviews mit Interessengruppen und Quellen bereitgestellt wurden, ordnete Rockwell Automation die relative Priorität der Themen für externe Interessengruppen zu.

Eine der obersten Prioritäten war, wie wir unsere Technologie nutzen können, um unseren Kunden zu helfen, ihre Ressourceneffizienz zu steigern. Erfahren Sie mehr über die anderen Bereiche, die wir in unserem 2020 Sustainability report priorisiert haben.

Und, im Jahr 2023, haben wir FactoryTalk® Energy Manager™ eingeführt, eine auf einer IT/OT-Zusammenlegung basierende Plattform für Energieüberwachung, die Energie- und Produktionsinformationen auf Basis eines Energieanlagenmodells des zugrunde liegenden Prozesses auf Anlagen-, Bereichs-, Linien- und Maschinenebene bereitstellt. Hersteller können nachvollziehen, wo, wann und wie ihre Anlagen Energie verbrauchen, um den notwendigen Umfang ihrer Energiesparbemühungen festzulegen und wichtige Kennzahlen zu definieren. 

FactoryTalk Energy Manager basiert auf FactoryTalk® DataMosaix™, einer industrial DataOps-Lösung, die für den standortübergreifenden, unternehmensweiten Zugriff entwickelt wurde. Die Lösung bietet flexible und skalierbare Tools, um die Datenverwendbarkeit durch Fachexperten und Analysten zu beschleunigen. Hersteller können nun fundierte Entscheidungen auf der Grundlage ihres Energieverbrauchs treffen, indem sie kontrollierten Zugriff auf relevante und kontextualisierte Daten haben, und ihre Umweltziele erreichen.

Grafik zur Kontextualisierung von FactoryTalk® DataMosaix™-Daten
FactoryTalk Energy Manager Application
Arbeiter mit Schutzhelm
FactoryTalk Energy Manager Application
A scalable approach to energy monitoring to help increase efficiency, identify opportunities for energy reduction, and accelerate digital transformation.
Weitere Informationen

Optimieren Sie den Energieverbrauch und erreichen Sie ESG-Ziele mit einem Energiemanagementsystem

Unsere Strategie basiert auf ESG-Standards und bleibt darauf ausgerichtet, drei Ergebnisse für Hersteller zu erzielen: nachhaltige Kunden, nachhaltige Unternehmen und nachhaltige Gemeinschaften. Energiemanagementsysteme sind ein integrierter Bestandteil des Übergangs unseres Landes zur weit verbreiteten Elektrifizierung und Dekarbonisierung.

Die FactoryTalk® Energy Manager™ Branchenlösung hilft Kunden, Daten (Energie-, Wasser- und Produktionsdaten) aus verschiedenen Datenquellen zu verbinden und stellt ihnen die entsprechenden Funktionen zur Verfügung, um Verbrauch, Nachfrage, Intensität, Kosten und Emissionen zu überwachen und zu analysieren. Das System hilft, Anlagen zu vergleichen, liefert Einblicke in Einsparungen und Grundlast sowie eine Prognose wichtiger KPIs. Kunden können Energieverbrauchsdaten auch mit Produktionsdaten kontextualisieren, intelligente Energiebewertungen durchführen und Daten- oder Anlagenkorrelationen ausführen, um Ineffizienzen oder Anomalien zu identifizieren. 

Illustration der FactoryTalk® Energy Manager™ Marketecture

Wir befähigen Kunden, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem wir Technologie nutzen, um innovative Wege zur Abfallreduzierung und zur Steigerung der Betriebs- und Ressourceneffizienz über Wertschöpfungsketten hinweg zu schaffen.

Eine industrielle Energiemanagementlösung, die auf einer industrial DataOps Plattform basiert, nutzt Erkenntnisse und optimiert den Energieverbrauch mit kontextualisierter Analyse, um Herstellern die Senkung der Energiekosten zu ermöglichen. Durch das Verständnis des Energieverbrauchs und die Identifizierung von Bereichen für Einsparungen können Hersteller Nachhaltigkeitsziele durch Effizienzsteigerung und Konformität mit Vorschriften erreichen.

Erfahren Sie mehr über FactoryTalk® Energy Manager™ unter FactoryTalk® Energy Manager™ Application, und über unsere Sustainability Priorities und unsere Sustainability Solutions.

Lesen Sie den Rockwell Automation 2023 Sustainability Report

 

[1]McKinsey & Company Global Energy Perspective 2022

Veröffentlicht 1. Februar 2024

Themen: Nachhaltigkeit Industrielles Energiemanagement

Frank Schirra
Frank Schirra
Business Manager, Sustainability Solutions, Software & Control - Rockwell Automation
Frank Schirra, who is based in Switzerland, has over 29 years of extensive work experience in the factory and process automation industries. In his current role, he is responsible for the Rockwell Automation sustainability solutions that help customers on their net-zero journey.
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Nachhaltige Produktion zur Realität machen
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: