Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Superkräfte für Menschen mit neuer Technologie

Erfahren Sie, wie Hersteller Technologie einsetzen, um die Belegschaft zu ergänzen und zu verstärken

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Zwei Mitarbeiter in den Industriebetrieben arbeiten zusammen und schauen auf einen Bildschirm

Fachkräftemangel ist ein Wachstumshindernis. So kann Smart Manufacturing Ihnen helfen, diese Hürde zu überwinden.

Der anhaltende Fachkräftemangel zwingt Hersteller dazu, nach Möglichkeiten zu suchen, die Belegschaft zu ergänzen und zu verstärken.

Im 9. jährlichen State of Smart Manufacturing Report von Rockwell Automation nannten Hersteller erneut den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften als Hauptgrund dafür, dass sie Schwierigkeiten haben werden, die Konkurrenz zu übertreffen. Auch die Frage, wie neue Technologie eingesetzt und integriert werden kann, bleibt ein wichtiges Anliegen, was die Bedeutung der Beziehung zwischen Mensch und Technologie für die Erzielung von Ergebnissen unterstreicht.

Neue Technologie kann den Arbeitskräftemangel beheben

Die Schwere des heutigen globalen Arbeitermangels und der Qualifikationslücke verschärft das Problem, qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen, zu verwalten und zu halten.

Da Hersteller nach schrittweisen Effizienzsteigerungen suchen, werden Investitionen in Technologie zur Priorität. Anstatt Arbeitskräfte zu ersetzen, wurden Investitionen in neue Technologie und neue und neue Technologie wie GenAI [Link zu Story 1], Robotik, autonome mobile Roboter (AMRs), Automated Guided Vehicles (AGVs) und wearable in der Umfrage als wichtige Investitionsmöglichkeiten eingestuft, um Qualifikationslücken zu schließen und Anstrengungen zu verstärken.

Durch den verstärkten Einsatz von Technologie für die intelligente Fertigung planen Unternehmen, ihre Mitarbeiter mit Technologie auszustatten:

  • 94 % erwarten, dass sie ihre Belegschaft durch die Einführung von Technologie für die intelligente Fertigung halten oder vergrößern können, und
  • 81 % planen, bis Ende 2024 wearable einzusetzen.

Investitionen fördern langfristige Unternehmensresilienz

Für viele Hersteller ergänzt die Einführung von Technologie für die intelligente Fertigung die Belegschaft, verringert Fehler, beschleunigt die Wertschöpfung und verbessert die Qualität.

Ein Drittel der Befragten wählte bei der Frage nach Investitionen in Technologie „Notfall/sofortiger Bedarf aufgrund defekter, nicht betriebsbereiter Technologie“, was die globale Veralterung unterstreicht, mit der Organisationen im Jahr 2024 konfrontiert sind. Investitionen in Technologie sind eine Möglichkeit, Veralterung zu begegnen, während gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert und die Unternehmensresilienz für die Zukunft aufgebaut wird.

Die neue Technologie von heute wird morgen zur Voraussetzung, und Organisationen, die zu den frühen Anwendern gehören, werden für den zukünftigen Erfolg aufgestellt sein.

Den vollständigen Report erhalten

Der State of Smart Manufacturing Report zeigt Optimismus, da fortschrittliche Industriebetriebe-Technologie Ergebnisse liefert, die angesichts sich verändernder wirtschaftlicher Bedingungen, Arbeitermangel und Qualifikationslücken Hoffnung machen. Der Report untersucht neue Technologie wie GenAI und ihr Potenzial, die größten Herausforderungen der Fertigung im Jahr 2024 zu bewältigen.

Jetzt herunterladen
State of Smart Manufacturing Report
3D-Rendering, abstrakter Hintergrund mit pink-blauen Neonlinien, die im ultravioletten Licht leuchten, und Bokeh-Lichtern. Konzept der Datenübertragung. Digitales futuristisches Hintergrundbild
Bericht
Bericht
State of Smart Manufacturing Report
Download this free report for the latest research about how leading manufacturers are harnessing smart manufacturing technology and how you can too.
Jetzt herunterladen

Veröffentlicht 22. Mai 2024


Anthony Murphy
Anthony Murphy
VP and Head of Product Management at Rockwell Automation
Anthony is responsible for Plex's core customer facing products such as ERP, MES, and QMS. He has worked in manufacturing, holding a variety of roles. He has a deep passion for manufacturing and Plex's customers, engaging with them to solve key problems and deliver competitive advantages.
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Superkräfte für Menschen mit neuer Technologie
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: