Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Sparen Sie, wenn Sie einen Frequenzumrichter mit synchronen Fähigkeiten verwenden

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Zwei Arbeiter mit Laptop im Kraftwerk

Die Kosteneinsparungen setzen sich fort, wenn Sie einen Frequenzumrichter mit synchroner Überbrückung und Übertragungsfunktionen verwenden. Er kann dazu beitragen, die anfänglichen Investitionskosten sowie die langfristigen Energieverbrauchs- und Wartungskosten in verschiedenen Motorsteuerungsanwendungen zu senken. Und neben den Kosteneinsparungen kann der Frequenzumrichter Ihnen helfen, die Effizienz zu steigern und eine flexiblere Prozesssteuerung zu erreichen.

Ein Frequenzumrichter mit synchronen Fähigkeiten ermöglicht es Ihnen, einen motor kontinuierlich mit variabler Drehzahlregelung zu betreiben oder mehrere motoren zu starten und zu synchronisieren. Er gibt Ihnen auch die Möglichkeit, große motoren mit einem Softstart zu starten.

Nehmen Sie sich also die Zeit, um zu sehen, ob der Frequenzumrichter für Ihren Betrieb geeignet ist. Er könnte Ihnen die Gunst aller einbringen, von den Technikern im Fertigungsbereich, die weniger Teile warten müssen, bis hin zum CFO, der die Energieverbrauchskosten in der Produktion senken möchte.

Betrieb eines Motors

In dieser Anwendung betreibt der Frequenzumrichter den motor kontinuierlich mit variabler Drehzahlregelung und kann den motor bei Bedarf auf die Bypass-Quelle umschalten.

Diese Anwendung kann die Gesamtsystemeffizienz steigern, um Energieverbrauch zu erzielen. Und sie kann weitere Kosteneinsparung ermöglichen, indem sie die Nutzung oder Wartung bestimmter Geräte überflüssig macht oder nicht mehr erfordert.

In Lüfteranwendungen können zum Beispiel Drosselklappen entfernt oder offen gelassen werden, da sie nicht mehr erforderlich sind, um variable Luftströmung zu erhalten. Und bei Pumpen können Ventile offen gelassen werden, da sie nicht mehr für die Flusssteuerung erforderlich sind.

Betrieb mehrerer motoren

Hier kann ein Frequenzumrichter mehrere motoren starten und synchronisieren. Dadurch können Sie Ihren Volllaststrom und Ihren Energieverbrauch senken und Ihren Prozess optimieren.

Die Anzahl der motoren, die betrieben werden können, ist durch externe Faktoren begrenzt, wie bus-Kapazität und Verkabelungsbeschränkungen. In einigen Fällen wurde die Anwendung der synchronen Übertragung jedoch erfolgreich auf ein System mit bis zu 10 motoren angewandt.

Bei einer Anwendung mit mehreren motoren gibt es zwei mögliche Optionen. Erstens können alle motoren die gleiche Leistungsbereich aufweisen. Zweitens kann eine Bandbreite an motor Leistungsbereich vorliegen. In diesem zweiten Szenario muss das Antriebssystem für den Leistungsbereich des größten motors ausgelegt sein, aber auch den kleinsten motor steuern können.

Soft-Start-Anwendung

Diese Anwendung dient zum Starten von motoren, zum Beschleunigen auf die volle Drehzahl und zum Umschalten auf die Bypass-Quelle.

Der Frequenzumrichter ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Daher kann die Strombelastbarkeit des Frequenzumrichters verringert werden, um die Anforderung für den Anlauf der Last zu erfüllen. Der Frequenzumrichter ist nicht für den motor Leistungsbereich ausgelegt, sondern nur für die Anforderung des Anlaufleistungsbereichs.

Bereit, fertig, sparen

Um mehr darüber zu erfahren, wie Frequenzumrichter mit synchroner Übertragung und Bypass-Funktionen Ihr budget schonen und Ihre Motorsteuerung optimieren können, besuchen Sie unsere website.

Dieser Beitrag wurde gemeinsam mit Gary Bankay verfasst.

Veröffentlicht 3. Juli 2019


Brad Bugiardini
Brad Bugiardini
Team Lead, PF6000 Product Management, Rockwell Automation
Brad Bugiardini is the Product Manager for the PowerFlex 6000 Medium Voltage Drive family, located in Cambridge, Ontario. Brad has been with Rockwell Automation for 10 years – all with the medium-voltage business. He holds a degree in Electrical Engineering Technology from Mohawk College in Hamilton, Ontario.
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Für Sie empfohlen

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Sparen Sie, wenn Sie einen Frequenzumrichter mit synchronen Fähigkeiten verwenden
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: