Diese Jahreszeit markiert eine der größten Sportveranstaltungen in den USA, und Millionen von Menschen schalten ein, um einer jährlichen Tradition zu folgen: dem Tailgating und dem Zuschauen, wie American-Football-Teams um die Meisterschaft, den Super Bowl, spielen. Unabhängig vom Ausgang des Spiels können Sie sich auf eines verlassen: Es wird kein schneebedecktes Spielfeld geben, und auch keinen Regen, wie sich viele alte Hasen vielleicht erinnern, wenn sie Spiele aus vergangenen Jahren sehen. Warum? Kuppeln. Und selbst diese Veranstaltungsorte verändern sich, im Gegensatz zu denen der Vergangenheit. Die heutigen Stadien beginnen, fortschrittliche Technologien wie einziehbare Dächer zu integrieren, während andere einziehbare Spielfelder haben, die nach draußen in die Sonne gerollt werden können, wie das State Farm Stadium in Arizona.
Die Technologie, die in den neuesten Stadionentwürfen steckt, ist ein Beweis für das Wunder der modernen Technik. Die Zukunft dieser Technologie wird von der Einführung digitaler Strategien geprägt, die eine Welt voller Möglichkeiten eröffnen – nicht nur für Sportarenen, sondern auch für zahlreiche Strukturen, die von der Vielseitigkeit profitieren können, einen Veranstaltungsort für verschiedene Zwecke umzuwandeln.
Das vernetzte Stadion
Wie hängt das mit Rockwell Automation und der digitalen Transformation zusammen? Ein perfektes Beispiel ist, wie ein Maschinenbauer, Uni-Systems Engineering Inc., Internet-der-Dinge-Lösungen in seine Projekte einführt, um die dringend benötigten Daten und Echtzeittransparenz in das komplexe Geschäft der Stadiontechnik zu bringen. Uni-Systems Engineering erhält schnell klare Echtzeittransparenz über seine Stadionanlagen und baut eine solide Grundlage für ein Programm zur vorausschauenden Wartung, indem es die Konnektivität und Datenorchestrierung der FactoryTalk® InnovationSuite ThingWorx Internet-der-Dinge-Plattform nutzt. Mit der maßgeschneiderten, vorgefertigten Funktionalität des Smart Connected Product Accelerator haben Rockwell Automation und Uni-Systems Engineering gemeinsam einen schnellen Einstieg in die dezentrale Überwachung ihrer massiven, dynamischen Sportstadionanlagen entwickelt.
„Die ThingWorx Internet-der-Dinge-Plattform ermöglicht es uns, die von unseren Systemen generierten Daten auf eine Weise zu erfassen und zu nutzen, die bisher nicht möglich war“, sagte Mark Silvera, President von Uni-Systems Engineering, Inc. „Wir erwarten, dass die Implementierung unseren Stadionbetreibern Geld spart, indem die Anzahl der Stunden reduziert wird, die für die Unterstützung der traditionellen Wartungsanforderungen dieser Kunden erforderlich sind. Darüber hinaus kann ThingWorx den Wechsel von der geplanten Ersetzung verschlissener Teile zu vorausschauenden Ersetzungen ermöglichen und so die Lebensdauer der Ausrüstung verlängern. Schließlich kann durch die Erfassung von Daten, die für die Fehlerbehebung von System- und Ausrüstungsfehlern bei diesen äußerst komplexen Systemen entscheidend sind, die Ausfallzeit, die durch solche Ereignisse verursacht wird, reduziert werden.“