In der heutigen Welt der Automatisierung und Prozesssteuerung sind Daten ein entscheidender asset. Der Zugriff auf aussagekräftige Informationen von Ihren Feldgeräten ist unerlässlich, um die Systemleistung zu optimieren und fundierte Entscheidungen zu treffen. Eine Technologie, die die Kommunikation mit intelligenten Geräten revolutioniert hat, ist das HART (Highway Addressable Remote Transducer)-Protokoll. In diesem blog-Beitrag werden wir untersuchen, wie Analog + HART I/O Ihr Automatisierungssystem verbessern kann, indem es neben der Standard-Analogsteuerung die Echtzeit-HART-Datenerfassung ermöglicht – und das alles bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit.
Das HART-Protokoll: ein universeller Standard
HART ist die führende Technologie für die Konfiguration, Überwachung und Wartung intelligenter Feldgeräte. Von den verfügbaren Optionen für die Konnektivität von Feldgeräten ist HART bei weitem die einfachste und unkomplizierteste Lösung für Installation und Wartung. Mit Millionen von Knoten, die jedes Jahr installiert werden, ist Ihre Wahl der HART-I/O-Module eine ausgezeichnete Entscheidung.
Analog + HART I/O: Optimierung der Systemleistung
Analog + HART I/O-Module sind so konzipiert, dass sie die Leistung Ihres Systems maximieren, indem sie die Datenerfassung von HART-Echtzeitdaten nahtlos mit der Standard-Datenerfassung und -steuerung analoger Signale integrieren. Diese leistungsstarke Kombination ist nicht nur äußerst effektiv, sondern auch wirtschaftlich, was sie zu einer idealen Wahl für Prozessanwendungen macht, bei denen Flexibilität und Wirtschaftlichkeit von größter Bedeutung sind.
Eine der herausragenden Eigenschaften von Analog + HART I/O ist die Fähigkeit, erweiterte Gerätediagnose bereitzustellen. Diese Module ergänzen Ihre Steuerungsstrategie, indem sie Bediener umgehend auf Gerätefehlfunktionen aufmerksam machen. Mit benutzerwählbaren Funktionen wie Bereichstypen, Prozessalarmen, Zeitstempeln und Filterfrequenzen ist Analog + HART I/O flexibel und gleichzeitig auf Wirtschaftlichkeit bedacht. Darüber hinaus können die erfassten Daten die Grundlage für das asset management Ihrer Anlagen bilden.
Nahtlose Integration mit Asset Management Software
Effizientes Gerätemanagement kann mit der Integration von asset management Software in Ihr Steuerungssystem beginnen. Sie haben zwei Optionen für diese Integration:
1. FDT/DTM-Framework: Wenn Ihre asset management Anwendung das FDT/DTM-Framework unterstützt, können Sie die Spectrum Controls DTM-Bibliothek nutzen, um auf intelligente Geräte zuzugreifen, die an unsere HART-fähigen I/O-Module angeschlossen sind. Diese DTMs stehen zusammen mit Installationsanleitungen zum herunterladen auf www.spectrumcontrols.com zur Verfügung.
2. CONNECTS Application Software: Für Anwendungen, die FDT nicht unterstützen, bietet Spectrum Controls die CONNECTS application software an. CONNECTS fungiert als Vermittler zwischen der asset management Anwendung und dem HART I/O auf ControlLogix®, CompactLogix™, Flex und POINT I,O™ und sorgt durch nahtlose Übersetzung von Befehlen für eine reibungslose Kommunikation.
Vorteile von Spectrum Controls HART I/O
Die Integration von Spectrum Controls HART I/O in Ihr Automatisierungssystem bietet zahlreiche Vorteile:
1. Optimierte Inbetriebnahme: Überprüfen und dokumentieren Sie die Konfiguration und Kalibrierung des Geräts effizient, um die Integrität der Verdrahtung und die Funktionalität des Regelkreises sicherzustellen – alles von einem zentralen Standort aus.
2. Verbesserter Betrieb: Greifen Sie auf multivariable Instrumente zu und erhöhen Sie die Menge der Ihnen zur Verfügung stehenden Echtzeitdaten erheblich. Ein Massendurchflussmesser kann zum Beispiel mehrere Parameter messen, und Analog + HART I/O kann all diese Echtzeitdaten erfassen. Für Ventile liefert es Echtzeitdaten zur Ventilposition, zum Zykluszähler und zum Status, ohne dass eine zusätzliche Verdrahtung erforderlich ist.
3. Proaktive Wartung: Ein integriertes Netzwerk optimiert die Planung und verringert Ausfallzeiten. Elektronische System-Backups ermöglichen eine schnelle Wiederherstellung im Falle eines Ausfalls, und historische Daten helfen dabei, Trends zu erkennen und die Zuverlässigkeit von Instrumenten zu beurteilen.
Hauptmerkmale von Analog + HART I/O
Sehen wir uns nun die Angebote von Spectrum Controls für zwei der I/O-Plattformen von Rockwell Automation® genauer an:
1734 POINT I,O™ Analog+HART input/output Modules:
- Ideal für Prozessanwendungen.
- Nutzt die Leistungsfähigkeit vorhandener HART-Feldgeräte.
- Stellt Standard-Analogdaten bereit und ermöglicht gleichzeitig bidirektionale HART Kommunikation.
- DTM- und CONNECTS-Unterstützung für die Schnittstelle mit asset management Software.
1769 CompactLogix™ Isolated Analog+HART input/output Modules:
- Vier Kanäle mit Kanal-zu-Kanal-isoliertem Analog+HART-Eingang/Ausgang.
- Stellt Echtzeit-Analog- und HART-Daten ohne zusätzliche Verdrahtung zur Verfügung.
- Vollständige Kanal-zu-Kanal-Isolierung.
- Kompatibel mit CompactLogix™ und MicroLogix™ 1500.
Gemeinsam besser
Als 30-jähriger Rockwell Automation® Technology Partner haben wir eine Vielzahl von Produkten entwickelt, die mit vielen ihrer Produkte kompatibel sind. Neben Analog + HART I/O bietet Spectrum Controls I/O-Lösungen auf zehn Rockwell Automation® Plattformen an, darunter 15 Module für Micro800™ und zwei Module für das neue Compact 5000™ I/O-System. Diese Produkte sind darauf ausgelegt, den unterschiedlichsten Automatisierungsanforderungen gerecht zu werden und bieten Flexibilität und Effizienz, um verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Nutzen Sie die Vorteile der HART-Instrumentenintegration
Analog + HART I/O ist ein echter Wendepunkt in der Welt der Automatisierung und Prozesssteuerung. Durch die nahtlose Kombination von Echtzeit-Datenerfassung und analoger Steuerung eröffnen sich neue Möglichkeiten für verbesserte Gerätediagnose und effiziente Systemleistung. Mit der breiten Palette an I/O-Produkten von Spectrum Controls haben Sie Zugang zu einer Vielzahl von Modulen, um Ihre Automatisierungsprozesse zu optimieren. Nutzen Sie die Vorteile der HART-Instrumentenintegration und heben Sie Ihr Automatisierungssystem mit Spectrum Controls auf ein neues Niveau.
Veröffentlicht 6. Oktober 2023