Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Sie haben also etwas in der Schulung gelernt? Erwerben Sie die Zertifizierung als Beweis

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Sie haben also etwas in der Schulung gelernt? Erwerben Sie die Zertifizierung als Beweis hero image

Wir haben die Statistiken von Deloitte, ManpowerGroup und dem Manufacturing Institute gehört:

  • Fast ein Viertel der heutigen Arbeitskräfte in der Fertigung wird innerhalb eines Jahrzehnts in den Ruhestand gehen
  • 5 MILLIONEN Arbeitsplätze könnten unbesetzt bleiben
  • Fast 8 von 10 Führungskräften in der Fertigung glauben, dass die Qualifikationslücke die Fähigkeit, die Produktion zu modernisieren und zu verbessern, beeinträchtigen wird

Wie können Sie also dieser Prognose zuvorkommen?

Nehmen Sie am webinar "Grow Confidence in the Workplace" am Dienstag, 20. März 2018, von 13:00 bis 14:00 Uhr CT teil.

Um auf dem zunehmend wettbewerbsorientierten Arbeitsmarkt bestehen zu können oder um in Ihrer aktuellen Rolle voranzukommen, müssen Sie Ihre Automatisierungsfähigkeiten durch validierte und zertifizierte Schulungsprogramme erweitern.

Zertifizierungen sind in der IT-Welt seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil. Branchenführer wie Microsoft und Cisco bieten Zertifizierungsstufen an, die eng an bestimmte Berufsrollen oder Karrierestufen angepasst sind. Hunderttausende von Fachleuten haben diese Validierungen für ihre Schulung erworben.

Dieser Trend zu Zertifizierungen breitet sich nun auch im Bereich der industriellen Automatisierung aus. Schulung ist ein wichtiger Bestandteil jeder Tätigkeit, aber wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter Experten für eine bestimmte Software, Hardware, Sicherheit oder Infrastruktur sind, kann dies jeder Organisation helfen, die richtigen Mitarbeiter einzusetzen und sich auf die Produktivität zu konzentrieren.

Aber warum muss es ein Zertifizierungsprogramm sein?

Speziell entwickelte Kurse können den Wert Ihrer Mitarbeiter steigern, indem sie Fähigkeiten vermitteln, die über die von nicht zertifizierten Mitarbeitern hinausgehen, und die Chancen auf Einstellung oder Aufstieg verbessern.

Schließen Sie Qualifikationslücken, stärken Sie die Kompetenz der Mitarbeitenden und maximieren Sie die Produktivität. Sehen Sie, was Rockwell Automation zu bieten hat.

Organisationen, die ihre Mitarbeiterschulung unterstützen, verzeichnen in der Regel eine höhere Arbeitszufriedenheit. Und Zertifikate oder Zertifizierungen können das Vertrauen und die Gewissheit erhöhen, dass die Entwicklung und Bereitstellung Ihrer Anwendung gültig und angemessen ist.

Wenn Sie nach Schulungskursen suchen, sollten Sie prüfen, ob das Unternehmen, das die Schulung anbietet, einen Weg zu einem Zertifikat oder einer Zertifizierung anbietet.

In der Regel ist eine Prüfung erforderlich, um das Zertifikat oder die Zertifizierung zu erlangen, und es gibt Anforderungen für die Aufrechterhaltung des Zertifikats oder der Zertifizierung.

Suchen Sie nach Programmen, die von Anfänger- bis zu fortgeschrittenen Zertifikaten und Zertifizierungen führen können. Und suchen Sie nach einem Unternehmen, das Experte auf dem Gebiet oder Thema der Schulung ist.

Wenn es darum geht, die Bedürfnisse der zukünftigen Belegschaft zu erfüllen, sollten Sie darauf vorbereitet sein, „zu zeigen, was Sie wissen“, und mit den richtigen Schulungsprogrammen wird dies sehr einfach sein.

Veröffentlicht 16. Februar 2018


Brian Fortney
Brian Fortney
Global Portfolio Lead, Rockwell Automation
Brian is Global Portfolio Lead for the Rockwell Automation Services Business. In this role, Brian is responsible for the global strategy and performance of our customer training activities.
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Sie haben also etwas in der Schulung gelernt? Erwerben Sie die Zertifizierung als Nachweis
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: