Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Intelligentere Öl und Gas-Operationen beginnen mit hochwertigen Daten

Digitale Ölfeldtechnologien benötigen zeitnahe, genaue und aussagekräftige Informationen, bevor sie die Produktion transformieren und verbessern können

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Intelligentere Öl und Gas-Operationen beginnen mit hochwertigen Daten hero image

Öl- und Gasproduzenten beschleunigen die Einführung digitaler Technologien, um effizienter, produktiver und sicherer zu werden. Doch wie wir in unserem eBook "How to unlock the potential of digital transformation in Öl und Gas" dargelegt haben, können die Technologien nur dann erfolgreich sein, wenn sie eine wichtige Zutat haben: qualitativ hochwertige Daten.

Ein Unternehmen hat beispielsweise viel Geld in Analyse-Software für vorausschauende Analysen investiert, die dann aber ungenutzt blieb. Das Problem? Die Mitarbeiter waren von zu vielen Benachrichtigungen überfordert. Außerdem vertrauten sie den Vorhersagen der Software nicht, sodass sie die Erkenntnisse nicht nutzten.

Dies sind die Herausforderungen, die durch schlechte, unvollständige oder schlecht verwaltete Daten und Technologie entstehen. Deshalb brauchen Sie ein System, das die richtigen Daten zur richtigen Zeit und aus den richtigen Quellen erfasst und sie dann in zuverlässige und nützliche Informationen für bessere Entscheidungen umwandelt.

Nur dann können Ihre digitalen Technologien – und die Mitarbeiter, die auf sie angewiesen sind – effektiv sein.

Umstieg auf ein Datenökosystem

Öl- und Gasbetriebe basieren auf einer komplexen Mischung aus unterschiedlichen Anlagen, die nicht für die Kommunikation untereinander ausgelegt sind. Damit Ihre digitalen Initiativen funktionieren, müssen Sie diese Anlagen jedoch miteinander verbinden, um ihre Daten zu kombinieren und zu kontextualisieren.

Dies ist eine Herausforderung, die ein großes Öl- und Gasunternehmen zu lösen versucht. Die Feldanlagen des Unternehmens produzieren eine beträchtliche Menge an kritischen Daten, aber die Konnektivität ist aufgrund veralteter Kommunikation und Datenformate eine Herausforderung. Dies führt zu Lücken und fehlender Konsistenz in den gespeicherten Informationen. Nun implementiert das Unternehmen ein System, das Technologien wie edge-Computer und IIoT-Kommunikation nutzt, um die Daten zu erfassen und zu übertragen. Sobald das System die Daten verarbeitet und kontextualisiert hat, werden sie an die hunderten von Ingenieuren weltweit weitergeleitet, die die digitalen Anwendungen des Unternehmens nutzen können, um Erkenntnisse zu gewinnen, die zur Verbesserung des Betriebs beitragen.

Mit den richtigen Lösungen kann Ihr System die durch Ihre unterschiedlichen Anlagen entstandenen Dateninseln zu einem einzigen Ökosystem zusammenführen. So können Sie Ströme aussagekräftiger Informationen erstellen, die von Mitarbeitern überall genutzt werden können, egal ob sie im Außendienst oder in den Unternehmensbüros tätig sind.

Heute können edge-Computer und Analyse-Software Ihnen dabei helfen, Daten zusammenzuführen, zu verarbeiten und Ergebnisse zu erzielen, um zu sehen, wie Ihr Ökosystem oder Ihre Anlagen im Feld funktionieren. Und intelligente Geräte, die über eine EtherNet,IP-Netzwerkarchitektur verbunden sind, können Ihnen eine effiziente Möglichkeit bieten, Algorithmen oder aktualisierte Steuerungen zurück an Ihre Anlagen zu senden, um zu ändern, wie Sie sie steuern.

Erstellung von Qualitätsdaten

Der Zugriff auf Daten ist eine Herausforderung. Die Gewährleistung ihrer Nützlichkeit ist eine andere.

Die verteilte Natur von Öl- und Gasbetrieben führt oft zu Kommunikation mit unterschiedlichen Zuverlässigkeitsstufen. Dies kann dazu führen, dass einige Daten zeitnaher und genauer sind als andere. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, können edge-Computing und industrielle Internet der Dinge-Kommunikation Daten puffern, bis sie gesendet werden können.

Außerdem verwenden einige Öl- und Gasbetriebe nur protokollierte Daten mit Zeitstempeln. Ihr System sollte jedoch auch Ereignisdaten erfassen. So können Sie kritische Ereignisse erfassen und identifizieren und in Ihre Software-Anwendungen integrieren, um sie besser verwalten zu können.

Erste Schritte

Bevor Sie Ihr System entwerfen oder implementieren, sollten Sie Ihre aktuelle Produktionsinfrastruktur bewerten. So können Sie eventuelle Daten- und Technologielücken erkennen, die Sie schließen müssen.

Ihr System sollte Technologien mit offener Architektur verwenden. Diese ermöglichen Ihnen nicht nur eine einfachere Verbindung zu den Systemen Ihres Hauptanbieters für Automatisierung, sondern auch zu allen Drittanbietersystemen, die Sie jetzt oder in Zukunft verwenden.

Sicherheit ist ebenfalls von größter Bedeutung. Ihr System sollte einen sicheren Weg von der Erfassung der Ursprungsdaten bis zur Bereitstellung der Informationen für die Mitarbeiter unterstützen.

Denken Sie schließlich daran, dass Sie Ihr System nicht auf einmal implementieren müssen. Sie können klein anfangen, mit einem einzigen Projekt, und Ihr System ausbauen, sobald Sie eine Kapitalrendite erzielen.

Ein Öl- und Gasproduzent hat zum Beispiel eine SPS- und HMI-Lösung von Rockwell Automation an einem seiner Mehrfachbohrpads eingesetzt, um den Einsatz von artificial lift-Systemen zu unterstützen und den Arbeitern zu helfen, eine übermäßige chemische Injektion in die Bohrlöcher zu vermeiden, was dem Unternehmen Geld spart. Dies war durch einen architektonischen Paradigmenwechsel möglich, bei dem alle Anwendungen für die Optimierung und Produktionsverarbeitung der Bohrlöcher über einen einzigen Prozessor laufen. Die Verfügbarkeit aller Daten an einem Ort und deren Bereitstellung für die Prozessingenieure in Echtzeit half ihnen, das Problem der chemischen Injektion schnell zu erkennen. Das System hat den Arbeitern auch geholfen, zu sehen, wo sie sich im Optimierungszyklus der Bohrlöcher befinden, damit sie in jeder Phase bessere Entscheidungen treffen können. Und es hat die Sicherheit erhöht, indem es das Risiko verringerte, dass Fehler unentdeckt bleiben.

Jetzt will das Unternehmen die Technologie auf andere große Mehrfachbohrpad-Betriebe ausweiten und sie von Anfang an auf neuen Pads einsetzen.

Ein weiteres Beispiel: Ein großes nationales Ölunternehmen hat eine digitale Transformationsstrategie für eines seiner Ölfelder eingeführt. Von Anfang an arbeitete dieses Unternehmen mit Rockwell Automation zusammen, um die richtigen digitalen Technologien auszuwählen und einzusetzen, um qualitativ hochwertige Daten zeitnah und sicher zu erhalten.

Das Ergebnis: Workflows und Analyse-Anwendungen, die mit Qualitätsdaten arbeiten, halfen dem Unternehmen, die richtigen betrieblichen Entscheidungen zu treffen – was zu einer Steigerung der Produktion um mehr als 2 % innerhalb eines Jahres führte. Dieses Unternehmen arbeitet nun daran, diese Technologie auf alle seine Ölproduktionsbetriebe auszuweiten.

Vermeiden einer Überholung

Wissensbasierte Betriebsabläufe sind ein Ziel vieler Öl- und Gasproduzenten. Doch der Weg dorthin kann durch das Fehlen qualitativ hochwertiger, genauer und zeitnaher Daten erschwert werden.

Die gute Nachricht ist, dass Sie keine Zeit und kein Geld in eine Rip-and-Replace-Strategie investieren müssen, die neue Technologien in Ihren gesamten Betrieb implementiert. Alles, was Sie brauchen, ist das richtige System, das Ihre Vielzahl von Anlagen – sowohl alte als auch neue – verbinden und deren Daten kombinieren kann. Dann können Sie die Kraft der digitalen Transformationsstrategie in Ihren Ölfeldern, Pipelines oder Verarbeitungsanlagen entfesseln.

Veröffentlicht 3. April 2020

Themen: Öl und Gas

Emmanuel Guilhamon
Emmanuel Guilhamon
EMEA Director Process Industries, Rockwell Automation
Kontakt:
EmailEmail
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfehlungen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Intelligentere Öl und Gas-Operationen beginnen mit hochwertigen Daten
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: