Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Intelligente Betriebsabläufe: Verbesserungen im Fertigungsbereich, die die Wettbewerbsfähigkeit steigern

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Intelligente Betriebsabläufe: Verbesserungen im Fertigungsbereich, die die Wettbewerbsfähigkeit steigern hero image

Intelligente Fertigung ist wenig wert, wenn sie nicht zu einer besseren Fertigung führt.

Es gibt einen regelrechten Hype um die potenziellen Gewinne, die das Internet der Dinge (Internet der Dinge), intelligente Geräte, integrierte Intelligenz usw. versprechen. Aber wenn die Produktion durch Upgrades nicht verbessert werden kann, was ist dann der Sinn dahinter?

Eine aktuelle Studie zum Internet der Dinge zeigt, dass die drei wichtigsten Ziele für die Integration intelligenter Geräte und integrierter Intelligenz in Anlagen und Prozesse die Verbesserung von Qualität, Kosten und Geschwindigkeit sind.

All dies ist möglich, erfordert jedoch einen Plan – eine roadmap –, der festlegt, warum, wo, was und wie ein Unternehmen automatisieren sollte. Ohne eine Strategie werden intelligentere Geräte einfach mehr Daten erfassen und weitergeben – was die Manager überfordern und möglicherweise sogar die betriebliche Leistung beeinträchtigen kann.

Wie können Sie also mit einer Modernisierung beginnen, die integrierte Intelligenz einbettet und eine Kapitalrendite liefert? Konzentrieren Sie sich auf Produktionsziele:

  • Produktivität steigern: Identifizieren Sie Produktionslinien und -zellen, in denen intelligentere Ausrüstung jidoka (Automatisierung mit menschlicher Intelligenz) ermöglicht und die Anzahl der für Aufgaben (z. B. Be- und Entladen) benötigten Bediener reduziert, damit diese anderweitig eingesetzt werden können. Suchen Sie auch nach Linien und Zellen, die von Zuverlässigkeitsproblemen geplagt sind, bei denen selbstüberwachende Ausrüstung Ausfallzeiten verhindern könnte.
  • Kosten senken: Die meisten Unternehmen haben Schwierigkeiten, die Fertigungskosten zu kontrollieren. Tatsächlich konnten nur 35 Prozent der Unternehmen die Fertigungskosten pro Einheit in den letzten drei Jahren senken. Erfahren Sie, wie intelligente Maschinen Energiekosten senken, Ausschuss und Nacharbeit minimieren (geringere Arbeit und Materialkosten) und die Zykluszeiten verkürzen können (geringere Arbeitsstunden/Überstunden).
  • Schützen Sie Anlagen und Netzwerke: Cyber-Bedrohungen müssen nicht über die Unternehmenszentrale in Ihr Unternehmen eindringen. Immer häufiger sind Maschinen im Fertigungsbereich Ziel von Cyber-Bedrohungen – und bieten Hackern einen Hintertürzugang zu den unternehmenseigenen IT-Netzwerken. Führen Sie ein Sicherheitsaudit der aktuellen Ausrüstung durch, um Schwachstellen zu identifizieren, die Finanzdokumente, firmeneigene Daten und Kundendaten gefährden könnten.
  • Fertigungsleistung verbessern: Wo im Fertigungsbereich können Sie wiederkehrende Qualitätsprobleme erkennen? Intelligente Maschinen können Qualitätsprobleme verhindern oder Fehler bevor sie Ihre Kunden erreichen, erkennen. Noch wichtiger: Wo im Fertigungsbereich gibt es Sicherheitsprobleme? Intelligente Ausrüstung steigert nicht nur die Produktivität – sie rettet auch Leben.

Werden Sie intelligenter. Werden Sie besser. Erfahren Sie mehr über The Connected Enterprise®.

Veröffentlicht 27. Juni 2016


Beth Parkinson
Beth Parkinson
Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Smart Operations: Verbesserungen im Fertigungsbereich, die die Wettbewerbsfähigkeit steigern
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: