Empfohlen für Sie
Ein digitales Unternehmen vernetzt Anlagen, Systeme und Prozesse in der gesamten Organisation.
Um die digitale Transformation voll auszuschöpfen, ist es erforderlich, eine Möglichkeit zu visualisieren, wie diese Komponenten zusammenwirken, wenn Daten durch Ihr industrielles Ökosystem fließen. Zwei digitale Grundlagen machen dies in einem The Connected Enterprise möglich.
Digital Twin
Die digitale Darstellung der Maschinen, Steuerungen, Prozesse, Workflows und Systeme eines Unternehmens ermöglicht erfahrungsbasiertes Lernen und virtuelle Verbesserungsversuche, ohne die Risiken, die mit Aktivitäten in der physischen Welt verbunden sind.
Dies beginnt bereits während der Produktentwicklung, da die Konfigurationen der Produktionsmaschinen digital getestet werden, bevor das physische Asset überhaupt existiert – was kostenintensive Neugestaltungen von Ausrüstung, sogar von Prototypen, reduziert oder eliminiert.
In einer Anlage lernen Manager, Arbeiter und Wartungspersonal, wie sie die Ausrüstung mithilfe der digitalen Darstellung sicher bedienen und warten können, noch bevor die Maschine eintrifft.
Sie untersuchen auch, wie Maschinen- und Prozessprobleme diagnostiziert und gelöst werden können und wie schnelle Umrüstungen für eine verbesserte Betriebszeit und Produktivität durchgeführt werden können. Der Digital Twin kann auch verwendet werden, um wirtschaftliche Linieninbetriebnahmen zu bestimmen und für Ablaufsteuerung und Planung komplexer Produktmischungen und -volumina.
Nach der Installation der Live-Ausrüstung kann der Digital Twin Datenströme von eingebetteten intelligenten Geräten und Steuerungen erfassen und so Einblicke zur Verbesserung von Workflows und Rentabilität bieten.
digital thread
Ein digital thread bietet eine virtuelle Darstellung, wie Daten innerhalb eines Unternehmens fließen. Er bietet eine detaillierte Perspektive auf Betriebsinformationen, die es den Mitarbeitenden ermöglicht, Datenflüsse über Prozesse hinweg zu analysieren – und innerhalb der Informationshierarchie (z. B. Linie, Ausrüstung, sensor) zu ermitteln, was im The Connected Enterprise geschieht und funktioniert und was nicht.
Die Ergänzung von MES- und ERP-Funktionen durch die Analyse des digital thread kann das Management über die gesamte Lieferkette hinweg verbessern, einschließlich der Bereitstellung von Arbeitsanweisungen für Bediener, der Qualitätskontrollproben und des Auslösens der Nachbestellung von Komponenten und Materialien bei den Lieferanten.
Der digital thread dokumentiert auch Maßnahmen und Ereignisse für die Konformität mit Vorschriften (z. B. in der Pharma-, Luft- und Raumfahrt- und Automobilindustrie) und/oder hochdetaillierte Kundenspezifikationen.
Die digitale Spiegelung Ihrer Anlage und des Informationsflusses kann wichtige Erkenntnisse für ein besseres tägliches Management liefern. Doch der nächste Schritt – die Nutzung dieser digitalen Darstellungen mit big data, maschinellem Lernen und Künstlicher Intelligenz – kann noch tiefgreifendere Verbesserungen bringen.
Sind Sie bereit, Ihre Entscheidungsfindung zu digitalisieren?
Veröffentlicht 25. Mai 2018