Zugriff und Verantwortlichkeit im Fertigungssektor waren noch nie so wichtig wie heute. Da die Zahl der Cyberangriffe auf Hersteller in den letzten zwei Jahren um 300 %1 gestiegen ist, die Einhaltung der Occupational Safety and Health Administration-Vorschriften strenger ist als je zuvor und die Produktivität stets oberste Priorität hat, setzen Hersteller auf passwortlose Authentifizierung, um eine Vielzahl von Arbeitsplatzlösungen bereitzustellen, die sie vor Angriffen sowohl von internen als auch von externen Bedrohungen schützen.
Cybersicherheit ist eindeutig ein Schwerpunkt bei den Herstellern. Laut IBM Security war die Fertigungsindustrie im Jahr 2022 die am häufigsten angegriffene Branche, wobei 58 % aller cyberbezogenen Vorfälle behoben wurden. Diese Cyberangriffe – darunter phishing-Angriffe und Ransomware – kamen sowohl von internen Bedrohungen (58 %) als auch von externen Cyberkriminellen (32 %).2 Gemeinsame Arbeitsstationen, schwache Passwörter und PINs sowie ungesicherte Netzwerke ermöglichen solche Angriffe täglich – was zu Betriebsunterbrechungen führt, die sich auf die Produktivität und den Geschäftserfolg auswirken.
Abschreckung von Cyberangriffen
Um die betriebliche Effizienz zu gewährleisten und Unterbrechungen der Produktivität durch interne und externe Bedrohungen zu verringern, suchen Hersteller nach Lösungen – eine davon ist die passwortlose Authentifizierung, wie sie das Portfolio der WAVE ID®-Leser von rf IDEAS bietet. Ob vorhandene Proximity-Karten genutzt werden, neuere Sicherheitsprotokolle wie FIDO2-Sicherheitsschlüssel eingesetzt werden oder die nahtlose Einfachheit der Mobilität über Bluetooth® oder NFC-Digital-Wallet-Anmeldeinformationen für Smartphones genutzt wird – WAVE ID-Lesegeräte erfüllen die einzigartigen Anforderungen der Fertigungsindustrie.
Der Schutz der Endpunkte in Ihrem Fertigungsbereich erfordert eine robuste Authentifizierung – für alle Geräte, HMI, SPS, Reinräume, sichere Drucker, Werkzeugschränke und Mitarbeiterschränke, die nicht mehr nur durch gemeinsame PINs und Passwörter geschützt sind. Ein hohes Maß an Schutz durch ein logisches Zugangskontrollsystem verringert das Risiko von durch Cyberangriffe verursachten Ausfallzeiten erheblich.
Steigerung von Verantwortlichkeit, Compliance und Produktivität
Während Cybersicherheit immer mehr in den Fokus rückt, spielen Verantwortlichkeit, Produktivität und die Einhaltung von Richtlinien bei der passwortlosen Authentifizierung eine Schlüsselrolle. Eine sichere logische Zugangskontrolle bietet Herstellern ein wertvolles Werkzeug, um nicht nur die strengen Occupational Safety and Health Administration-Betriebs- und Sicherheitsstandards einzuhalten, sondern auch die vielen gemeinsam genutzten Arbeitsstationen, Maschinen und Schwerlastgeräte zu schützen, auf die täglich von wechselnden Schichten von Mitarbeitern zugegriffen wird.
WAVE ID-Lesegeräte tragen dazu bei, die Verantwortlichkeit sicherzustellen, dass nur qualifizierte Personen auf Ausrüstung und Prozesssteuerungen zugreifen können. Die Lesegeräte unterstützen auch Qualitätskontrollinitiativen durch einen vollständigen audit trail von Benutzern und Zugriffszeiten. Dies sind wichtige Informationen im Falle eines Produkt-Rückrufs, von Ausfallzeiten und Audits.
Was die Produktivität betrifft, können Hersteller WAVE ID-Badge-Lesegeräte in einer Vielzahl von Formfaktoren einsetzen, die mit einer breiten Palette von Anmeldeinformationen kompatibel sind, einschließlich der neuesten Fortschritte wie Passkeys und digitale Anmeldeinformationen – neben den Prox- und Smartcards, die heute wahrscheinlich verwendet werden. Mit der Integration über eine breite Palette führender OEMs und Technologiepartner in der Fertigung sind die Daten in WAVE ID eine nahtlose Ergänzung zum Schutz der wichtigen Prozesse, die Ihren Betrieb am Laufen halten.
Durch die Implementierung einer passwortlosen Authentifizierungslösung in Fertigungssysteme und -maschinen wie Gabelstapler können Sie Ihre Anlage besser gegen unerwünschte Cyberangriffe, Sicherheitsverletzungen oder Geldstrafen schützen, die oft die Folge von verlorenen oder gestohlenen PINs oder Passwörtern sind. Dies führt zu einem sichereren und produktiveren Fertigungsbetrieb. Erfahren Sie mehr darüber, wie rf IDEAS dazu beiträgt, vertrauenswürdige Authentifizierung in Fertigungsbereichen wie Ihrem zu ermöglichen, unter www.rfIDEAS.com/manufacturing.
Quellen
Veröffentlicht 20. September 2023