Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Beleben Sie Ihre Betriebsabläufe

6 Wege, wie moderne HMI-Technologien Ihre digitale Transformation unterstützen können

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Bediener, der die FactoryTalk® Optix™-Software auf einem OptixPanel verwendet

Im heutigen digitalen Umfeld ist es für Unternehmen unerlässlich, neue Technologien zu nutzen, um Innovationen voranzutreiben, Abläufe zu optimieren und die unternehmerische Flexibilität zu steigern. Das Ziel einer Human Machine Interface (HMI) ist es, eine intuitive, zugängliche Schnittstelle zu schaffen, die von den Bedienern leicht verstanden wird. HMIs können so gestaltet werden, dass sie die Flexibilität erhöhen, die Produktivität steigern und die Fehlerbehebung erleichtern.

Entwickler benötigen HMI-Tools, die ihnen helfen, schnell Lösungen zu erstellen und Bedienern Möglichkeiten bieten, Daten aus dem Fertigungsbereich zu visualisieren, während die Informationen im gesamten Unternehmen verfügbar gemacht werden. In diesem Artikel werden wir sechs Möglichkeiten untersuchen, wie Visualisierungssoftware und HMI-Technologie die digitale Automatisierung unterstützen und den Betrieb durch eine offene, flexible Lösung neu beleben.

Stärkung der digitalen Transformation durch eine moderne HMI

Technologische Fortschritte haben die Entwicklung von HMIs maßgeblich vorangetrieben. Infolgedessen haben wir benutzerfreundlichere Anwendererfahrungen mit Touch-basierten Schnittstellen und einen verbesserten Datenzugriff erlebt. Die jüngste Entwicklung betrifft die Integration von HMIs mit Automatisierung und dem Industrial Internet of Things (IIoT). Diese Integration ermöglicht eine bessere Kommunikation zwischen Maschinen, dezentrale Überwachung und die allgemeine Steuerung.

Die Zukunft der HMI wird eine vereinfachte Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) sehen. Intelligente Geräte und Anwendungen werden die Bedürfnisse der Benutzer antizipieren, sich an deren Vorlieben anpassen und die Anwendererfahrung auf der Grundlage von Datenanalysen verbessern. Mit dem Wachstum des IIoT werden HMIs eine wichtige Rolle bei der Verwaltung und Steuerung vernetzter Geräte spielen und eine einheitliche und kohärente Anwendererfahrung bieten. 

Eine vernetztere Zukunft gestalten

Technologie und Automatisierung treiben die nächste Generation der Fertigung voran, von der alle Rollen durch neue Technologien profitieren werden.

Die Möglichkeit, Daten für Entscheidungen in Echtzeit zu nutzen, beginnt mit einer Visualisierung, die auf Interoperabilität und Offenheit basiert und so einfach zu bedienen ist, dass Ihre Bediener sofort mit einer HMI-Anwendung in ihrer bevorzugten Sprache, mit regionalen Einstellungen, Datums- und Zeitformaten und -stilen arbeiten können. Mit FactoryTalk® Optix™ by Rockwell Automation® können HMI-Entwickler Bedienern eine intuitive Anwendererfahrung bieten, die den Schulungsbedarf minimiert.

Read More on FactoryTalk® Optix™ Portfolio

Mit FactoryTalk® Optix™ profitieren Anwender von:

  • Beschleunigter Entwicklung mit Zusammenarbeit in Echtzeit
  • Zentralisiertem Quellmanagement mit integrierten Code-Repositories, die in der Cloud oder auf einem lokalen server gehostet werden
  • Sichtbarkeit der HMI-Anwendung von überall
  • Web-Browser-Zugriff auf Entwicklungs-Tools
  • Dezentrale Bereitstellung von HMI-Anwendungen

Mit der Weiterentwicklung von HMIs werden die Barrieren zwischen Mensch und Maschine weiter schrumpfen, was uns in eine vernetztere und gestärkte Zukunft führen wird.

Förderung einer kollaborativen Entwicklungs-Umgebung

Moderne HMI-Tools bieten eine höhere Effizienz. Ein Mangel an Sichtbarkeit kann dazu führen, dass der Fortschritt nur schwer nachverfolgt werden kann, dass die Parteien, die Änderungen vornehmen, nicht identifiziert werden können und dass die Gründe für diese Änderungen nicht nachvollziehbar sind. Neue HMI-Software bietet umfassende Projekttransparenz in einer kollaborativen Entwicklungs-Umgebung und verbindet Designer mit zeitnahen, relevanten Informationen, die für eine schnelle und fundierte Entscheidungsfindung erforderlich sind. Die Integration von HMI-Software mit webbasierten Tools ermöglicht es Teams, Anwendungen dezentral zu entwerfen und bereitzustellen und Änderungen oder Updates nahtlos in die Produktionsumgebung zu implementieren.

FactoryTalk Optix-Portfolio
FactoryTalk Optix-Portfolio
FactoryTalk Optix-Portfolio
Erschließen Sie mit dem FactoryTalk Optix-Portfolio neue Möglichkeiten für Ihre Lösungen für Mensch-Maschine-Schnittstelle und IIoT: Hardware und Software, die auf Offenheit und Flexibilität ausgelegt sind.
Mehr erfahren
Cloud-Netzwerk-Symbol

Cloud-empowern Sie Ihr Team

Stellen Sie sich Effizienz neu vor und skalieren Sie sofort, um die Nachfrage zu decken, indem Sie Benutzer hinzufügen, den Zugriff auf Projekte ermöglichen und neue Software per Knopfdruck aktivieren.

Symbol für Gruppenverwaltung

Vernetzen Sie Ihre Design-Teams

Arbeiten Sie intuitiv in der Zusammenarbeit und schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres Teams aus, indem Sie Software und Projektinhalte verwenden, die stets auf dem neuesten Stand sind und einfach über einen Web-Browser abgerufen werden können.

Symbol für Maximierung

Nutzen Sie neue Wachstumschancen

Nutzen Sie die neuesten digitalen Automatisierungsfunktionen, um schneller zu entwerfen, zu verfeinern und zu innovieren – damit Sie bessere Systeme entwickeln und schneller auf den Markt bringen können.

Vorteile der Integration eines zentralen Repository

Cloud-basierte Entwicklungs-Tools können sich vereinfachte Integration in das zentrale Repository, sodass mehrere Benutzer Änderungen vornehmen und zusammenführen können. Diese Integration hilft auch dabei, potenzielle Duplikate zu erkennen und zu beheben. Die zentrale Integration ermöglicht es Teams, leicht zu erkennen, wer Änderungen vorgenommen hat, und auf verschiedene Versionen einzelner Komponenten sowie der gesamten HMI-Anwendung direkt im Entwicklungs-Tool zuzugreifen. Dies befähigt HMI-Entwickler, mit Kunden in Kontakt zu treten, die HMI-Anwendungsentwicklung zu erleichtern, Ideen auszutauschen, Code-Snippets zu teilen, Fehler zu beheben und Objekte sowie Demo-Anwendungen über ein gemeinsames, zentrales Repository zu bewerten.

Ein weiterer Vorteil integrierter HMI-Entwicklungs-Tools ist die Erstellung wiederverwendbarer Code-Bibliotheken, die im zentralen Code-Repository gespeichert werden. Die bewährte Leistung im Einsatz macht diese Code-Module zu einer wertvollen Ressource für Designer, die sie per Drag and Drop in ihre Codeblöcke ziehen und die Funktionen der HMI-Anwendung um sie herum aufbauen können.

Operatoren unterstützen

Tools für den dezentralen Zugriff für die Wartung spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Operatoren. Sie ermöglichen die rechtzeitige Kennzeichnung von Problemen und die Benachrichtigung von Wartungsingenieuren. Je nach Komplexität kann das Problem über ein integriertes Chat-Tool gelöst werden, wie es von FactoryTalk® Remote Access™ von Rockwell Automation bereitgestellt wird, wobei der Operator das Problem beschreibt, während die Wartung mögliche Lösungen anbietet. Einige Probleme erfordern möglicherweise eine Eskalation, und mit dezentralem Zugriff in HMI-Tools können Wartungsingenieure den Bildschirm des Operators einsehen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es ihnen, die notwendigen Änderungen aus der Ferne vorzunehmen. Alle wartungsbezogenen Änderungen an einer laufenden HMI-Anwendung werden im Cloud-Repository gespeichert, um sicherzustellen, dass die HMI-Anwendung mit der aktuellsten Version ausgeführt wird.

All-in-One-Lösung

Von HMI-Hardware bis HMI-Software: Eine umfassende Lösung wie das FactoryTalk® Optix™-Portfolio ermöglicht es Entwicklern, Abläufe zu optimieren und Prozesse zu optimieren. Dies spart nicht nur Zeit, sondern auch budget, wenn Entwickler verschiedene Prozesse in einer Umgebung vereinheitlichen können, die für die Zusammenarbeit konzipiert ist.

In vielen Branchen suchen Menschen nach einer vollständigen End-to-End-HMI-Lösung mit einer HMI-Software-Plattform, Hardwareoptionen und einer Lösung für dezentralen Zugriff, die alle ihre täglichen Probleme löst. Eine einzige End-to-End-Lösung bietet deutliche Vorteile.

Zu den Vorteilen einer End-to-End-Lösung gehören:

  • Vollständige Transparenz von Anfang bis Ende bei einem einzigen Projekt
  • Geringere Kosten durch die Nutzung nur eines Anbieters
  • Konstante Zuverlässigkeit mit HMI-Software- und Hardwareprodukten, die zusammenarbeiten
  • Erhöhte Flexibilität und Skalierbarkeit
  • Verbesserte Dateneinblicke
  • Bessere Anwendererfahrungen

Verwirklichen Sie Ihre HMI-Vision noch heute

Eine moderne HMI-Anwendung sollte flexibel, intuitiv und wirtschaftlich sein. Eine HMI-Anwendung muss dem Operator einen Überblick über den gesamten Prozess mit minimalem Aufwand bieten. Doch eine wirklich moderne HMI-Anwendung geht weit über die bloße Verbindung von Operatoren mit Daten aus den Steuerungssystemen des Fertigungsbereichs hinaus.

Die digitale Landschaft von heute macht vor niemandem Halt. Mitglieder der Fertigungsgemeinschaft können entweder mitmachen oder zurückbleiben. Der Fortschritt ist unaufhaltsam, und um relevant zu bleiben, müssen wir uns anpassen und die neuesten Innovationen annehmen. Organisationen nutzen Technologie, um ihre Innovationen voranzutreiben, Abläufe zu optimieren und die unternehmerische Flexibilität zu steigern.

OEMs und Systemintegratoren können ihre Geschäftsmodelle anpassen und neue Modelle entwickeln, indem sie die von ihren Automatisierungslösungsanbietern angebotenen cloud-basierten Konnektivitätsdienste nutzen und monetarisieren. Hersteller wie Rockwell Automation® sind Vorreiter bei der Bereitstellung von End-to-End-Lösungen, die Unternehmen Innovation und unternehmerische Flexibilität ermöglichen. Ihr neuestes Angebot, das FactoryTalk® Optix™-Portfolio, bietet eine offene, skalierbare HMI-Visualisierungsplattform mit Optionen. Weitere Informationen zu diesem neuesten Angebot finden Sie auf der website.

FactoryTalk Remote Access-Lösung
FactoryTalk Remote Access-Lösung
FactoryTalk Remote Access-Lösung
Mit der FactoryTalk® Remote Access™-Lösung müssen Sie nicht mehr reisen, um Maschinen zu verwalten. Entdecken Sie eine schnellere Art, Support von überall aus zu bieten.
Weitere Informationen

Veröffentlicht 26. Juli 2024

Themen: Beschleunigte digitale Transformation Digitale Transformation FactoryTalk Optix Bedienerschnittstelle (HMI) FactoryTalk Remote Access
Abonnieren Sie Rockwell Automation

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Meinungsführerschaft und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren Sie jetzt
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Beleben Sie Ihre Betriebsabläufe
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose